Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
最高の学生論文

ヴェルナー・フォン・Siemens 賞クロアチア

ザグレブの電気工学・コンピューティング学部の学生を対象とした新しいコンテストが開かれました!2025/2026学年度にデジタル化、電化、自動化の分野に応用される論文の学生著者は、2026年10月15日午後12時まで申請できます。

あなたの研究に応募してください

最優秀学生論文賞がオープンしました

コンテストの発表は、Siemens D.D. ザグレブとザグレブ大学電気工学・コンピューティング学部です。これはFER学生の最高の作品に贈られる毎年恒例の主要な賞で、有名なイノベーターであるヴェルナー・フォン・シーメンスとSiemens 社の創設者にちなんで名付けられました。この賞の目的は、学生が研究開発プロジェクトに取り組むことを奨励し、その結果を批判的に振り返ることです。特にデジタル化、電化、自動化の分野での応用という観点では、作品の独創性と革新性に重点が置かれています。持続可能性とエネルギー効率に貢献し、人工知能に基づく高度なアルゴリズムの適用を含むソリューションが優先されます(Siemens 活動と技術に関する情報は、 www.siemens.hr)。

賞品

ヴェルナー・フォン・Siemens 賞は、1人の学生または最大3名のチームに授与され、賞状と3,000ユーロの賞金の形で授与されます。この賞の学生受賞者にはそれぞれ賞状が授与され、賞金は著者が2、3人の作品に均等に分配されます。

ヴェルナー・フォン・Siemens 賞クロアチア 2026年

競技規則:

1。このコンテストは、ザグレブ大学電気工学・コンピューティング学部の学生で、単独で、またはチーム(最大3人のメンバー)で、コンテストの分野で論文を発表した学生を対象としています。


2。競争相手は、2025/2026学年度に電気工学・コンピューティング学部の学生資格を持っている必要があります。


3。提案される各論文にはメンターが必要です。


4。コンペティションに提出できるのは、以前に出版されていない、他のコンペティションに提出されていない、または出版中のオリジナル論文だけです。また、大学院論文をコンペティションに提出することはできませんが、学生は卒業論文の作成中に得た知識と原則を部分的に使用して提出論文を作成することができます。その場合、提出された論文と卒業論文の重複レベルは委員会によって決定されます。


5。論文は、ザグレブ大学電気工学・コンピューティング学部の教授とSiemens D.D. の専門家で構成される委員会によって評価されます。


6。作品の評価基準は、コンペティション分野のテーマ順守、独創性、革新性、作品の適用性、技術的設備です。


コンテストの応募には、学生からの書面による申請書(名前と苗字、連絡先情報、研究、モジュール/プロフィール、学年、論文のタイトル、メンターの名前を含む)、論文全文と要約のクロアチア語版(コンテストのタイトル、年、著者の名前が記された300語以内)、メンターによるレビュー、および電子版が含まれている必要があります学部課程を修了した学生用の最終論文(またはプロジェクト)、または最終論文(またはプロジェクト)の電子版と大学院を卒業した学生のための卒業論文。

申請書を送ってください

書類付きの申請書は、電子メールアドレスにのみ電子的に提出する必要があります。担当者:ニーナ・ゴイコビッチ:

nina.gojkovic@siemens.com