Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

CIGRE 2026

2026年8月23日から28日 | パリ | フランス

訪問していただきありがとうございます。2028年に会いましょう。

グリッドトランスフォーメーションを加速するテクノロジー

電力需要が急激に増加するにつれて、安全で手頃な価格で、回復力があり、持続可能なエネルギーに対する世界的なニーズはかつてないほど重要になっています。人工知能と機械学習により、データセンターの前例のない拡大が推進されており、電力消費量は2030年までに2倍になると予測されています。

この急激な需要に直面して、Siemens 製品がどのように顧客に付加価値をもたらすかの例をいくつか示します。

  • Gridscale X により、グリッド容量が 20% 増加し、投資コストを最大 40% 削減できます
  • Electrification X による設備投資前の有効グリッド容量は最大+30%です
  • SIPROTEC Vにより、ライフサイクルを 20% 節約、銅を 80% 削減、二酸化炭素排出量を最大 50% 削減できます
  • blue GIS による実証済みのCO₂と資源の削減
  • メンテナンスコストを最大70%、リモートアクセスを38%削減します
    RUGGEDCOMで節約しましょう

現実世界とデジタル世界を組み合わせて、容量を拡大し、インフラストラクチャを近代化し、満足度を高め、複雑さが増してもグリッドの安定性を確保します。

一緒に未来を形作りましょう。CIGRE に参加してください。

私たちのハイライトトピックを調べてください

今すぐ無料チケットを入手してください

CIGRE 2026の無料チケット| 8月23日~28日
1階のブースA164にお立ち寄りください

プレスリリース

  • Siemens Electric Power Groupは、積極的なグリッド管理とレジリエンスを強化するために提携しています
    ここをクリック
  • Siemens 包括的な透明性で送電網の可用性を高めています
    ここをクリック
  • Siemens ダボスの気候に優しい配電網を強化します
    ここをクリック
  • シーメンスのElectrification Xは、アラル・パルスの充電インフラの効率と安全性を高めます
    ここをクリック
  • Siemens サイバー・レジリエンスを強化して、重要なインフラへのエネルギー供給を確保しています
    ここをクリック
携帯電話にヘルメットをかぶり、濃い青色の背景にスタイリッシュなSiemens の「X」のグラフィックを重ねた、笑顔のエネルギー労働者。

Siemens、エンリット・ヨーロッパ、11月10日から12日、ホールa.A50、ウィーン

AIを搭載したグリッドが、停電を最大30%削減しながら、容量を最大30%増やす方法をご覧ください。