Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ラスベガスで開催されるAHRエキスポ2026に出展するSiemens

HVAC/R専門家向けのメインイベントであるAHR Expoで、スマートビルの変革を加速させてください。よりスマートで持続可能な明日への道を開く革新的なソリューションを発見してください。

2026年2月2日から4日 | ネバダ州ラスベガス | ブース #C1731

近代化:未来は今です。準備はできていますか?

Moving Forward Accelerate shape

ビヨンド・スマート:自動運転ビルの未来

私たちのテクノロジーは、スマートで持続可能な建物への変革を加速し、人間中心の自律インフラへの道を開きます。

人間中心の自動運転ビルは、最小限の人的介入で運用を継続的に分析および最適化し、建物の居住者にとって理想的な屋内体験を提供し、所有者と運営者には効率的で費用対効果の高い結果をもたらします。

ホワイトペーパーを読んでください

よりよい明日のために、少ない労力でより多くのことを行います

建物の90%が依然としてデジタル化の課題に直面しており、施設管理業界は2025年までに 53% の雇用不足に直面すると予測されているため、行動を起こすことが急務であることは明らかです。現在、2050年までに正味ゼロエミッションの達成に向けて順調に進んでいる建物はわずか18%で、早急な行動が不可欠であることを強調しています。

AHR Expo 2026にぜひご参加ください。近代化の旅をスタートさせ、未来へと導く革新的なソリューションを紹介します。

Siemens インフラストラクチャー・トランジション・モニター2025

Siemens インフラストラクチャー・トランジション・モニター(ITM)は、時間の経過とともに進展するインフラの移行状況を追跡し、エネルギー・インフラ、建築インフラ、産業全体にわたる緊急の優先事項と今後の方向性を明らかにします。

もっと詳しく知る

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.