Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
化学工業、オーストラリア

完璧な仕上がりのエンジニアリング

オーストラリア最大の自動車アフターケア製品メーカーであるMotorOneは、当社の自動化技術で化学開発施設を変革し、業務効率を向上させ、コストを削減しました。その結果、MotorOneは導入から3か月以内に生産量が20%増加しました。

50歳の自動車業界のリーダーが、優位性を失わずにデジタルトランスフォーメーションを受け入れるにはどうすればよいでしょうか?

オーストラリアの自動車アフターケア製品の大手メーカーであるMotorOneは、業務効率とプロセス全体の可視性を高めるためにデジタル変革の旅に乗り出しました。MotorOneは、自社の化学開発施設で当社のソリューションを採用し、複雑なプロセスを標準化し、生産の自動化と規模を拡大しました。そのすべてを、将来を見据えた運用を実現しました。彼らは、世界で初めて当社のPCS NeoテクノロジーをOpcenterと統合するという大胆な一歩を踏み出しました。

+ 20% 最初の3ヶ月での生産量の増加

7000平方メートル MotorOneの製造・流通センター

2000 貿易部門やディーラーにわたるパートナー

製造におけるデジタル化と自動化を推進しています

MotorOneは、ソリューションパートナーのMescadaを通じて、自社製品のレシピ管理と運用の可視性の制御と強化のためにSIMATIC PCS Neoプラットフォームを実装しました。これはオーストラリアで最初のPCS Neoプロジェクトです。SIMATIC PCS 7のレガシーに基づいて構築されたPCS Neoは、同じ堅牢なハードウェアを維持しながら、複数のエンジニアが現場またはリモートでシステム上でシームレスに共同作業できるクラウドベースのインフラストラクチャを活用しています。

このプロジェクトは、MotorOneのエンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)システムと直接連携する、当社の製造業務プラットフォームであるOpcenterと統合されたPCS Neoを世界で初めて導入したものであり、意義深いものです。この統合により、業務が合理化され、チーム全体の意思決定能力が強化されました。

PCS Neoの採用により、MotorOneは拡張性と適応性をサポートする高度なテクノロジーを備え、将来を見据えたものになります。これらの進歩により、MotorOneは進化する市場の需要に応え、顧客に並外れた価値を提供し続けることができる立場にあります。

視認性の高い服を着た労働者は、工場の産業機械のタッチスクリーンコントロールパネルを使用しています。

MotorOneのCEO、グレッグ・ルイスは、一貫性と効率性を確保するためには業務を自動化する必要があると強調しています。手動プロセスからの移行は同社にとって極めて重要であり、生産性を高め、自動車業界でのリーダーシップを維持することができました。

この変革はすでに大きな成果をもたらしており、新しいシステムの導入以来 20% の成長が報告されており、MotorOneは今後さらに大きな成功を収めることになるでしょう。

この美しい施設に投資した後、私たちは自動化が必要であり、テクノロジーの最前線に立つ必要があると本当に決心しました。これにより、現在の2倍、3倍の成長が可能になります。
モトワングループのCEO、グレッグ・ルイス

MotorOneとのパートナーシップは、デジタルトランスフォーメーションに向けた継続的な旅の始まりに過ぎません。PCS NeoとOpcenterの導入により、MotorOneは業務の拡大と適応のための設備が整いました。