Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

資源効率を高めるためのスマートなエネルギー管理

Sustainability は産業界でますます重要になっています。CO₂排出量の20%は産業によって生み出されています。また、エネルギー消費量の38%は産業によるものです。エネルギー価格の上昇と資源の不足により、企業はこれらの状況に対処しなければならないという大きなプレッシャーにさらされています。

ゼロエミッション・モビリティ技術の強力なパートナー

自動車サプライヤーのElringKlingerはこの問題の緊急性を認識しており、持続可能性に全力で取り組んでいます。たとえば、ElringKlingerは、電気駆動ユニット、バッテリー、燃料電池で構成される電気自動車用の独自の統合ドライブトレインを提供した最初のTier1サプライヤーです。さらに、ドイツでは電子燃料をベースにした燃料電池の量産が初めて行われています。この専門知識は、エルリングクリンガーが航空機用の燃料電池を共同開発しているエアバス社にも高く評価されています。

エネルギー効率を向上させましょう

総合的なエネルギー管理のおかげで、主要なエネルギー効率の数値を表示および分析でき、プラントのエネルギー効率を改善するための最適化対策を開始できます。これは法的要件も満たしています。

負荷管理を最適化します

ElringKlingerは独自のエネルギーを生成します。最初は廃熱の形で、次に資源効率を高めるための太陽エネルギーです。このエネルギーを負荷分散管理に組み込むことができ、コストを削減できます。

脱炭素化に向けてデータ主導の措置を講じましょう

排出量の監視と制御はエネルギー管理の一環として行われます。CO₂排出量を測定し、各製品のCO2排出量を決定して、この排出量を最小限に抑えるためのすべての条件を作成します。

2030年までに二酸化炭素ニュートラル

ElringKlinger AGは、その先駆的な役割を維持しながら、野心的な目標を設定しました。同社は、2025年までにヨーロッパで、2030年までに米国とアジアでCO2ニュートラルな生産を達成することを目指しています。

CUの品質・Sustainability 管理担当副学長、アンドレアス・ワイスは次のように確信しています。「持続可能性と環境に優しい生産はある種の贅沢品だと考える人もいますが、これらはハードコアで起業家精神にあふれた要因であり、文字通りどの企業にも資金が流れます。それで何かをするか、そのまま流すかのどちらかです。」

エルリング・クリンガーは「それで何かをします。」ただし、これは世界中のすべての工場のすべての製品の二酸化炭素排出量全体をマッピングすることも意味します。このような野心的なプロジェクトには、ElringKlingerがSiemens で見つけた強力なパートナーが必要です。

アンドレアス・ワイス、カリフォルニア大学品質・Sustainability 管理担当副学長

統一されたエネルギー管理

Siemens エルリングクリンガーと協力して、同社のデジタルトランスフォーメーションを設計しました。デジタル化、自動化、標準化の3つの側面で構成され、世界中のすべての工場に拡張可能です。

業績データの横の地図にヨーロッパ各地の場所を表示するモニターの前に座っている男性

デジタル化と自動化は、より少ないリソースでより個別の製品開発を行うなど、現在の課題を克服できるデジタル企業にとって不可欠な要素です。デジタル化され自動化されたプロセスにより、より速く、より柔軟で、より効率的な生産が可能になります。標準化は実装の基礎を築きます。標準化はプラントアーキテクチャ全体の複雑さを軽減し、機械とシステムの統合を簡素化します。結果:エンジニアリング時間が短縮され、プラントの試運転が速くなり、プロセスの変更がより迅速に実施され、製品の市場投入までの時間が短縮されます。

リアルタイム分析用のS7 EEモニターとEnergy Manager

ElringKlingerは、工場の大幅な標準化のおかげで、統一されたエネルギー管理システムを実装することができました。エルリングクリンガーのトーマス・ハウグとダニエル・シューレ、Siemens スのトルステン・マスコスからなるチームが協力して会社のニーズを特定し、さまざまなハードウェアとソフトウェアのソリューションからなるコンセプトを考案しました。いくつか例を挙げます。セントロン測定装置とSimatic S7 EEモニター(WinCCアドオンResConの前身である機械効率モニター)は、機械、エネルギーフロー、消費量の記録、視覚化、および標準化された効率評価に使用されます。シマティック・エナジー・マネージャーはデータを分析して評価します。

チャート付きのモニターを見ている2人の従業員
SIMATICエネルギー効率パッケージ (16:9)

包括的なエネルギー管理システムは、標準化されたエネルギー効率パッケージを使用して実装されました。パッケージは注文可能で、ソリューションの拡張と実装が容易です。これで、VDMA規格に準拠したエネルギー分析を実行して、エネルギー消費量とエネルギー効率に関する情報を大規模に提供できます。ElringKlingerのエネルギーおよびSustainability Manager であるDaniel Scheurleは、エネルギーが地域的にも世界的にもどれほど広範囲に記録されているかに感銘を受けています。また、インストールされているEnergy Manager Proのダッシュボードに柔軟にグラフィカルに表示できることにも熱心です。「今では、膨大な量のデータを分析可能な方法でリアルタイムで表示できるようになりました。言うまでもなく、このタイプのエネルギー管理は、すべての製品の二酸化炭素排出量を決定するためにも使用できます。それはCO2ニュートラルへの道のりの大きな一歩です。」

効率の向上、コストの削減、リソースの節約

持続可能な生産への道のりの重要なステップは、資源を最適に使用することです。実装されたソリューションのおかげで、ElringKlingerは包括的なデータ透明性を実現し、エネルギーの生成、貯蔵、調達、使用のコンセプト、つまり総合的なエネルギー管理を実現しています。

これは、当社製品の二酸化炭素排出量のマッピングにおける新たなマイルストーンです。これにより、製品の重要な側面である持続可能性を仮想的にマッピングできます。
アンドレアス・ヴァイスさん, CUの品質とSustainability 担当副学長 , エルリング・クリンガー社