Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ザ・サークル

チューリッヒの最新の目的地は「サークル」と呼ばれています。空港のすぐ隣に、都会的で雰囲気があり、開放的な新しいセンターができました。

Siemens、スイス最大の建築プロジェクトに30,000を超える製品とソリューションを提供しています。

チューリッヒ空港のサークルは、さまざまな業界の企業が集まるだけでなく、国際的に魅力的な会議や会議センターでもあります。Siemens 専門知識を含む持続可能な建設のおかげもあります。

サークルの正面玄関にあるガラスのファサードの前に立って見上げると、まるで巨大な船の前に立っているような気分になります。巨大なファサードは、ターミナルの曲率に合わせて、垂直ではなく、空港正面の空に向かって18度の角度でそびえ立っています。あなたの周りにはにぎやかな雰囲気があります。バス、路面電車、車、歩行者が複合施設の前を移動しています。通常、毎日15万人が空港を訪れますが、実際に飛行機に乗るのは半分だけです。他の人たちは、他の場所で時間を過ごします。たとえば ザ・サークル。

時代を先取りして:標準としてのSustainability

しかし、地区は外からだけ新しい基準を設定しているわけではありません。内部では、持続可能性が印象的です。優れた遮音性に加えて、ガラスキャビティのファサードは高いエネルギー効率を保証するからです。ガラス板の間に熱くなる空気を抽出することで、温度を調節し、快適な室内環境を作り出すことができます。建物からの暖かい空気が地面に送られ、暖まります。トイレには雨水が使用され、屋根には太陽光発電システムが設置されています。コンパクトな構造のおかげで、この複合施設は使用可能なスペースに比べて地面面積も比較的少なくて済みます。ビルディングパークは ミナジー認定済み と出会う 米国グリーンビルディング評議会のLEED® プラチナ規格。したがって、この巨大なプロジェクトは完全に持続可能性に焦点を当てており、2050年までにCO2排出量をほぼゼロにするというチューリッヒ空港社の目標と一致しています。Siemens スイスは、建築およびエネルギー技術分野における製品とソリューションにおいて重要な役割を果たしており、サークルの持続可能性に貢献しています。

完全自動化された建物と効率的なエネルギー技術

Siemens スイスは、ビルディングオートメーション用のフィールド機器、電気・エネルギー分野の製品、音声警報システムをThe Circleに提供することができ、総合的なソリューションでビルディングコンプレックスの認定エネルギー基準に積極的に貢献しました。30,000を超えるSiemens 製品とシステムが設置されており、すべての部屋で健康的な気候を確保しています。それらはモジュール式の設計で、エネルギー効率が最適化されています。これにより、建物の運営者だけでなく、建物の将来にとっても最大限の柔軟性とセキュリティが得られます。

プロジェクトは複雑なため、シームレスな協力が必要でした。そのため、多数の利害関係者の調整と厳しいスケジュールが最大の課題でした。2020年11月からプロジェクトを一般に公開するには、関係者全員が協力しなければならず、うまくいきました。