Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

競争力は工場の現場から始まります

ヨーロッパの自動車産業は、生産される車両と工場の運営方法の両方を再構築する変革を遂げています。2025年には、欧州連合で1,260万台の乗用車が製造され、電気自動車とハイブリッド車がその全体の40%近くを占めました。

ヨーロッパの自動車セクターの変革

Siemens 自動車会議-ポーランド 2026-エディション

生産構造の変化により、製造工場は新製品や進化する市場に対応するために、プロセス、技術、スキルセットを適応させる必要があります。このような状況では、工場の競争力は、その柔軟性、新しいテクノロジーを採用するスピード、従業員の専門知識によってますます定義されています。

Siemens オートモーティブカンファレンス2026では、産業、技術、学術分野の代表者が集まり、人工知能、デジタルツイン、オートメーション、データを活用してヨーロッパの自動車産業の競争上の優位性を構築する方法について話し合いました。

Siemens オートモーティブカンファレンス2026には、自動車セクターの40社以上の企業を代表する100人以上の参加者が集まりました。2日間にわたって、業界の代表者や専門家は、競争力を高め、施設を近代化し、将来の成長計画を立てるために、工場ですでに使用されている技術の可能性を最大限に引き出す方法を模索しました。議論の主なトピックには、人工知能、ロボット化、デジタルツイン、サイバーセキュリティが含まれていました。

繰り返し取り上げられたテーマは、これらのソリューションの実践的応用でした。決定的な競争上の優位性は、とりわけ、自動化、ソフトウェア、データ、AIを既存のプロセスに統合すると同時に、従業員を新しい働き方に備えさせることで、テストから本格的な実装に効率的に移行できる施設によって得られます。

自動車セクターにはもっと柔軟性が必要です

議題の1つは、ヨーロッパの自動車セクターの将来に焦点を当てた業界リーダー間の討論でした。業界は現在、多大なコストと投資圧力の下で運営されています。生産モデル、技術、バリューチェーンが進化する一方で、新しいプロジェクトや生産拠点をめぐる競争が続いています。その結果、製造工場の競争力はもはやコストだけで定義することはできません。

「競争力はもはやコストだけで決まるものではなくなったため、今日、ヨーロッパの自動車セクターは主により高い柔軟性と回復力を必要としています。市場の変化やサプライチェーンの混乱に迅速に対応できることも同様に重要です。ここでテクノロジーの出番です」と、Siemens ス・ポーランドのマチェイ・ジーリンスキー最高経営責任者(CEO)は述べました。

Siemens オートモーティブカンファレンス-ポーランド 2026-未来会談

業務を停止せずに変革を

この変革における最大の課題の1つは、現在も生産を続けている施設の近代化です。新しいソリューションは、生産の継続性を確保しながら、既存のインフラストラクチャに統合してスケールアップする必要があります。

ヴジェシニアのフォルクスワーゲンポズナン工場は、電動フォルクスワーゲンクラフターの生産に対応できるように拡張しているため、現在このような変革を遂げています。作業は継続的な生産を継続しながら行われているため、正確な計画と、新しいインフラストラクチャと既存の運用システムの統合が必要です。デジタルテクノロジーは、これらの変化の計画とテストにおいてますます重要な役割を果たしています。ヴロツワフにあるZF CV Systems PolandのプラントマネージャーであるSebastian Gałkaが指摘したように、「デジタルツイン」を使用すると、実際のプロセスに実際に変更を加える前に、さまざまなコンポーネント、パラメーター、または構成を評価できます。コンポーネントやサプライヤーが変更された場合、モデル内で多くのシナリオを評価できるため、物理試験の必要性が減り、中断のリスクが最小限に抑えられ、実装に必要な時間が短縮されます。

新しいテクノロジーが導入されるペースも変化しています。かつては開発と実装に何年もかかっていたSolutions が、今ではテストから実用化へとはるかに迅速に移行しなければなりません。

「以前は、イノベーションの実装には何年もかかりましたが、今日では短期間で行われています。だからこそ、人材と、継続的な学習への備えが重要です」と、メルセデス・ベンツ・マニュファクチャリング・ポーランドの生産・保守担当ディレクター、パヴェル・ポドロフスキは述べました。

テクノロジーはスキルセットも変えます

Siemens 自動車会議-ポーランド 2026-ディスカッション

変化のペースが加速しているということは、チームの能力もテクノロジーとともに進化しなければならないということです。エンジニア、自動化スペシャリスト、生産スタッフ、メンテナンス担当者、ITプロフェッショナルは、さまざまな分野の交差点で働くことが増えています。技術的な習熟度、変化へのオープン性、柔軟性、継続的な学習能力がますます重視されています。

「知識だけではもはや十分ではありません。デジタル化と人工知能は私たちの日常の一部になっています。だからこそ、現代のチームには技術的な専門知識とソフトスキルの両方が必要なのです。開放性、柔軟性、そして急速に変化する世界を乗り切る能力はますます重要になっています」と、AutomatechのCEO Anna Kołodziejczykは付け加えました。

フォルクスワーゲン・ポズナンの自動化技術部門のマネージャーであるロバート・ブバは、日常的に特定のプロセスに取り組む人々を変更管理プロセスに参加させることの重要性を強調しました。彼らの経験は、新しいソリューションの設計とテストにおいて非常に貴重です。同時に、新しいツールを扱うために必要な能力を身に付けることも不可欠です。

AGH科学技術大学のプロセスオートメーション学部のIreneusz Dominik教授は、産学連携の重要性を指摘しました。大学では、現実世界の産業問題、技術、プロセスにアクセスする必要がありますが、企業は将来のエンジニアが就職市場に参入するずっと前に、将来のエンジニアの能力を構築し、人材とのつながりを築き始めることができます。

ポーランドは単なる製造業以上のものを目指すことができます

ヨーロッパの自動車産業の変革は、ポーランドの将来の役割について疑問を投げかけています。何年もの間、競争力のある人件費が投資を誘致するための主な要因でした。しかし今日では、専門家の専門知識、生産品質、技術へのアクセス、複雑なプロジェクトを実行する能力がますます重要になっています。

Maciej Zielńskiによると、ポーランドはエンジニアリング、研究、技術開発に焦点を当てたプロジェクトを引き付けるために、メーカー、サプライヤー、インテグレーター、エンジニアリング会社からなる既存のecosystem 活用すべきだそうです。これにより、ポーランドはバリューチェーンのより進んだ段階への参加を増やすことができます。

この傾向はすでに市場で見られます。ZFのポーランド施設は、製造と研究開発能力、設計、テスト、検証を組み合わせると同時に、ADAS(先進運転支援システム)などのソリューションを開発しています。同様に、ヤヴォルにあるメルセデス・ベンツ・マニュファクチャリング・ポーランドの工場もその対象範囲を拡大し、エンジン生産からバッテリー製造、そして最近ではエレクトロモビリティに関連する新しい分野に進化しています。

現在の地政学的環境では、地域のサプライチェーンとパートナーシップの重要性も高まっています。「ローカルコンテンツ」の度合いが高くなると、生産の回復力が強化され、混乱へのより効果的な対応が容易になります。さらに、自動車セクターで培われた専門知識は、デュアルユース(民間および防衛)セクターを含む他の産業にも応用できます。

データとAIは工場の資産になりつつあります

インダストリー4.0の進歩により、製造工場は機械、システム、プロセスによって生成される増え続ける量のデータにアクセスできるようになりました。しかし、このデータを収集できるだけでは、競争上の優位性は得られません。本当に重要なのは、データの品質、適切なコンテキスト、そして品質管理、生産性、メンテナンス、エネルギー消費などの分野での意思決定のためにこの情報を活用する能力です。

人工知能はこの情報を分析して特定の業務プロセスをサポートすることができます。その一例が予知保全です。アルゴリズムは機械からの複数の信号を同時に分析して、損傷や故障のリスクが高いことを特定できます。最終決定は人間のオペレーターに委ねられ、オペレーターはプロセス全体のコンテキスト内で推奨事項を評価します。

AGHプロセスオートメーション部門のIreneusz Dominik教授が強調したように、産業用AIの最大の可能性は、マシンビジョンシステム、品質管理、ロボット工学、プロセスデータ分析など、特定のプロセス関連の課題に対処するソリューションにあります。産業環境では、テクノロジーの価値は、その信頼性、既存のプロセスとの統合能力、および日々の生産におけるその有効性によって決まります。

デジタルファクトリーも安全でなければなりません

Siemens 自動車会議-ポーランド 2026-展示会

より多くの機械、設備、システムが相互接続されるにつれて、産業サイバーセキュリティはますます重要になっています。デジタル化により、IT、自動化、運用技術がより緊密になります。したがって、現代の製造工場を保護するには、これらの分野を担当するチーム間の協力と、設計と近代化プロセスの初期段階からのセキュリティ対策の統合が必要です。

Siemens オートモーティブカンファレンス2026での議論では、ヨーロッパの自動車セクターの競争力は、技術の効率的な実装、熟練労働力、工場の柔軟性、生産の安全性にかかっていることが強調されました。ポーランドにとって、これはエンジニアリング、設計、技術開発の分野を含む、ヨーロッパの自動車産業におけるその役割をさらに強化する機会となります。