Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
2026年4月

開閉装置と設置技術の価格表

以下のフォームを使用して、現在の価格表にアクセスできます。

当社は、事前の通知なしに価格を変更する権利を留保します。

私たちの配送は、配達日に有効な価格表に従って行われます。

VATは当社の価格に含まれていません。

リストにない製品については、営業部門にお問い合わせください。

私たちは、生産プログラムと寸法を変更する権利を留保します。

表示されている画像や技術データは、一般的な情報提供のみを目的としています。デバイスの寸法、設置、および操作データについては、デバイスに付属の操作マニュアルを参照してください。

当社のすべての製品は、製造上の欠陥に対して少なくとも1年間保証されています。

製品の耐用年数が終わったら、当社の施設に返却して、廃棄物の削減とリサイクルを通じて環境保護に貢献してください。

当社の製品はEUの技術規制に準拠し、CEマークが付いています。また、環境に優しいシステムを使用して、国内および国際基準に従って、TS-ISO-EN 9001品質システム認定施設で製造されています。