Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

持続可能なSiemens 修理センターシュトゥットガルト

産業用電気システムのメンテナンスと修理は、シュトゥットガルトのSiemens 修理センターの中核能力です。約30人の従業員がホールで働いています。ホールは現在、約2,000平方メートルの面積でCO2ニュートラルな方法で運営されています。

化石エネルギーの代わりに再生可能エネルギー

シュトゥットガルト修理センターでは、約30人の従業員が、数年で稼働していたホールで産業用電気モーターの保守と修理を行っています。さて、Siemens AGの脱炭素戦略に貢献する、約2,000平方メートルのホール用の将来を見据えたソリューションを見つける必要がありました。石油暖房システムは廃止され、エネルギーは将来可能な限り持続可能な方法で生成されるべきです。目標は、より効率的なエネルギー使用とより快適なCO2ニュートラルなサイトです。必要だったのは、Siemens という単一のソースから、総合的であると同時に考え抜かれたソリューションでした。脱炭素化ソリューションは、継続的な運用中に、またフラットルーフの改修と同時に実施されます。

包括的な対策パッケージ

ホールの運営について、エネルギーの生成と使用を完全に再定義するコンセプトが考案されました。耐荷重能力と状態に合わせて、87.4kWpの出力の太陽光発電システムを屋根に設置しました。年間の 40%

電力需要は太陽光発電システムだけで賄われ、発電された電力の73%は自家用に使われます。ホールの暖房には、古いオイルボイラーの代わりに2台のエアヒートポンプが使われました。2台のポンプを合わせて100kWを生成します。一次システムの出力は85kW、25kWの別のシステムは熱または冷却負荷のピークを吸収します。

Siemens-Repair-Center-Stuttgart-Halle-DJI-0970.

効率的なエネルギー管理の基本は、データの透明性とエネルギーシステムのニーズに基づいた制御です。この目的には、Desigo CC ビル管理システムと、Desigo PX自動化モジュールが使用されています。室内の気候を最適化し、効率をさらに高めるために、ホール内の熱を分散するための放射天井パネルが設置されました。それらはより良い放射熱を提供し、夏には冷却効果があります。新しい照明コンセプトは、ユーザーの快適さをさらに高めます。洗練されたLED照明を使用すると、必要な場所に心地よい光が生成され、同時にエネルギー消費量が削減されます。修理センターとの緊密な協力のおかげで、改修は運用に不必要な影響を及ぼすことなく、屋根の改修と並行して行われました。

CO2ニュートラルな建物への移行

この総合的なコンセプトは、シュトゥットガルトにあるシーメンスの修理センターにとって大きな成果を上げています。毎年約76,000ユーロのエネルギーコストが節約されています。このサイトはCO2ニュートラルな方法で運営されます。必要な電力の大部分は自社の太陽光発電システムによって供給され、残りは持続可能なエネルギー源からのグリーン電力として購入されます。Desigo CC ビル管理システムでは、ホールは最適に制御され、消費データは透明です。継続的なデータ監視により、効率的なシステム運用が可能になり、太陽光発電システムの電力を最大限に活用できます。同時に、包括的なソリューションは従業員の快適性を高めます。放射天井パネルにより室内の気候が改善され、LED照明は光の質を高め、コストを削減します。したがって、修理センターは将来を見据えた位置にあり、シーメンスの脱炭素化戦略に完全に適合しています。

Kostensenkung-2-Availability.png

76,000ユーロです

年間のエネルギーコストの削減

Icon-Solar-pos-rgb-boldgreen.png

88,000キロワット時

独自の太陽光発電システムによって生成されます

Dekarbonisierung-Availability.png

ネットゼロです

総合的な対策のおかげです