設備投資予算を守りながらエネルギーコストを削減します
不可能に聞こえるかもしれませんが、現実です stoba プレシジョン・テクノロジー Siemens 技術的ソリューションと革新的なエネルギー・アズ・ア・サービスモデルのおかげです。Stobaは、自動車業界を含む世界中で使用されるコンポーネントとアセンブリの開発と製造を専門としています。同社は、持続可能なエネルギー供給を含む革新的なプロセスを推進するstobaグループの一員です。
stobaとSiemens エナジー・アズ・ア・サービスが実行中
ドイツのバックナングにあるstoba Precision Technologyは、Siemens Smart Infrastructure と提携して、環境への影響を最小限に抑えながら金属部品やアセンブリを製造しています。stobaの目標は、2030年までにカーボンニュートラルになり、エネルギーの生産と消費を持続可能で柔軟かつ効率的にすることです。異機種混在制御システムは、Siemens Desigo CC に置き換えられています。Desigo CC が取得するインフラ資産には、既存の熱電併給プラントや、プロジェクトの一環として設置された500 kW容量のバッテリーストレージシステムが含まれます。ピーク時の短縮と柔軟なシステム運用により、天然ガス消費量は半分に削減されました。電気、冷暖房、暖房の消費をより柔軟にすることで、stobaはコストを最大 26% 削減し、年間約100万ユーロの節約になります。
stoba Precision Technologyプロジェクトは、生産とエネルギー消費を柔軟に組織化することで、製造企業が費用対効果を達成できることを示しています。エネルギー市場に合わせてシステムを運用することで、事業者は生産性を犠牲にしたり、手動の介入を必要としたりすることなく、柔軟なエネルギー料金の恩恵を受けることができます。その他のメリット(既存の柔軟性をマーケティングすることによる潜在的な追加収益など)は、コスト構造をさらに最適化します。
シーメンスフィナンシャルサービスのストラクチャードファイナンスの専門知識を活用したサービス型エネルギーモデルでは、カスタマイズされた柔軟なエネルギーコンセプトが可能になり、実装された技術的ソリューションを最大限に活用できるようになります。設置されたシステムは、シーメンスの所有物になるか、そのままになります。シーメンスはCAPEXをOPEXに変換し、プロジェクトの貸借対照表をニュートラルにします。Siemens 8年間のサービスコンセプトの一環として、継続的に最適化しながら24時間365日のサービスを保証しています。これらの特典に対して、stobaはSiemens サービス料を支払います。これは達成された節約額に基づいています。
私たちの最大の拠点でのカーボンニュートラル生産は、stobaの主な目標です。Siemens 将来を見据えたエネルギー管理コンセプトは、持続可能な方法でこの目標に近づきます。