太陽エネルギーの急速な拡大
ポーランド政府は、2030年までに国の再生可能エネルギー総容量を23〜25ギガワット(GW)に拡大することを目指しています。(1)取り組みは急速に進んでいます。光電プラントの設備発電量は、2018年の0.3GW未満から2023年には約15GWに急増しました。(2)政府の補助金はこれらの取り組みを支援しています。

太陽エネルギーの急速な拡大
ポーランド政府は、2030年までに国の再生可能エネルギー総容量を23〜25ギガワット(GW)に拡大することを目指しています。(1)取り組みは急速に進んでいます。光電プラントの設備発電量は、2018年の0.3GW未満から2023年には約15GWに急増しました。(2)政府の補助金はこれらの取り組みを支援しています。

注文から試運転までの期間はわずか20週間です。
ラメルは現在、年間約700枚のパネルを製造・販売しています。
2018年以来、ラメルは300台以上のSiemens 横方向回路ブレーカーを設置してきました。

2023年、ある投資家が国の北部のGdansk に2つの太陽光発電所を建設しました。1つは発電出力が2メガワット、もう1つは4メガワットです。
どちらの分野も、公共の送電網に電力を供給して、その地域の家庭や企業に気候に中立な電力を供給しています。2つのフィールドにはそれぞれ、発電した電力を変換して公共の送電網に供給するための変電所があります。変電所のサーキットブレーカーは、送電網と変圧器の間の接続を保護し、障害発生時やメンテナンスのためにそれらを遮断します。
投資家は、中電圧システムのエンジニアリングと建設を専門とする家族経営の会社であるラメルに、変電所の建設を依頼しました。1992年に設立されたラメルは、約170人の従業員を雇用し、ペンポボを拠点としています。ラメルは、中電圧開閉装置の製造に加えて、低電圧配電盤と変電所も製造しています。同社は年間約700枚のパネルを販売しています。
注文から試運転までに必要だったのはわずか20週間でした。変電所は、太陽光発電所が商業運転を開始する直前の2023年5月に完成しました。
「当社の電気工学ソリューションに関する専門知識と、実績のあるSiemens 製品の組み合わせが、お客様を納得させました」と、LamelのバイスプレジデントであるSławomir Plichtaは言います。


変電所用のサーキットブレーカーを選ぶとき、ラメルはSiemens 国際的に認められた一流のSIONモデルシリーズを選びました。3AE6真空回路ブレーカーはすべてベルリンのSiemens 中電圧工場から来ています。回路遮断器はそれぞれ出力2MVAの変圧器の上流に設置されています。
2018年にSiemens とのパートナーシップを開始して以来、ラメルは300台以上のSiemens 横方向回路遮断器を設置してきました。SIONユニットのコンパクトなサイズのおかげで、Lamelはよりコンパクトなパネルを設計することもでき、貴重なスペースを節約できます。コンパクトな設計に加えて、SIONサーキットブレーカーは、信頼性が高く、数十年にわたってメンテナンスフリーで稼働していること、革新的な真空技術が特徴です。
決定的な要因は、納期が短いことと、オーダーメイドのソリューションを提供できたことです。ポーランドで構築されたシステムと、ドイツのSiemens 実証済みの中電圧技術を組み合わせることができたことも、重要な成功要因でした。