Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ニューブランズウィック州シェディアックの町

カナダ初のネットゼロコミュニティになることを計画しています。

シェディアックの町

Shediac Smart Energyプロジェクトは、消費者、地域社会、公益事業、環境に利益をもたらすスマートグリッドプロジェクトの可能性を示しています。

Shediac:ネットゼロを目指すコミュニティのためのフレームワーク

Shediac Smart Energyプロジェクトは、進化したエネルギーシステムプラットフォームの実際のパイロットです。主なコンポーネントは次のとおりです。

  • 再生可能エネルギー源の活用
  • 住民が電力を生産して共有できるようになり、それによってエネルギー自給率が高まります。そして
  • 送電網全体のエネルギー耐性が向上しました。

このパイロットは、カナダと世界中の市民、政府、公益事業者に、持続可能なコミュニティを構築する方法の青写真を提供します。

持続可能な未来のためのパートナーのecosystem

シェディアックのビジョンは ネットゼロコミュニティ 1つの事業体では達成できません。

献身的な組織のパートナーシップが必要です。Siemens カナダ、 NB パワー そしてシェディアックの町は、より環境に優しい未来に向けて協力しています。

彼らはシェディアックで、より持続可能で経済的で回復力のあるエネルギーシステムを構築しています。

canada-customer-stories-town-of-shediac-group-photo - 290b64ab-2dcc-4248-892b-850f76e88853

シェディアックの町 — コミュニティのリーダー

canada-customer-stories-town-of-shediac-pension-centre - b6ce6c09-2a07-4d51-8f08-dfe7899f88ad

カナダ政府年金センター、シェディアック

このパイロットでは、約400人のシェディアック住民が電気を生成、貯蔵、共有し、エネルギー消費量を管理しています。蓄電池、スマートサーモスタット、スマート給湯器などのスマートテクノロジーは、住民のエネルギー使用量を制御し、行動を変える手段を提供します。

これらの住民は光熱費を節約し、回復力を高めています。NB Powerが新しく建設した1.6MW 5000パネルのソーラーファームは、町にある2つの大きな建物に電力を供給しています。そのうちの1つ、カナダ連邦政府の年金センターは、カナダ政府が所有し運営する最初のネットゼロビルです。

「これは革新的です。これは最先端です。これは環境にとても良いです。」

ロジャー・ケイシー-シェディアック市長

canada-customer-stories-town-of-shediac-mayor-roger-caissie - 21cf90cd-1e7e-4f89-bd62-adf31424f15c

より持続可能になりたいと熱望しているシェディアック居住者

スマートテクノロジーは、住民がより知識を深め、個人の持続可能な目標を達成する能力を高めるのに役立ちます。

彼らのエネルギー生産と消費の両方を見ることができることは、エネルギー使用に関連する個人の行動を変える大きな動機になります。

canada-customer-stories-town-of-shediac-pascal-hache-resident-2 - 2fda754c-9076-4789-8731-1ff4212a6160
canada-customer-stories-town-of-shediac-pascal-hache-resident-3 - 91f2de1b-bffb-477c-a376-273ce330ad0e

「私たちの目標は、より持続可能になることです。私たちにとって、それは将来を楽しみにする方法です。これは大きなゲームチェンジャーです」。

パスカル・ハシェ、シェディアックの町の住人

NB Powerは手頃な価格で信頼性の高い電力を供給します

の創設パートナーとして スマートグリッドアトランティックプログラム、NB Powerは未来の公益事業、つまり消費者がエネルギー転換に積極的に参加できるようにする、よりクリーンで、より回復力があり、信頼性の高い電力網を構築しています。

このプロジェクトを通じて、NB Powerは参加者にエネルギーの生産、消費、貯蔵の方法に関する選択肢を提供しています。

canada-customer-stories-town-of-shediac-battery-storage - 53df0e45-3ebf-44e6-9b68-2c4b5445fdc5

「私たちは、お客様に、より多くの選択肢と、より多くの制御と、エネルギー使用量に関するより多くの情報を提供したいと考えています。」

NB Power社長、CEO、最高原子力責任者、ロリ・クラーク

shediac-lori-clark - 856a608f-ef45-4a7f-8039-77bd9eadb5fe
canada-customer-stories-town-of-shediac-faisal-kazi-2 - 7c2c342f-6b99-4312-adca-dad38bded612

「このプロジェクトは、民間、公共、政府、コミュニティがより環境に優しい未来に向けて協力するecosystem ベストプラクティスです」。

Siemens ス・カナダの社長兼CEO、ファイサル・カジさん