RCDは何をしますか?
地絡回路遮断器とも呼ばれるRCDは、障害電流が発生した場合に直ちに電源を遮断することにより、感電から人々を保護する安全装置です。
RCDは電気回路に流れる電流を監視し、入力電流と出力電流を比較します。違いが検出された場合、これは電流の一部が別の経路を流れたことを意味します。たとえば、衝撃を受けた人を通るなどです。

地絡回路遮断器とも呼ばれるRCDは、障害電流が発生した場合に直ちに電源を遮断することにより、感電から人々を保護する安全装置です。
RCDは電気回路に流れる電流を監視し、入力電流と出力電流を比較します。違いが検出された場合、これは電流の一部が別の経路を流れたことを意味します。たとえば、衝撃を受けた人を通るなどです。
障害を検出して防止するために、RCDには差動変流器が装備されています。これにより、差動電流に比例した磁束が生成されます。差動電流が特定のプリセット値、たとえば30mAを超えると、磁束が強くなり、スイッチング機構がトリガーされて回路が遮断されます。
RCDの急激なトリップは、人々が危険な電流(30mA以上)にさらされるのを防ぎます。電気設備の安全を確保するために、RCDが正しく機能していることを定期的にチェックすることが重要です。


ヒューズが切れた場合、つまりRCDがつまずいて回路が遮断された場合は、スイッチを入れる前にトリップの原因を特定して修正する必要があります。手順には以下が含まれる場合があります:
原因が修正されたら、RCDをオンに戻すことができます。ただし、すべてが正しく機能し、それ以上のリスクが残っていないことを確認するために、資格のある電気技師にこれを依頼することをお勧めします。


資格のある電気技師が設置した正しいタイプのRCDを(現地の規制や基準に従って)使用することが重要です。といった:
RCDがないと、導体の不具合、短絡、感電による残留電流が検出されず、電気事故のリスクが大幅に高まります。これは、特に残留電流が人の体に流れる場合、重傷につながる可能性があります。RCDは、残留電流の危険から人と財産を保護する上で重要な役割を果たします。


RCDの要件は、国、地域、電気設備の種類によって異なります。しかし、多くの国や地域では、特定の地域や特定の種類の電気設備にRCDを使用する法的義務があります。たとえばドイツでは、RCDの使用が法的に義務付けられています。
ドイツのDIN VDE 0100-410規格によると、住宅、商業、公共の建物では、32Aまでのすべての最終回路をRCDで保護する必要があります。
つまり、多くの場合、RCDのインストールは必須です。ただし、すべての世帯、特に古い建物(祖父の条項)にRCDの設置が義務付けられているわけではありません。正確な要件は、設置の種類と特定の規制によって異なります。
電気設備にRCDを取り付け、正しく機能していることを定期的に確認することを強くお勧めします。資格のある電気技師が設置とテストを手伝ってくれます。


ほとんどの場合、RCDを既存の電気設備に改造することは可能です。
電気技師はまず電気システムを検査して、RCDの設置に適しているかどうかを判断します。これには、既存の配線、配電ボックス、その他の関連コンポーネントのチェックが含まれます。
RCDをシステムに正しく組み込むには、必要に応じて追加の配線やコンポーネントを取り付ける必要があります。その後、電気技師は、該当する規格や規制に従ってRCDを接続して設定します。
RCDは通常、数年から数十年続くことがあります。RCDの平均寿命は通常、メーカーによって指定されており、モデルによって異なる場合があります。ただし、寿命に影響する要因はいくつかあります。
RCDの機能について疑問がある場合は、資格のある電気技師に相談してください。