Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Siemens SENTRONアーク障害検出装置

AFDDスイッチを理解する — 簡単かつ効果的に

電気アーク障害は深刻な火災の危険をもたらします。アーク障害保護の背後にある技術、関連する安全基準、そしてSENTRONアーク障害検出装置(AFDD)が危険なアークを検出して電流の流れを即座に遮断することで電気火災の根本原因にどのように対処するかを調べてください。

アークフォールトとは何ですか?

アーク障害は、電流が空気中を流れると発生し、近くの可燃性物質に容易に引火して火災の危険を引き起こします。

原因はいくつかあります:

直列アーク障害は、絶縁体の損傷、挟まれた配線、または接点の緩みによって1本の電線が断線したときに発生します。多くの場合、過電流や故障電流は発生しません。

パラレルアーク障害は、ケーブルが挟まれて相線や中性線などの隣接する導体が接触したときに発生します。

The image shows a modern building with a sleek design, possibly a Siemens Evaluation and Testing Center.

AFDDによるアーク障害の検出と遮断

実際の保護メカニズム

電気設備では、短絡、残留電流、アーク障害が複数のリスクを生み出します。継続的なケーブル保護、個人の安全、予防的な火災検知には、連携して機能するいくつかの保護部品が必要です。

  • 残留電流デバイス(RCD)は、通電線と中性線に流れる電流を継続的に監視します。わずかな違いでも検出すると、すぐに電源を切ります
  • ミニチュアサーキットブレーカー(MCB)は、過負荷や短絡からの保護を提供します
  • AFDDはアークの断層を検出して、発生した火災からの保護に役立ちます

SENTRONポートフォリオのAFDDは、直列および並列のアーク障害を確実に検出します。従来の保護装置が故障した場合でも、すぐに電流の流れを遮断します。

A diagram showing different types of protective enclosures for electrical equipment.
A Siemens advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with text.

AFDDの省スペース設置

現代の電気設備では、制御、通信、安全技術の需要が高まっているため、主配電盤、副配電盤、および開閉装置アセンブリの空きスペースが限られていることがよくあります。しかし、シーメンスのAFDDのコンパクトな設計のおかげで、スペース不足のために予防防火を犠牲にする必要はありません。

Siemens、既存の設備のアーク障害検出装置の改造にも最適な特別なAFDDバリアント、SENTRON 5SV6 AVDDを開発しました。MCBがすでに組み込まれているので、既存の小型サーキットブレーカーを簡単に交換できます。さらに、既存のピンバスバーシステムをそのまま使用することもできます。

セントロンAfDDの柔軟なアプリケーション

SENTRON 5SV6は、AFDDと回路保護を1つのモジュール幅(MW)にまとめたもので、新規設置と改造の両方に最適です。つまり、追加のスペースを必要とせずに、標準に準拠した拡張が可能だということです。

SENTRONポートフォリオを使用すると、わずか2MW以内で完全な保護を実現できます。

防火用ADD(セントロン5SM6)

パーソナルプロテクションとケーブル保護用のRCBOセントロン5SV1

RCD機能は30mAまたは300mAで、MCB機能はBまたはCのトリッピング特性で利用可能です。

SENTRON 5SV6は、特に電気火災の影響を受けやすい、古い住宅、幼稚園、介護施設、負荷分散の多いオフィスなど、柔軟な用途に最適です。

Two Bosch vacuum cleaners, one blue and one white, standing upright on a light background
Grafik-Gebaude-Brandrisiko-640x480

ADDDの基準と責任

DIN VDE 0100-420:2019 -10は、配電システムを含む建物の電気設備の防火要件を定義しています。次の場所の最終回路ではAFDDを使用することを推奨しています。

  • 可燃性の建材(耐火等級F30以下)がある部屋や場所
  • 寝室付きの部屋(建材に関係なく)
  • かけがえのない資産を危険にさらす可能性のある部屋や場所
  • モデルビルディングコード(MBO§2.19)によると、特に火災の危険がある部屋や場所

AFDDがこれらの場所に設置されていない場合、標準では文書化されたリスクと安全性の評価が必要ですが、これは複雑で時間がかかる可能性があります。SENTRONポートフォリオのAFDDを使用する方が簡単で安全なソリューションです。

SENTRONポートフォリオをご覧ください

Siemens 製品が電気システムの保護にどのように役立つかをご覧ください。

SENTRONアーク障害検出装置

セントロンアーク障害検出デバイス(AFDD)

SENTRONポートフォリオのAFDDであらゆるタイプのアーク障害を検出します。SENTRON AFDDが建物を火災から守るために不可欠な理由についてもっと学びましょう。

SENTRONミニチュアサーキットブレーカー

セントロンミニチュアサーキットブレーカー (MCB)

SENTRONポートフォリオのMCBは、設置が簡単で幅広い用途に柔軟に対応できるため、電気システムを過負荷や短絡から保護するのに役立ちます。

電力システムと電力供給システムの図を視覚的に表現したSiemens スのパワーポイントスライドです。

セントロンの残留電流保護装置 (RCD)

SENTRONポートフォリオのRCDは、残留電流とライン保護のためのコンパクトなソリューションで、アーク障害が発生した場合に電流を直ちかつ安全に遮断します。

旅を始めましょう