Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SCEの許容利用ポリシー

2021 年 9 月

この利用規定は(」AUP」)は、お客様とあなたに代わって行動する人が、私たちが提供するオンラインサービスを利用する際に遵守しなければならない条件を定めています(」クラウドサービス」)。

1。資格情報

あなたは:

  • 偽のIDを使ってクラウドサービスにアクセスしないでください
  • アクセス認証情報とセキュリティトークンを注意深く保管し、不正アクセス、開示、使用から保護してください
  • ユーザーアカウントまたは当社が許可するその他の手段以外の手段でクラウドサービスにアクセスしないでください。
  • ユーザーアカウント、基盤となるテクノロジー、またはそれらに関連するホスト、ネットワーク、またはアカウントの認証やセキュリティを回避したり開示したりしないでください
  • アクセス認証情報が他の個人と共有されず、認証情報を付与された個人だけが使用するようにしてください。合理的な裁量で変更が必要であると判断した場合、アクセス認証情報を変更することがあります。

2。違法、有害、または攻撃的な使用や内容はありません

違法、有害、または攻撃的な使用を目的として、または違法、有害、詐欺、侵害または攻撃的なコンテンツを送信、保存、表示、配布、またはその他の方法で利用可能にするために、クラウドサービスを使用したり、奨励したり、促進したり、促進したり、他の人にその使用を指示したりしてはなりません。クラウドサービスおよびクラウドサービス内に保存されているコンテンツを利用しても、次のことは起こりません。

  • 法律や規制、または他者の権利を侵害する
  • 詐欺的な商品、サービス、スキーム、プロモーション、収益を上げるスキーム、ポンジースキーム、ピラミッドスキーム、フィッシング、ファーミング、その他の詐欺行為を提供または広めることで、他者や当社の評判に害を及ぼすこと
  • コンテンツの一部または一部として、ハイパーリンクを入力、保存、送信したり、外部のウェブサイトやデータフィード(埋め込みウィジェットやその他のアクセス手段を含む)へのアクセスを許可していない場合や違法なアクセスを有効にしたりします
  • 中傷的、わいせつ、虐待的、プライバシーを侵害する、そうでなければ好ましくない

3。使用制限の違反はありません

あなたはしないでしょう:

  • クラウドサービスの再販、譲渡、サブライセンス、貸付、リース、公開、またはビジネスプロセスのアウトソーシングやその他のアウトソーシングやタイムシェアリングサービスの運営におけるクラウドサービスの使用(当社が明示的に許可している場合を除く)
  • クラウドサービスまたは基盤となるテクノロジーのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、またはその他の改変、派生作品の作成、結合、改ざん、修復、またはソースコードの発見を試みること(この制限があなたの管轄区域の適用法と矛盾する場合を除く)
  • 欧州連合、米国、その他の該当する国を含む、適用される制裁および/または(再)輸出管理法および規制で禁止されている、または制裁またはライセンス要件の対象となっている場所から、クラウドサービスにアクセスします。アップロードするのは、別段の許可がない限り、管理されていないコンテンツ(たとえば、EUでは「N」、米国では「N」、米国では「EAR99」)のみです。適用される(再)輸出管理法またはそれぞれの政府のライセンスまたは承認。

4。悪用しないでください

あなたはしないでしょう:

  • そのようなクラウドサービスに課せられている使用制限や制限(アクセスやストレージの制限など)を回避または回避したり、監視したり、料金の発生を回避したりすることを目的とした方法でクラウドサービスを使用する
  • パフォーマンステストを実施したり、競争力のある製品やサービスを構築したり、その機能やユーザーインターフェイスをコピーしたりする目的で、クラウドサービスにアクセスしたり使用したりします
  • いずれかのシステムの適切な機能やセキュリティを妨げる
  • 一方的な大量メールやその他のメッセージ、プロモーション、広告、勧誘(商業広告や情報提供を含む)を配布、公開、送信、または促進すること。送信者の明示的な許可なしに、メールヘッダーを変更したり、わかりにくくしたり、送信者の身元を装ったりしないでください。

5。セキュリティ違反はありません

クラウドサービスまたは基盤となるテクノロジーのセキュリティに脅威を与えたり、脅威を助長したりする可能性のある方法でクラウドサービスを使用しないでください。あなたは特に:

  • クラウドサービスへの接続やアクセスに使用するシステム、オンサイトのハードウェア、ソフトウェア、またはサービスに対するセキュリティ攻撃、ウイルス、悪意のあるコードに対して、合理的な予防策を講じてください
  • 当社の書面による事前の明示的な同意なしに、クラウドサービスや基盤技術の侵入テストを行わないでください
  • 業界標準のセキュリティポリシー(パスワード保護、ウイルス対策、アップデート、パッチレベルなど)に準拠していないデバイスを使用してクラウドサービスにアクセスしたり、使用したりしないでください。

6。私たちの監視、報告、監査

お客様は、当社および当社の下請業者がクラウドサービスを通じてお客様の本AUPの遵守状況を監視する可能性があることを認めます。私たちは、このAUPの違反を調査する権利を留保します。本AUPの違反に気づいた場合は、直ちに当社に通知し、当社の要請に応じて、違反を阻止、軽減、または是正するための支援を提供してください。私たち、下請け業者、または認定代理店は、合理的な事前の通知があれば、お客様の構内、ワークステーション、サーバーで本AUPの遵守状況を監査する場合があります。本AUPまたはクラウドサービスの利用に関してお客様と締結したその他の契約に違反するコンテンツやリソースを削除したり、アクセスを無効にしたり、変更したりすることがあります。法律や規制に違反している疑いのある行為を、適切な法執行機関、規制当局、またはその他の適切な第三者に報告することがあります。お客様によるクラウドサービスまたはコンテンツの使用が、そのような第三者の権利または法律または規制に違反していると主張する当事者が、適切な顧客情報を共有することがあります。

7。著作権

Siemens、適用される著作権法に従って、コンテンツに関する著作権侵害の通知に対応します。

SCEサポートファインダー

教育、研究開発に関するサポートのお問い合わせを私たちに送ってください。