Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
RWEの大規模発電所

RWEの大規模な発電所の音は警鐘を鳴らします

ニーダーアウセムの褐炭火力発電所では、Siemens Novigo音声アラームとパブリックアドレスシステムのおかげで、エネルギーの専門家がさらに安全に作業できるようになりました。

大規模発電所の非常にクリアなアラート

RWEのニーダーアウセム褐炭火力発電所の残りの4つの発電所ユニットは、2,495メガワットの電力を供給します。43%という驚異的な効率で、原子炉は世界記録も保持しています。システムとタービンがメンテナンスされている発電所ユニットKの最新オーバーホールの少し前に、彼の警報システムが故障しました。迅速かつスムーズな交換が必要でした。

リファレンス RWE ニーデラウセム・ノビゴ

クリアアラート

オーバーホール中、最大2,000人の従業員が、高さ167メートルまでの高性能テクノロジーが満載のボイラーハウスで働きます。彼らの中には、年に一度しか発電所に行かず、そのやり方がわからないものもあります。したがって、彼らは常に警報システムに頼ることができなければなりません。しかし、システムとその周辺機器(スピーカーなど)を完全に近代化することは、現時点では不可能です。解決策:既存のまだ機能している周辺機器を引き続き使用する強力な警報システム。

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

既存の周辺機器に最適なアプリケーション

Novigoの音声アラームとパブリックアドレスシステムは、RWEを納得させています。既存の周辺機器に直接インストールして、すぐに運用を開始できます。

ケーブルとスピーカーはそのまま残ります

発電所のブロックKにある約70台のスピーカーと何キロにも及ぶパイプは今でも正常に機能しており、新しい音声アラームやパブリックアドレスシステムに簡単に統合できます。Siemens 専門家は、ケーブルの完全性を継続的にチェックし、エラーがあれば自動的に報告する適切なエンドオブラインモジュールをスピーカーに装備しています。これにより、労力、時間、ひいてはお金を節約できます。さらに、新しいシステムは、信頼性に関するDIN VDE 0833-4およびDIN EN 54-16規格の要件を満たしています。Siemens 技術者チームがオーバーホール中にシステムを設置し、大規模な発電所での広範囲にわたるプロセスと通常の運用を保証します。

非常にクリアなアラート

定期点検中に発電所K号室にいる約2,000人の従業員は、常に警報システムを信頼できなければなりません。建物のあらゆる場所で音の情報を完璧に聞き、それをアラームとして認識する必要があります。システムには、アラーム音に加えて、定義された音声アナウンスを再生したり、ライブアナウンスを送信したりするオプションもあります。強力な設定ソフトウェアのおかげで、Novigoは再起動しなくても、将来のニーズに合わせて簡単に設定できます。

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

70人のスピーカー

Novigoとシームレスに再利用できます

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

本当に (将来の) 証拠

Novigoは必要に応じてスケーリングおよび構成できます

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

明確です

アラーム音は建物のいたるところで聞こえます

包括的なセキュリティ—現在と将来

ニーダーアウセムにあるRWEの大規模発電所の警報システムを、Siemens Novigo音声警報器とパブリックアドレスシステムで修理することは、オペレーターと従業員の両方に多くの利点をもたらします。緊急時に発電所を明確に警告し、迅速に避難させることで、定期的な検査だけでなく、発電所の正常な運転も保証されます。同時に、モジュラーシステムは既存の周辺機器にすばやく統合でき、構成が簡単なため、労力を大幅に節約できます。そして、Novigoは将来性があります。今後何年にもわたって、Siemens 保守およびサービス契約の一環として提供する、使用するすべてのコンポーネントのスペアパーツが利用できるようになります。これは、建物の安全性への真のプラスかつ持続可能な投資です。