Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ルール地方への信頼できる水供給

ヴァッサーヴェルケ・ウェストファーレンは、SIMATIC PCS 7、PCS neo、シミュレーション、5Gを活用して、効率的で持続可能な水供給に向けた次のステップを計画しています。

なぜヴァッサーヴェルケ・ヴェストファーレンに最新の制御システムが必要なのですか?

ドイツ西部最大の飲料水生産者であるヴァッサーヴェルケ・ヴェストファーレンは、合計6つの水道施設で約150万人に飲料水を供給しています。さらに、同社は5つの河川流発電所で再生可能エネルギーを生成し、多数の高架タンク、ブースターステーション、その他の施設の運営を管理しています。この広大なインフラストラクチャは、統合され操作が簡単な当社によって監視されています プロセス制御システム 。すべてのプラントとステーションは、中央制御室から制御および監視されています。「これにより、完全に安定した信頼性の高いソリューションが得られ、新しいプロジェクトに完全に集中できます」と、Wasserwerke Westfalen GmbHの制御技術責任者であるAchim Koslowskiは説明します。

よりスマートな水管理を行う3つの理由

アイコン効率

効率的なメンテナンスと近代化

エンジニアリングを一元化することで移動時間を節約でき、Wasserwerke Westfalenは、比較的少人数のプロジェクトエンジニアチームで、大規模な近代化対策だけでなく、多数のコンポーネントやプラントを効果的に管理できます。

DIMCCアイコン-停止時間の短縮-透明性

仮想水道施設は試運転を短縮します

SIMITとSIMIT ソリューションウォーターライブラリをベースにした「仮想水道」のおかげで、Wasserwerke Westfalenは新しい処理プラントの試運転を数か月からわずか数週間に短縮できました。

SIPROTEC V アイコンSustainability

将来を見据えたテクノロジー

制御技術は、仮想化、シミュレーション、クラウドベースの自動化、5Gスライシングなどの新しいテクノロジーに対応できるように準備されており、Wasserwerke Westfalenは自社の工場を将来に備えることができるようにしています。

1つのシステム、1つのルックアンドフィール-どこでも

統一された運営理念は、アヒム・コスロウスキーにとって特に重要です。この哲学は、オペレーターインターフェースがすべての階層レベルで、すべての場所で同じように構成されていることを意味します。この基盤は、自動化とプロセス制御タスクを実装するための標準ライブラリです。Wasserwerke Westfalenは、このライブラリを使用して、制御システム内の複雑なプラント構造(幅広い技術と操作階層を含む)をマッピングします。標準ライブラリにより、ユーティリティは、広範囲にわたるプログラミング作業なしに、統一された事前にテストされたモジュールを使用して多くの機能を簡単に実装できます。その結果、Wasserwerke Westfalenでは機能と通知が大幅に標準化され、プロセス制御システムの外観は常に同じになっています。

Wasserwerke Westfalen standard library
Wasserwerke Westfalen Siemens Logog

テスト用に建設された仮想上水道

水道事業者は現在、私たちの技術powered by 数多くの追加プロジェクトを実現しています。主な焦点の1つは、以下に基づく「仮想上水道」です SIMIT とSIMIT ソリューションウォーターライブラリ。このプロジェクトのために、Wasserwerke Westfalenと私たちは、とりわけ水処理に特化したSIMIT ライブラリコンポーネントを開発しました。2つの実際の水処理施設をモデルに、1つの処理プラントがSIMIT に複製されました。ポンプ、フィルター、流域の個々のシミュレーション機能はテンプレートとして作成され、「配管図」で接続されました。これにより、プロセスやプラントのバリエーションをモデル内で簡単に設定してテストできます。

最初にシミュレートして、自信を持って試運転してください

Wasserwerke Westfalenは、SIMIT でプラントをシミュレートすることで、新しいテクノロジーをより迅速にプラントの運用に組み込むことができ、オペレータtraining と専門能力開発を最新のデジタル基盤の上に置いています。仮想水道は、実際のプラントの見た目と雰囲気をリアルに再現しています。これにより、Wasserwerke Westfalenは新しい処理プラントの試運転を数か月からわずか数週間に短縮できました。改造やサービス手段は事前に徹底的にテストして、生産を中断することなく安全に実施されていることを確認できます。重要なプラントの条件とその影響は、技術機器にストレスを与えたり危険にさらしたりすることなく、モデル上で調べることができます。そして最後になりましたが、新入社員は、機密性の高い生産工場で働く前に、デジタルツインシステムに関する迅速かつ安全なトレーニングを受けます。

基盤の近代化、段階的に

同時に、Wasserwerke Westfalenは、自動化の可用性を高め、追加プロセスを自動化するために、継続的にシステムに投資しています。公益事業会社は現在、SIMATIC ET 200SP HA システムで周辺機器を近代化しています。このシステムは特にコンパクトで、極端な条件下でも使用できるため、屋外設置や分散ステーションに特に適しています。現世代のシステムでは、可用性、堅牢性、拡張性が向上するだけでなく、Wasserwerke Westfalenは、Webベースのプロセス制御システムへの移行のための将来性のある基盤を徐々に構築できます PCS ネオ 数年後に。

私たちはすでに新しいテクノロジーの準備をしています。たとえば、HTML5ベースの制御システムSIMATIC PCS neo から、たとえばよりスリムなアーキテクチャを通じて、どのように利益を得ることができるかを評価しています。
ベルント・ハインツさん, マネージング・ディレクター, ヴァッサーヴェルケ・ヴェストGmbH

5G、PCS neo、そして次に来るものへの準備はできています

電力会社はまた、Telefónicaと私たちのチームと共同で開発した、カスタマイズされた5Gモバイルネットワーク用の新しい接続ソリューションをテストしています。 5Gです 水道業界向けスライスは、5Gネットワークスライシング技術に基づく仮想5Gネットワークを介して、オートメーション技術全体の監視と制御を可能にすることを目的としています。目標は、現場レベルに至るまでデータ通信のシームレスなソリューションを実現することです。「私たちは現在、Siemens スとこのトピックに取り組んでおり、素晴らしい結果が得られると確信しています。」