Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

水素ウェビナーシリーズ

生産と最終用途の統合を通じてLCOH(水素のコスト平準化)を推進するためのデジタル技術

持続可能な水素の製造と利用技術への関心が高まる中、水素は先進国の脱炭素化において極めて重要です。しかし、スケールアップ、コスト削減、より広範なシステムへの統合、信頼の構築などの課題は残っています。業界は、水素(LCOH)の平準化コストを最小限に抑えることに重点を置いて、これらの課題に対する最善の解決策を模索しているため、生産技術の改善に加えて、いくつかの分野が検討されています。これには、生産を最終用途と統合し、電気分解で生成された酸素の価値を高めること、廃熱流からエネルギーを回収すること、または全体的なプロセス経済性を高めるために余剰再生可能エネルギーの追加用途を見つけることが含まれます。

Siemens と一緒にこのウェビナーに参加して、デジタルツインが提供する仮想環境について詳しく学んでください。

  • テストシステムの相互作用
  • プロセス設計を支援します
  • リアルタイム最適化
  • 電気分解で生成された酸素、廃棄物ストリームからの電気エネルギーを利用した統合、および下流のプロセス効率化のための運用戦略

グリーン水素とCCUSシステムのデジタル設計のための統合エンジニアリングアプローチを使用して脱炭素化を加速します

低炭素経済への移行が加速するにつれて、水素と炭素の回収、利用、貯蔵(CCUS)技術は、脱炭素化戦略において極めて重要な役割を果たすことがますます認識されています。環境に優しい水素製造とCO2管理オプションへの関心の高まりは、スケーラビリティ、費用対効果、システム統合、幅広い受け入れなど、重大な課題を浮き彫りにしています。

このプレゼンテーションでは、忠実度の高いプロセスデジタルツインに支えられた、統合デジタル設計パラダイムの変革力について詳しく説明します。Siemens に参加して、グリーン水素製造やCCUSイニシアチブなどの脱炭素化技術の導入を加速する上で、統合デジタル設計ソリューションの可能性を探りましょう。

効率的で柔軟な水素製造のためのデジタルプロセスツインの活用:設計から運用まで

産業の脱炭素化とエネルギー安全保障の強化に向けた世界的な取り組みの中で、水素は重要なクリーンエネルギー源となっています。しかし、水素製造によく使用される太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の動的な性質には、大きな課題があります。これらの課題に対処するには、単一の動作点を中心にするのではなく、柔軟性を考慮して水素製造施設を設計することが不可欠です。さらに、運用後のコスト効率の最大化は、再生可能エネルギーの利用可能性、グリッド価格、水素需要などの要因にかかっています。このウェビナーでは、プロジェクトの全段階で一貫したモデリングアプローチを採用することの大きなメリットに焦点を当てます。私たちと一緒に、効率的で柔軟で持続可能な水素製造という業界の追求にどのように貢献できるかを学びましょう。

水素液化システムの安全な設計と最適化:正確な熱力学モデリングの重要な役割

水素液化は、水素を効率的に貯蔵し輸送するための重要なプロセスです。液体水素が持つ高いエネルギー密度は、今日の市場に自動車産業、航空、航空宇宙産業などの分野で利点をもたらしています。石油ベースの燃料からより持続可能な代替燃料への移行を主な目標とする水素は、液体状態では熱力学的利点があるため、これを実現する有力な候補です。プロセスモデリングやシミュレーションなどのデジタルツールは、ガスの液化や貯蔵など、プロセスの安全な設計と最適化に広く使用されています。このようなモデルの重要な要件は、正確な熱力学モデリングの必要性です。このウェビナーでは、オルト水素、パラ水素、およびオルトパラ変換の複雑さについて説明します。オルソパラ変換係数を考慮した熱力学モデルとプロセスモデルの導入により、液化プロセスのコンポーネントのサイズと運用戦略をより適切に設計できます。私たちと一緒に、従来のシミュレーションモデルの精度を向上させる方法についてもっと学びましょう。

プレゼンターに会いましょう

868f9944-9673-4798-b77f-879781c52bff - Joannah-Otashu-presenter-dk-bkg original

ジョアンナ・オタシュー

Siemens-エネルギー産業戦略グループのシニアアプリケーションエンジニア
Joannah Otashuは、Siemens デジタルインダストリーズSoftware エネルギー産業戦略グループのシニアアプリケーションエンジニアです。Joannahはクライアントと協力して、製品サポートを提供しながらクライアントのニーズに応えるSiemens スのソリューションを推奨します。Joannahは、テキサス大学オースティン校で化学工学の博士号を取得しています。彼女は、需要応答を最適化するための電解槽ベースの塩素アルカリプラントの動的モデリングに重点を置いていました。Joannahは、化学、石油・ガス、水素業界でプロセスモデリングと最適化の分野で7年以上の経験があります。

ジョアンナとつながる

703ad41c-13cc-4409-b880-f404bf5e1044 - Ben-Laws-presenter-dk-bkg

ベン・ロウズ

デジタル産業プロセス自動化Software Siemens Solutions コンサルタントベンは、Siemens デジタルインダストリーズプロセスオートメーションSoftware Solutions コンサルタントで、水素産業におけるデジタル化とプロセス最適化を専門としています。彼は世界中のシーメンスの顧客と協力して、プロジェクトとプロセスのデジタル変革を推進するソフトウェアソリューションを提供しています。ベンはまた、グリーン水素プラントのオペレーターが効率と信頼性を大幅に向上させることを可能にする革新的なプロセスコックピットであるSiemens 水素パフォーマンススイートの商業開発も主導しています。持続可能なエネルギー産業の熱心な提唱者であるベンは、顧客がデジタル化を活用して、より安全で生産性の高い低排出プラントの設計と運営を支援することに全力を注いでいます。

ベンはロンドンのインペリアル・カレッジで化学工学の修士号を取得しており、プロセス産業全体にプロセスシミュレーションとデジタルツイン技術を適用した4年の経験があります。彼は現在イギリスのロンドンに住んでいます

ベンとつながる

69dcb946-147e-4160-8925-355c0b789cd2 - Karen-Ondarza-presenter-dk-bkg

カレン・オンダーザ



デジタル・インダストリーズ・プロセス・オートメーション・Software シーメンス・Solutions ズ・コンサルタント
Karen Ondarzaは、Siemens デジタルインダストリーズプロセスオートメーションSoftware Solutions コンサルタントです。彼女はインペリアル・カレッジ・ロンドンと東京大学でプロセスシステム工学の先端化学工学の修士号を取得しています。化学工学とソフトウェア開発のギャップを埋めることに情熱を注いでいるカレンは、ソフトウェア業界での4年間、最先端のプロジェクトに貢献してきました。Siemens デジタルソリューションにおける彼女の経験は、デジタル設計(gPROMS デスクトップソフトウェアを使用してさまざまなプロセス産業にわたるモデルを開発する)とデジタルオペレーション(モデルベースのオンラインアプリケーションの構成)に及びます。カレンは電気化学セルリアクターを専門としており、水素業界でプロセスのシミュレーションと最適化のための詳細なモデルを構築しています。顧客との緊密な協力を通じて、持続可能な水素製造をサポートし、エネルギー利用を最適化し、産業安全を維持する正確なモデルを保証しています。

カレンとつながる