Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

成長への取り組み:デジタル変革の共同創造

ポリキャブ・インディアLimited は電線・ケーブル市場に革命を起こしています。Polycabは、Siemens Xcelerator を活用し、インドの主要なSiemens Xcelerator ecosystem パートナーの1つであるHi-Makと協力することで、インドの活況を呈している市場をサポートするためのデジタル変革を推進しています。

ポリカブのデジタル変革

競争力を維持し、インフラ部門の高まる需要を満たすために、Polycabはデジタル変革の必要性を認識していました。同社は、生産、機械のダウンタイム分析、エネルギー消費に関する製造現場レベルでの透明性の欠如などの課題に直面していました。Siemens 完璧なソリューションを用意しました。

大きな工場と機械を背景にした工場。

完璧なソリューションをキュレーションします

簡単に管理できる在庫パートナーシップを表すアイコンで、鍵を握っている手のシンボルが付いています。

Siemens Xcelerator とecosystem パートナー

包括的なSiemens Xceleratorスイートは、デジタル技術をPolycabの業務にシームレスに統合することを容易にします。シーメンスのecosystem パートナーは、これらのデジタル変革の目標を達成する上で重要な役割を果たしました。

在庫管理が容易で在庫が増えたことを表すアイコンで、歯車とプラス記号が付いています。

Industrial Edge によるデジタル変革

エッジ対応のSIMATIC IPC227Gは、PolycabのS7ベースシステムとサードパーティシステムを接続して、リアルタイムの監視と予知保全を実現しました。データはSiteWise Edge経由でAWS に送られ、分析ダッシュボードとローカルオペレーションが可能になりました。

在庫管理が容易で効率が向上したことを示すアイコン。

Hi-Makを使った開発と展開

インドのXceleratorの主要なパートナーであるHi-Makは、カスタマイズされた迅速なデジタル化アプローチを開発し、その強力なインダストリアルエッジとクラウドの専門知識を活用してPolycabのソリューションを導入する上で極めて重要な役割を果たしました。

パフォーマンスの透明性を活用して最適化する

相互接続されたノードのクラスターをテキストで示す図

Industrial Edge によるプロセス最適化

Polycab Indiaは、Siemens Xcelerator とHi-Makの専門知識を利用して、ワイヤーとケーブルの製造をデジタル化しています。ハノーバーメッセ2025で、Hi-MakのBhargav Vyasが、これによりPolycabの業務におけるリアルタイムデータ、予知保全、高度な分析がどのように可能になるかを共有しました。

報酬を享受する:Polycabが実現するメリット

Polycabは、このデジタル変革の取り組みからいくつかのメリットを実感しました。同社は、各プラントの製造現場レベルで、シフト単位と機械単位の両方でリアルタイムの生産透明性を実現しました。エネルギー消費量は製品ごとと機械ごとの両方で監視され、機械のダウンタイム分析はダウンタイムの理由とともに行われました。カスタマイズされたレポートソリューションから貴重な洞察が得られ、実装によりIEC 62443のサイバーセキュリティコンプライアンスが保証されました。今後、ローカルデータ分析や状態監視など、さまざまなユースケースでエッジアプリを柔軟に使用できるようになることも大きな利点でした。

7段階のプロセスの6番目のステップを示す図で、ラベルが付いています
効率的なクラスターソリューションを表す、相互接続された六角形のモジュラーエンジニアリング図

加速成長のための変革

Polycabのデジタルトランスフォーメーションの成功は、将来の成長と拡大の土台を築きます。同社は、予知保全に焦点を当てた専用ソリューションとともに、このソリューションを他の製造拠点にも拡大する予定です。

電線およびケーブル業界が成長を続ける中、品質と安全性への取り組みは依然として最優先事項です。Polycab India Limited のような企業は、デジタル変革を採用し、高度なテクノロジーを活用して自社製品が最高水準を満たすようにすることで、業界をリードしています。

Polycabは、Siemens やHi-Makなどのecosystem パートナーとの戦略的パートナーシップを通じて、生産基準とベンチマークを満たしながら、生産の透明性とエネルギー効率をリアルタイムで実現するソリューションの導入に成功しました。インド全土でデジタルフットプリントを拡大し続ける中、Polycabは業界に新しい基準を打ち立て、イノベーションとコラボレーションがいかに電線・ケーブル分野の卓越性と信頼性を高めることができるかを実証しています。

Polycabのリソースをもっと調べてください

あなたの旅を始めましょう