PLCプログラミングを自分で学べますか?答えは「はい」です。
多くの人がこのように始めています。実用的なプログラムを書くことは始まりに過ぎません。リスクは、体系化された開発経路がないと、悪い習慣を身につけやすく、後でもっと複雑なプロジェクトに取り組むのが難しくなることです。

多くの人がこのように始めています。実用的なプログラムを書くことは始まりに過ぎません。リスクは、体系化された開発経路がないと、悪い習慣を身につけやすく、後でもっと複雑なプロジェクトに取り組むのが難しくなることです。
最初、ほとんどの人はブラウザに次のフレーズを入力します。
これは良い方向です。この段階であなたは学びます:
これは初心者の自動化エンジニアにとって非常に重要な段階です。ただし、通常は1つの目標に焦点を当てています。プログラムが機能しなければならないということです。このアプローチは当然ですが、結果もあります。
生産ラインのロジックの作成、機械の近代化、さまざまなメーカーのシステムの統合など、実際のプロジェクトに取り組み始めると、独自のワークスタイルを開発し、独自の設計上の決定を下すようになります。これは最初の問題が発生する場所でもあります。
マシンの起動と稼働だけに集中すると、エラーが繰り返し発生します。
その結果、プログラムは機能しますが、それ以上発展させるのは困難です。実際には、試運転時間が長くなり、メンテナンスが難しくなり、その後の変更中にエラーが発生するリスクが高くなります。マシンはしばしば一回限りのソリューションになってしまいます。それを拡張しようとすると、プログラム全体を再分析する必要があります。
悪い習慣、つまり後で取り除くのが難しい習慣が根付くのはまさにこの段階です。

時間が経つにつれて、単なる実用的なプログラム以上のものが必要になります。
PLCプログラミングのプロフェッショナルなアプローチには、PLCのベストプラクティスは次のとおりです。
TIA Portal 環境は、その適用を容易にし、組織化されたスケーラブルなプロジェクトの作成をサポートするように設計されています。

多くのオートメーションエンジニアは、実際のプロジェクトに取り組み、実践的な経験を通して学びます。人間の心はパターン認識に優れており、経験によってますます優れたソリューションを生み出すことができます。
これは効果的なアプローチですが、限界もあります。
「仕事で」学ぶことの問題は、問題を解決する方法を学ぶが、仕事を正しく行う方法を常に学ぶとは限らないことです。
市場にはたくさんのPLCコースがあります。しかし、知識の源に注目する価値はあります。
SITRAIN のtraining コースは、オートメーションシステムのメーカーであるSiemens 直接実施しています。
これは実際にはどういう意味ですか?
他社のトレーニングコースも市場に出ています。これらは多くの場合、非常に実用的で価値があります。しかし、多くの場合、彼らはトレーナー自身の経験とSiemens システムを使った具体的な作業方法に頼っています。
SITRAIN training プログラムは、オートメーションシステムメーカー自身によって開発されました。したがって、これらのソリューションの設計時に適用された基準に基づいています。
PLC自動化エンジニアとして成長したいなら、作業時間を大幅に短縮し、エラーを減らすためのいくつかのルールを実装する価値があります。:
1。PLCプログラムの構造を作る:すべてのロジックを1つのブロックにまとめないでください。
2。使用基準:プロジェクトの命名と組織は非常に重要です。
3。再利用可能なコードを構築する:今後のプロジェクトで使用できる要素を作成します。
4。プロジェクトを文書化してください:自分のためだけでなく、チームのために。
実践的な開発経路はいくつかの段階に分けることができます:
最大の進歩は、意図的に仕事を始めたときに起こります。それはより多くのコードを書くことではなく、より良いコードを書くことです。
独学はやりがいがありますが、多くの場合、他の人がすでに解決した間違いを繰り返す必要があります。よく計画された開発経路があれば、良い習慣をより早く身につけ、ますます要求の厳しいプロジェクトに自信を持って取り組むことができます。
SITRAIN のTIA-PROtraining シリーズは、実践的なアプローチ(作業プログラムの作成)と、安定したスケーラブルなソリューションを構築するための原則を組み合わせたものです。
自分でソリューションを探してテストする代わりに、システムメーカーの経験に基づいた知識を活用できます。これにより、時間を節約し、ますます複雑になるプロジェクトの処理に必要なスキルの習得を早めることができます。