Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
参加Terms と条件

ラッフルパートナー情報 2026年

コンテストに参加することで、以下の利用規約に同意したものとみなされます。

このコンテストは、オーストリアのウィーン、シーメンス通り90、1210にあるシーメンスAGオーストリア、以下「シーメンス」が主催しています。18歳以上の自然人が参加できます。Siemens AGオーストリアの従業員とその親族は参加対象外です。1人につき1回のみ入場できます。複数の登録は考慮されません。

コンテストに参加するには、ウェブサイトに登録してください https://www.siemens.com/en-us/content/partner-info-magazine/ は必須です。登録することで、記載されている参加条件に同意したものとみなされます。コンテスト期間中に登録し、参加条件に同意したすべての対象者が抽選に参加します。ウェブサイトに表示されるフォームで、名前、苗字、メールアドレス、国などの情報を提供する必要があります。賞品や他の商品の報酬の現金支払いは除外されます。

コンテストは2026年7月1日の正午に始まり、2026年8月31日の正午に終わります。

レストラン「Steirereck am Pogusch」の合計6枚のクーポン(それぞれ200ユーロ相当)が抽選されます。各当選者には、200ユーロ相当のバウチャーが1枚贈られます。当選者は、コンテスト期間の終了後、対象となる参加者全員から無作為に抽選されます。抽選はシーメンスが行い、法的措置は取られません。当選者にはメールで通知されます。受賞者は通知日から14日以内に、電子メールでシーメンスに郵送先住所を送って賞品を受け取ることができます。当選者が上記または賞品通知で指定された期間内に応答しない場合、賞品の請求は没収されます。前述の理由で賞品の請求が取り消された場合は、新しい当選者が選ばれます。新しい受賞者を選ぶことができない場合、賞品は授与されません。バウチャーは、当選者が指定した住所に郵送されます。

シーメンスは、競合製品の継続的な可用性と機能を保証しません。参加者がシーメンスに対して申し立てを行うことなく、さまざまな理由、特に外部の理由により、アプリケーションが終了したり、一時的にオフラインになったりすることがあります。適用法で責任が義務付けられている場合を除き、このコンテストに関連するシーメンスの責任は除外されます。

このコンペティションは、シーメンス・アクティエンゲゼルシャフト・エスターライヒが主催し、LinkedIn、メタ・プラットフォーム、オラクルとは提携していません。特に、コンテストはLinkedIn、メタプラットフォーム、またはオラクルによって主催、サポート、または後援されていません。各参加者は、LinkedIn、メタプラットフォーム、オラクルを本コンテストに関連する一切の責任から解放します。

シーメンスによる契約の履行は、国内または国際的な対外貿易規制、禁輸措置、および/またはその他の制裁による障害がないことを条件としています。抽選に関連して収集された個人データは、抽選を実施する目的、特に当選者の決定、通知、賞品の送付にのみ使用されます。データ保護の詳細については、次のURLを参照してください。 シーメンスのプライバシーポリシー。オーストリアの法律は賞品の抽選にのみ適用されます。法的手段は除外されます。シーメンスは、変更があった場合は、これらの参加条件を修正する権利を留保します。