Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ペリ・ダイザ

ペリ・ダイザ

Siemens テクノロジーとソリューションのパートナーであるThermiaのおかげで、Pairi Daizaの動物たちとその訪問者は、カスタマイズされた快適さを楽しんでいます。

それぞれの動物に合わせた快適さ

ベルギーの動物公園Pairi Daizaは、世界でもトップクラスの動物公園にランクされています。年間200万人の訪問者がそれに同意するでしょう。約75ヘクタールに800種以上の動物が生息するこの公園は、絶滅危惧種の保護に取り組みながら、自然の美しさともろさを明らかにするよう努めています。Siemens テクノロジーと認定ソリューションパートナーのThermiaのおかげで、すべてが各動物(と訪問者)に最大限の快適さを提供するように設計されています。

それぞれの種に合わせた環境

Pairi Daizaでは、Thermiaが50以上の施設の統合と管理を担当し、種ごとに適切な気候を確保しています。Siemens 建築技術のおかげで、訪問者に不快感を与えることなく、温度、湿度、空気の質を完全に制御できます。人間も動物も、常に最適な環境の恩恵を受けています。

「Pairi Daiza、Thermia、Siemens 長年にわたる協力により、効率、環境保全、動物福祉、経済的収益性を考慮しながら、これらの技術的実装を実行するために必要な安定性が得られます。」

ジャン=フランソワ・エベール — ペリ・ダイザのテクニカルマネージャー

Pairi Daiza - ONE -4 Article - Right Container e8136c68-c28a-461e-a140-145bed01f768
Pairi Daiza - ONE - 4 Article - Left Container 45289d7c-832d-41b4-8f4d-fddc0ec0560b

「このプロジェクトは、特に空調要件が高かったです。Siemens との長年の協力と、この分野での洗練された製品のおかげで、エネルギーをほとんど消費しない熱回収機能を備えた適切なソリューションを実装することができました。」

フレデリック・ヴァンデウィール — Thermiaのマネージング・パートナー

エネルギーを無駄にしない最適な気候

Pairi Daizaにとって、動物や訪問者の快適さは最も重要です。寒冷地を含む囲いの中でも、ペリ・ダイザ・リゾートのホテルでも、気候はどこでも完璧でなければなりません。さらに、「世界の庭」は、エコロジカルフットプリントを可能な限り削減することに取り組んでいます。これは、テクノロジーパートナーであるSiemens サーミアが克服した大きな課題です。

カスタマイズされた気候と最小限のエコロジカルフットプリント

北極気候、ホテルの最適な室内温度、数百種の動物にとって快適な生息地...どのような課題であっても、空調、換気、照明システムの設計と実装の経験豊富なスペシャリストであるThermiaはそれを解決することができました。同社は長年にわたりPairi Daizaのパートナーであり、Siemens 最新テクノロジーを導入しています。

利害関係者の経験と成功に積極的に貢献しています

Siemens テクノロジーとソリューションのパートナーであるThermiaのおかげで、Pairi Daizaの動物たちとその訪問者は、カスタマイズされた快適さを楽しんでいます。

Desigo CC

このビル管理プラットフォームは、Pairi Daizaの宿泊施設やホテルなど、建物内のすべての分野を制御、監視、最適化します。このソリューションは純粋にオープンスタンダードに基づいており、建物のライフサイクル全体を通してパフォーマンスを向上させます。

Siemens インテリジェントバルブは、HVACプラントの柔軟性と効率を最大化します

インテリジェントバルブ

Siemens HVACシステム用インテリジェントバルブは、最適な室内環境を保証すると同時に、エネルギー効率を高め、運用コストを削減します。計画、設置、試運転、運用が簡単です。