モーガン州立大学(MSU)は、10年間の戦略計画「トランスフォーメーション・モーガン2030:未来をリードする」で、学生に健康的で安全、安心、そしてより回復力のある学習環境を提供するために、キャンパスを大幅に変革することを目指しています。
オペレーショナル・エクセレンスのためのインフラの改善
大幅なコスト削減
インフラへの投資とデジタル化による近代化は、モーガンサイト大学をよりスマートでエネルギー効率の高いものにするのに役立ちます。4つの変革フェーズのうちの最初のフェーズだけでも、約1,000万ドルの節約が保証されます。
オペレーショナル・エクセレンス
スマートキャンパスロードマップの導入により、モーガン州立大学は、健康的で安全で安心できる快適な生活環境と学習環境を備えた、高性能で持続可能なキャンパスに変身します。
教育機関を成功させるための長期計画
モーガン州立大学はカーネギーのR1ステータスを目指していましたが、多様なキャンパスインフラストラクチャ、異なるシステム、遅延メンテナンスなどの課題に直面していました。このビジョンを達成し、それに資金を提供することは、圧倒的に思えました。
MSUの指導者たちは、Siemens やメリーランド州クリーンエネルギーセンターと緊密に協力して、勤勉さ、パートナーシップ、段階的なアプローチによる革新を通じてキャンパスを変革するというビジョンと計画を立てました。Siemens ファイナンシャルサービス(SFS)は、連邦政府の助成金、代替資金調達、省エネによる施設のアップグレードとエネルギー効率への資金提供、再生可能エネルギーシステムの導入のための減価償却の加速など、独自のアプローチを使用して資本を提供し、MSUのビジョンの達成を支援しました。
この措置により、フェーズ1だけで約1,000万ドルの節約が保証されます。フェーズ4の終わりまでに、キャンパスの温室効果ガス排出量は最大65パーセント削減され、キャンパス全体がよりスマートで効率的になります。
1867年に設立された歴史ある黒人大学・大学(HBCU)は、多民族、多民族、多国籍の学生団体にサービスを提供し、140以上の学術プログラムを提供してきた実績で長年にわたり高い評価を得ています。国宝に指定されている185エーカーの広大なキャンパスには、革新的な教育と学習を目的としたさまざまな施設があります。ボルチモアの文化、展示、食事、ショッピング、アクティビティ、観光、雇用に簡単にアクセスできる、安全で魅力的な学習環境を提供しています。
モーガン州立大学のスマートキャンパスへの道のりは、今後10年間で達成されようとしています。
MSUはSiemens 提携して、最先端のスマートキャンパスになるための積極的な措置を講じました。10年計画の枠組みの中で、大学はキャンパス施設に戦略的に投資しています。モーガン州立大学のスマートキャンパスへの取り組みの焦点は、システム統合とデジタル化を通じてエネルギー効率、レジリエンス、持続可能性を向上させ、よりスマートで効率的なキャンパスに変革することです。
エネルギーコストの削減
Siemens エネルギー・パフォーマンスサービスは、発電と配電、エネルギー管理、ビル管理、資産パフォーマンスの最適化に関する専門分野のノウハウを組み合わせることで、モルガン州立大学が年間1,500 MWh、天然ガス3,656 MWh、温室効果ガス排出量を1,905メートルトンの削減に役立ちます。これは年間213,126ドルのエネルギーコストの節約につながり、光熱費の330.190ドルのリベートにつながります。さらに、この措置により、運営費を年間55,000ドル節約できます。
スマートエネルギー管理
Building X エネルギー管理ダッシュボードと分析プラットフォームを、Desigoのビル管理とSENTRONパワーマネージャーソフトウェアとともに実装すると、80のフィールドパネルと475のユニットコントローラーが統合されます。キャンパス内の7,500のデータポイントは、エネルギー集約型機器の性能の追跡、エネルギー効率の向上、さらにはメンテナンスコストの削減に使用されます。
最先端の防火
検知、警報、避難、消火、危険管理を含む防火は、大学のインフラに欠かせないものです。火災が発生した場合に人と資産を保護するために、信頼性の高い運用を確保するには、システムを最新の状態にする必要があります。そのため、大学のオペレーショナル・エクセレンスへの道のりには、既存のすべてのシステムとデバイスのテストと検査、1,698台の通知装置のアップグレード、17台の新しい火災警報制御盤システムと1,595台の新しい装置の設置も含まれます。
より良い照明、より少ないエネルギー需要
LED照明装置と一緒に設置されたエンライトセンサーは、キャンパスのエネルギー消費量を大幅に削減します。センサーは、周囲の光、温度、人が部屋にいることを示す動き、現在のエネルギー消費量を測定することで、スペースとエネルギーの利用を包括的に最適化できます。
与えられた予算を最大限に活用する
予算が厳しい時代には、世界中の高等教育機関が野心的な持続可能性と二酸化炭素排出量の目標を達成することはさらに困難です。特に米国では、メンテナンスの延期は多くのカレッジや大学にとってもう一つの大きな課題です。老朽化した建物には、改修、インフラ、HVAC、配管、電気システム、建築外壁の近代化が必要です。教育施設専門家の協会であるAPPAによると、未処理の総数は
繰延メンテナンスの額は1,120億米ドルです。これらの課題に対処するには、利用可能な連邦政府の資金を活用することに加えて、他の資金調達オプションが極めて重要です。
本校の学生は、本来あるべきリーダーに成長するために、健康的で安全、安心、そして回復力のあるキャンパス環境を必要としています。Siemens スと協力して、地域社会のためにより持続可能な学習および教育環境を開発することは、私たちを前向きな方向に導きます。