Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

芸術と文化を守るためのパートナーシップ

チューリッヒ美術館の作品はユニークで、損傷、盗難、劣化から保護する必要があります。これを実現するために、クンストハウスはSiemens 包括的なセキュリティシステムを採用しています。これには展示品を保護するためのイノベーションも含まれています。

貴重なパートナーシップ

中世から現在までの約4000点の絵画、彫刻、その他の芸術作品と、5世紀にわたる100,000点を超える手描き、版画、写真: チューリッヒ美術館 国内最大級のアートコレクションを所蔵しています。年間50万人以上の来場者が、これらの展覧会やその他の魅力的な企画展を国際形式で楽しんでいます。このユニークなコレクションの大部分は、ヨーロッパ最大のアートスポンサー組織の1つであるチューリッヒ芸術協会(Zürcher Kunstgesellschaft)が所有しています。

過去と未来が出会う場所

11,500 m3の展示スペースで鑑賞できる作品は、ヨーロッパ文化の顕著な証です。チューリッヒ美術館は、これらの文化財にアクセスできるようにし、将来の世代のために保存しています。

あらゆるジャンルの芸術を対象としており、現代美術の変化するトレンドを紹介しています。この重要なタスクには、潜在的なリスクを最小限に抑えることも含まれます。 火、 盗難または破壊行為、クンストハウスは、芸術作品と、もちろん訪問者の保護に熱心です。このヨーロッパの大手芸術機関は、包括的なセキュリティコンセプトの重要な部分を占めるSiemens 最先端技術にこの仕事を委託しています。

kunsthaus-zuerich original - 45148260-7e9b-4863-9b8f-28b6be293e61
Siemens とのコラボレーションにより、展示品が保護され、心配することなく、私たちのコアストレングス、つまりアートを伝え、訪問者にインスピレーションを与えることに集中できます。
クリスティアーネ・クロッツさん, 美術史家のクンストハウス・チューリッヒ

多面的なセキュリティ

2021年にチューリッヒ美術館が拡張オープンしたことで、スイス最大の美術館になりました。既存の建物と同じように、 Siemens スマートインフラストラクチャ また、新築用のさまざまなアクセス制御、防火システム、侵入者検知、画像アラーム製品も提供しました。この3つ半のプロジェクトの目的は、さまざまな要件を満たすことでした。貴重な芸術作品は、損傷や盗難から厳重に保護され、芸術愛好家のために生き返りながら完璧に保存されています。スタッフと訪問者の安全も、特に防火に関しては重要です。

240403-Kunsthaus-Bilder-Melvin9 - 31f736c1-8942-4e7d-9e67-9bcbc195ccaf

カスタマイズされたセキュリティコンセプト

シーメンスのテクノロジーにより、チューリッヒ美術館でカスタマイズされたセキュリティコンセプトを実装することができました。包括的な保護システム(ビデオ監視を含む)は、不正アクセスをすぐに特定し、アラームや制御機能という形で適切なアクションを起動します。

屋内で火災が発生した場合、天井の高い展示室では、周囲の空気によって煙が薄くなり、警報の鳴りが遅れ、致命的な結果を招く可能性があります。そのため、特殊な吸気式煙探知器が使用されています。彼らは継続的に空気サンプルを採取し、パイプのネットワークを介して高感度の検出器に送ります。これで煙の粒子が検出されると、アラームが鳴り、消火プロセスが開始されます。

私たちのシステムは、クンストハウスが盗難や火災などのリスクを最小限に抑えるのに役立ちます。これにより、写真や彫刻は将来の世代に永続的に保護されます。
Matthias Rebellius, 理事会のメンバー, Siemens AG兼CEO Siemens スマート・インフラストラクチャ

洗練された新開発

モダンで直感的 セキュリティ技術 クンストハウスがすべてのシステムとセンサーを既存のセキュリティ管理システムに組み込むことを可能にします。作品に触れないようにするために、クンストハウスとSiemens スは協力して新しい技術を開発しました。静電容量センサーは、誰かが作品に近づくと警告音を出し、スタッフに通知します。

BildervomKunsthausElkeWielbak3 - 97f2e6fe-99ad-45e6-b777-2c660ea265bc

テクノロジーの概要

「Siveillance」の光学式および静電容量式ワイヤレス検出器を包括的なセキュリティシステムに組み込むことができるため、作品を確実に保護できます。光学式ワイヤレス検出器は盗難検知に赤外線距離測定と振動検知器を使用し、静電容量式ワイヤレス探知器は近接性と盗難防止を提供します。どちらの検出器も設置が簡単で、消費電力もほとんどありません。

Siemens アーツ・プログラム:創造性と変化のためのアイデアの研究室

芸術と文化はあらゆる社会にとって不可欠な基盤です。彼らはアイデンティティ、創造性、内省に欠かせない原動力です。

1987年に設立されたカルチャー・プログラムのおかげで、Siemens 今や40年近くにわたり、独自の音楽や芸術のフォーマットを開発してきました。最初は、創設者の家族の利他的な利益に焦点を当てていました。現在、このグループはサポーター、クリエーター、カタリストとして数え切れないほどの文化プロジェクトに関わっています。Siemens アーツ・プログラムは、ソリューション・ビジネスと並んで会社の顔を見せて、その企業責任を示しています。
Siemens の「Houses of Smart」キャンペーンは、セキュリティと持続可能性を向上させる技術を提供することで、博物館、オペラハウス、劇場などの文化センターを支援しています。

私たちSiemens、歴史的遺産を保存する大きな責任を感じています。本の中のあらゆるトリックを使ったり、もっと!
教授博士ステファン・フルクト, Siemens アーツ・プログラムのアーティスティック・ディレクター