Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

省エネが癒しとどう関係しているのか

ブレーマーハーフェン・ラインケンハイデ・クリニックはSiemens スと共同で、建物とプラントの技術を近代化しました。その資金は、エネルギーパフォーマンス契約によって賄われ、投資と節約分が相殺されました。

エネルギー消費がほとんどなく、多くの治癒効果があります

医師、看護スタッフ、医療技術は治癒の成功に決定的な貢献をします。また、建築とプラントの技術も。それは、患者とスタッフにとって安全なケアと快適な状態を意味するからです。これはブレーマーハーフェン病院でも同じです。市立救急病院オブマキシマムケアには、14の診療所、研究所、医療センターがあります。約1,900人の従業員が723床の病院で働いています。クリニック運営者は、Siemens とのエネルギー性能契約プロジェクトの恩恵を受けています。

チャレンジ

ほぼ30年の運用を経て、1970年代の技術システムは現在の最先端技術に対応しなくなりました。たとえば、クリニクム・ブレーマーハーフェン・ラインケンハイデGmbHは、省エネ契約と組み合わせて、会社のエネルギー効率を近代化することを決定しました。ハイライト:投資費用は、省エネによって12年間のメインサービス段階で借り換えられます。Siemens これを保証すると同時に、システムが継続的に最適化されることを保証します。

解決策

Siemens、包括的なニーズ分析の結果、暖房、換気、空調システム、建物管理システム、安全な電力供給、無菌およびキッチン技術などを近代化または更新しました。合計で約120の個別の対策が実施され、100メートルを超えるエネルギーデータ管理システムがセットアップされました。数多くの革新的なアイデアが省エネの成功に貢献しました。例:Desigoビル管理システムの負荷管理システムは、電力の負荷ピークをオフピーク時にシフトします。

メリット

900万ユーロを超える省エネ対策への初期投資は、Siemens スが契約で保証したエネルギーコストの節約によって借り換えられました。市立病院は、メインサービス段階で合計で約1,250万ユーロのエネルギーコストを節約しました。この目的のために、二酸化炭素排出量は42,400トン以上削減されました。有利な副作用:BUNDに「省エネ病院」の承認印が授与され、従業員と患者の満足度が高まります。

達成された節約額は、予想と予測をはるかに上回りました。エネルギー性能契約における継続的な最適化のおかげで、近代化時代と比較して40パーセントも多くのエネルギーを節約できるようになりました。
ユルゲン・ブロイアー, クリニックの技術と建設の責任者

エネルギー性能契約:節約への道

cb13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-フックアベイラビリティ-ディープブルー-640x360です

投資費用の借り換え

近代化には900万ユーロ以上の費用がかかりました。主な作業段階の12年間で、完全に借り換えられました。

cb13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-フックアベイラビリティ-ディープブルー-640x360です

テクノロジー全体の更新

暖房、換気、空調システム、ビル管理システム、電力供給、滅菌およびキッチン技術が一新されました。

cb13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-フックアベイラビリティ-ディープブルー-640x360です

恒久的なサポートと最適化

エネルギー性能契約には、システムが最適かつ効率的に稼働するようにシステムを継続的に見直し、調整することが含まれます。

cb13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-フックアベイラビリティ-ディープブルー-640x360です

持続可能な省エネ

メインサービスフェーズでは、合計1,250万ユーロのエネルギーコストが節約されました。CO2排出量は42,400トンを超えました。