Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

スマートでコネクテッドな高級リゾートの運営

高級リゾートのポートフォリオを管理するには、優れたゲスト体験と、効率的な運営と持続可能性の目標とのバランスを取る必要があります。ギリシャを代表するホスピタリティグループの1つであるH Hotels Collectionにとって、そのバランスをとることは、8つの高級ホテルの認知度を高めることを意味していました。

私たちのパートナーecosystem に参加してください

あなたの会社には計り知れない可能性があります。それを活用する時です。建築技術のパートナーになりましょう。

デジタル変革への協調的アプローチ

2018年以来、H Hotels CollectionはSiemens アドバンストパートナーであるPGS IKEと提携して、8つの高級リゾートでコネクテッド・ビルディング・インフラストラクチャ戦略を実施してきました。

PGS IKEは電気工学とビルオートメーションの信頼できるスペシャリストで、ホスピタリティセクターに革新的で持続可能なソリューションを提供しています。Siemens テクノロジーに関する幅広い専門知識を持つ同社は、多様な建築システムを単一のインテリジェントプラットフォームに統合し、ホテルのエネルギー管理、気候制御、水システム、中核となる建物の運用を最適化できるよう支援しています。

Siemens PGS IKEは協力して、ビルディングオートメーション、エネルギー管理、運用データを統合する接続インフラストラクチャを開発しました。これにより、H Hotels Collectionは、ポートフォリオ全体のパフォーマンスを最適化するために必要な可視性とインテリジェンスを得ることができました。

主なハイライト

エイト ポートフォリオ全体につながる高級リゾート

177000 建物の総面積の平方メートル

76,000 接続されたデータポイント

330 Siemens Desigo CC に統合された電力メーター

ホテル運営へのコネクテッドアプローチ

Hホテルコレクションは、8つの高級リゾート全体で177,000平方メートル以上の建築スペースを管理しています。この規模で事業をつなぐということは、ポートフォリオ全体で76,000のデータポイントと330の電力メーターをまとめることを意味します。

ホテルチームは、業績を把握し、より多くの情報に基づいた意思決定を行うために必要な情報を得ながら、重要な建物の運営を管理できます。インテリジェントオートメーションは各物件の日常業務をサポートし、デジタルツールはより広いポートフォリオにわたる洞察を提供します。

モニターを見ている男性は、手がモニターを指しています
H ホテルBuilding X リファレンスワーカー 1280x720

ゲストの快適さを損なうことなく、ポートフォリオを一元管理できます

H Hotels Collectionが必要とする統一されたビューを提供するために、Siemens PGS IKEと協力して、Desigo CC を通じてビルシステムの集中監視と制御を実現しました。これは、エネルギー効率の向上とともにゲストの快適さを提供するインテリジェント照明とHVAC制御のKNXテクノロジーと、エネルギーと排出量の監視用に74台の電力メーターを搭載したBuilding X Energy Managerによって支えられました。

改修中、PGS IKEはSiemens ドライブ、ソフトスターター、プログラマブルロジックコントローラー(PLC)を使用して、H Hotels Collectionの水管理システムを近代化しました。チームはまた、Siemens 新しい低電圧(LV)パネルで低電圧電気インフラをアップグレードしました。この変革的な取り組みは、ゲスト体験への影響を最小限に抑えながら提供されました。

H Hotels Collectionは、目指す方向について明確なビジョンを持っていました。Siemens 適切な技術を提供し、PGSは実装と日々のサポートに責任を負いました。継続的なコミュニケーション、信頼、そして望ましい結果を達成するための共通のコミットメントがありました。
パンテリス・カシドニス、オーナーPGS IKEさん

8つのリゾートにおけるデータ主導のエネルギー管理

Building X Energy Manager は、すべてのリゾートのエネルギーデータを1つのプラットフォームにまとめ、すでに導入されているDesigo CC システムに直接接続します。H Hotels Collectionは、リゾート全体のパフォーマンスを比較したり、傾向を追跡したり、異常検出を使用して異常なエネルギー消費量を特定したりできます。

エネルギーコストとCO₂排出量を1か所にまとめることで、チームは改善の優先順位を付け、持続可能性とコンプライアンスの報告を簡素化できます。

Siemens Building X ダッシュボードでエネルギー消費量と排出量のデータを確認している2人の施設管理者

ポートフォリオ全体にわたるテクノロジーの統合

統合されたアプローチにより、H Hotels Collectionの8つのリゾートの建物管理、制御、クラウドベースの洞察がまとめられ、技術チームが可視性を高め、エネルギーパフォーマンスを理解し、業務をより効果的に管理できるようになります。

海のリゾートの前にいる男性と女性

持続可能なホスピタリティの未来を築く

H Hotels Collectionにとって、デジタル化とは単にテクノロジーを導入することではありません。それは、ホスピタリティ環境を運営するための、よりスマートで持続可能な方法を作ることです。

このグループは、インテリジェントな自動化とデータ主導型の運用を通じて、プレミアムなゲストエクスペリエンスを損なうことなく、より効率的で応答性が高く、より持続可能なホテルを構築しています。彼らの道のりは、ホスピタリティの未来は、オペレーショナル・エクセレンスとサステナビリティのどちらかを選択することではなく、それらを結びつけることによって定義されることを示しています。

シーメンスのブランドと信頼性に対する評判が、私たちが最初に会社を選ぶきっかけになりました。コラボレーションが始まると、持続可能性と効率が実際と数字の両方で向上していることがわかりました。最も重要なのは、私たちのニーズを理解し、私たちが進化し続けるのを助けてくれるパートナーを見つけたことです。
イオアニス・ハツィラザロウプレジデント H ホテルズコレクション