チャレンジ
広州ネンインヒートポンプ技術有限公司は、高温ヒートポンプセグメントをリードしようとして、いくつかの課題に直面しました。主な問題点は、ヒートポンプアプリケーション、特に安全性と効率性を考慮してシステム設計を最適化しながら、高温運転用の信頼性の高いソリューションを開発する上で、最大の効率と信頼性を確保する技術革新の必要性でした。

広東省にある広州Nengyinヒートポンプ技術有限公司は、高温ヒートポンプの革新をリードしています。Nengyinは仏山市に拠点を置き、効率的で高性能な暖房技術の開発に専念しています。Siemens 10年以上にわたって重要なパートナーであり、画期的なソリューションで高温ヒートポンプ分野に革命を起こすというNengyinの使命に取り組んでいます。私たちは共に、産業用暖房の限界を押し広げ、新しい業界標準を設定し、持続可能なソリューションを先導しています。
広州ネンインヒートポンプ技術有限公司は、高温ヒートポンプセグメントをリードしようとして、いくつかの課題に直面しました。主な問題点は、ヒートポンプアプリケーション、特に安全性と効率性を考慮してシステム設計を最適化しながら、高温運転用の信頼性の高いソリューションを開発する上で、最大の効率と信頼性を確保する技術革新の必要性でした。


これらの課題に対応するために、Siemens 広州ネンインヒートポンプ技術Ltd と緊密な協力関係を築き、特定のニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを開発しました。Siemens、万能のアプローチの代わりに、次のコンポーネントを含むオーダーメイドのトータルソリューションを開発しました。
このカスタマイズされたアプローチは、要求される厳しい基準を満たすだけでなく、それを上回り、最適なパフォーマンスと信頼性を保証します。
Nengyinの最先端の研究室での革新的なパイロットテストでは、Siemens カスタマイズされたソリューションがパフォーマンスを大幅に向上させました。

暖房段階ではCOPが18%も上昇し、競合他社のベンチマークを上回りました。
高い温度能力、130°Cの運用が可能になり、顧客をリーダーとして位置付けています。
目標スーパーヒートの達成を画期的に加速しました。3倍の速さです。60分ではなく20分です。
優れた効率、競合他社の7.5と比較して7.1という著しく低い圧縮率を示しています。
Nengyinは、エネルギー効率を維持しながら産業用暖房を130°C以上に押し上げるシーメンスの高度なシステムによって競争上の優位性を獲得しています。その結果、エネルギーコストが大幅に削減され、Nengyinの環境持続可能性への取り組みが強化されます。

130°C以上での運用を可能にし、お客様を高温用途のリーダーとして位置づけます

私たちの技術は、エンドユーザーの運用コストと環境フットプリントを大幅に削減します。

先進的でエネルギー効率の高いヒートポンプソリューションにより、お客様が業界優位に立つという目標を達成できるよう支援します。
テスト結果により、高温ヒートポンプの全体的な性能を向上させるという点で、このソリューションがもたらす具体的な利点が確認されました。このような高性能ヒートポンプ用途の厳しい要件を完全に満たしています。