Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
グリーンエネルギーについて話し合っているデータセンターの人々のグループ。

バルト諸国で最も環境に優しく、最大の施設

Greenergyの事業者はSiemens 提携して、バルト諸国で最大かつ最も安全で持続可能なデータセンターを開発しました。Siemens 主要請負業者として、世界クラスの信頼性、セキュリティ、接続性を備え、並外れた成長の可能性を秘めたグリーン施設の提供を支援しました。

グリーンエナジーデータセンター

エストニアのタリンにある14,500m²のGreenergyデータセンターは、2021年1月から2022年2月の間に完成しました。31.5 MWのキャンパス電力により、Desigo CC、EPMS、WSCO、AI主導の最適化などのSiemens テクノロジーにより、地域の最先端のデジタルインフラストラクチャの効率的な冷却、インテリジェントなエネルギー管理、シームレスな拡張性が保証されます。

最先端のAI、感覚、高電圧イノベーション

エネルギーコンフィギュレーターのアイコン

AI主導の冷却最適化をご覧ください

Siemens、需要に応じて自動的に冷却を調整するAI搭載のWhite Space Cooling Optimization (WSCO) システムでエネルギー使用量を改善しました。

電気プラグのアイコン

インフラの信頼性を頼りにしてください

シーメンスは、Sivacon 8PSバスバー、Simosec中電圧スイッチギア、Siemens エナジー高電圧システムの3つのライフラインで信頼性の高い電力供給を保証します。

家を囲む手のアイコン

安全対策で安心してください

Greenergyデータセンターコンプレックスには、3,000を超えるインフラストラクチャセンサーと環境センサーがあり、安全性を最大化するために24時間年中無休で監視されています。

信頼性、セキュリティ、接続性

Close up of fire flames with sparks on a black background

防火

各サーバールームには独自の酸素還元防火システムが装備されており、非常に正確な煙探知システムと連携して、あらゆる火災を即座に検知します。さらに、すべてのテクニカルルームは独立した防火ゾーンとして設計されています。

エネルギー需要のクールダウン

温度管理は、データセンターの主要なエネルギー使用源です。Siemens、AIがサポートするWhite Space Cooling Optimization (WSCO) システムでそれを最適化します。需要が増えると、自動的に反応して、負荷要件に合わせて単位とエアフローを調整します。データセンターの管理者は、Desigo CC BMSを介してシステムと施設を制御します。さらに、Desigo CC 最新の拡張モジュールであるPower Managerは、データセンターの電気インフラをダッシュボードで視覚化し、レポート、トレンド、分析、アラート、KPIモニタリングのためのリアルタイムおよび履歴データを提供します。

Two men looking at data on computer screens
Two men walking through a data center facility

インフラの信頼性を最大化するための3つのライフライン

Sivaconの8PSバスバーとSimosecの中電圧スイッチギア、Siemens Energy の高電圧システムは、Greenergyの信頼性の高い電源を保証します。さらに、変電所と発電所の変圧器は2つの冗長リンクで接続されています。万が一、両方の接続に障害が発生すると、無停電電源装置(UPS)が作動します。この対策が影響を受けた場合でも、別の命綱があります。敷地内の発電機は、外部からのエネルギーを必要とせずに最大3日間システムに電力を供給します。

この精巧な安全コンセプトのおかげで、施設はインフラの冗長性という点でレベル3から4を達成しています。

単一ベンダーのアプローチと「ドイツのエンジニアリング」という品質へのこだわりが、サプライヤーとしてのSiemens スを確信しました。この決定は、プロジェクトの過程で完全に報われました。
カート・エバート, 創設者, グリーンエナジーデータセンター