Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
砂糖産業4.0

インテグラのための安全なデジタルecosystem 実装

砂糖の製造は複雑です。規模が重要で、精度、効率、持続可能性が求められます。事業が拡大するにつれて、可視性のギャップが業績と意思決定を遅らせます。ここでデジタル化が重要になり、データを統合し、業務を最適化し、より迅速でスマートな意思決定を可能にします。

統合型製糖施設でのデジタル変革

砂糖製造は複雑で大規模な事業であり、原材料の取り扱いから最終生産まで、あらゆる段階で精度、効率、持続可能性が求められます。事業が拡大し多様化するにつれて、プロセス全体の可視性を維持することはますます困難になります。デジタル化はこの複雑さを克服し、製造業者がデータを統合し、パフォーマンスを最適化し、より多くの情報に基づいた意思決定をより迅速に行えるようにするための鍵です。

製糖事業の変革:

GBLのデジタル化の道のり

インドの大手多角化バイオ精製企業であるGodavari Biorefineries Ltd.(GBL)は、砂糖、バイオベースの化学品、アルコール、電力など、20種類以上の製品を生産する大規模な統合糖複合施設を運営しています。

現在、GBLはExcelとメール通信に基づくレポートに依存しています。報告システムは手動のデータ入力に大きく依存しているため、データ検証が遅れ、業務の可視性が制限されています。同時に、重要なデータは40種類近くの異なるDCSおよびPLCシステムとオンプレミスのデータベースに閉じ込められたままで、サイロ化が進み、リアルタイムの洞察や企業全体の意思決定が妨げられていました。

これらの課題に対処するために、GBLは、運用データを統合し、安全でスケーラブルなデジタル基盤を確立するための高度なIIoT主導型ソリューションを実装することで、戦略的なデジタル変革の取り組みに着手しました。

青色の背景に白い輪郭を持つシュガーキーのDigital Twin。

課題

2つの定型化された手が震えている青緑色のアイコン。

断片化されたデータと限られた可視性

運用データは複数の制御システムやプラットフォームに分散していたため、包括的な分析が制限され、重要な意思決定が遅れていました。

2つの定型化された手が震えている青緑色のアイコン。

複雑なOTとITの統合

多様なOTシステムを複数のテクノロジーにわたるITインフラストラクチャと統合することは、特にシームレスな通信とセキュリティを確保する上で大きな課題でした。

2つの定型化された手が震えている青緑色のアイコン。

スケーラブルで安全なアーキテクチャの欠如

既存のインフラストラクチャには柔軟性、拡張性、堅牢なサイバーセキュリティがなく、適応性が制限され、運用上のリスクにさらされていました。

Solutions とメリット

シーメンスのロゴ。

統合デジタルバックボーン

GBLは、Siemens Xcelerator ポートフォリオを活用して、製造現場のシステムをSiemens クラウドベースのプラットフォームであるInsights Hub に接続する包括的なソリューションを実装し、データを可視化するための単一の統合プラットフォームを構築しました。

シーメンスのロゴ。

インテリジェントなデータ収集とハーモナイゼーション

Siemens ゲートウェイであるMindConnect Nanoは、多様なPLCおよびDCSシステムからの安全なデータ収集を可能にし、複数のプロトコルをまとまりのあるデータフレームワークに標準化しました。

シーメンスのロゴ。

基盤となる堅牢な接続性

RF接続によって補完された高速光ファイバーネットワークにより、分離されたシステムと一元化されたインフラストラクチャ間の信頼性の高い通信が保証されました。

シーメンスのロゴ。

サイバーセキュアでスケーラブルなアーキテクチャ

Siemens Scalanceデバイスを使用して作成された、オープンで相互運用可能なIEC 62443準拠のアーキテクチャは、拡張性を実現しながらデータセキュリティを確保する、回復力のある将来を見据えた基盤を提供しました。

テクノロジーのバックボーン:デジタルシュガーオペレーションを強化します

この実装により、産業用接続、データ統合、安全なネットワーク、クラウドベースのデータ管理、高度な視覚化ツールを含む包括的なテクノロジースタックが一堂に会しました。

この統合されたecosystem により、プロセス全体のシステムからエンタープライズレベルのアプリケーションへのシームレスなデータフローが可能になり、一貫性、信頼性、アクセシビリティが確保されました。

デジタルセキュリティアイコンとバイナリコードオーバーレイを備えたラップトップで作業している人
ある男性が廊下に立って、指紋のサイバーセキュリティロゴを重ねてラップトップをチェックしています。

データから意思決定まで:一元化された洞察と視覚化

オペレーショナルインテリジェンスを強化するために、GBLは統合型シュガーコンプレックス全体を1つのウィンドウに表示するカスタムダッシュボードを実装しました。

これらのダッシュボードでは、製糖、コジェネレーション、蒸留所の操業全体をリアルタイムで監視できるほか、生産性、損失、エネルギー使用量などの主要業績評価指標を視覚化できます。履歴データ分析は、傾向の特定と継続的な改善に役立ちます。

この一元化されたアプローチは、断片化されたデータを実用的な洞察に変換し、あらゆるレベルのチームに力を与えます。

リアルタイムの洞察:モニタリングと運用上の影響

デジタルプラットフォームは、業務全体を包括的に可視化し、プロセス偏差の迅速な特定と解決、リソース利用率の向上、運用効率の向上を可能にします。

オペレーターはリアルタイムの洞察を得てすぐに行動を起こせるようになり、経営陣は業績と効率を戦略的に可視化できるというメリットがあります。

オフィスビルとセキュリティ監視の画像
スーツにネクタイ姿の人物がノートパソコンと鍵のアイコンを手にしている、Cybersecurity consultingサービスの宣伝画像

成果の促進:測定可能なビジネスへの影響

この変革は組織全体に大きなメリットをもたらしました。

統一されたデータの可視性による業務効率の向上リアルタイムおよび過去の洞察による意思決定の改善コスト削減につながるリソース利用の最適化データ主導の持続可能性への取り組みによる二酸化炭素排出量の削減統合された報告とデータ共有によるシームレスなコンプライアンス。

スケーリングの成功:将来のモデル

この実装が成功すると、スケーラビリティとレプリケーションの強固な基盤が確立されます。このソリューションは、自動車、食品・飲料、化学、製薬、水管理など、運用の統合とデータの透明性が重要な業界全体に適用できます。

c9535eff-9a54-464e-9c05-0960d993ad1b | Cybersecurity Visual 2022 1:1
ネットワークセキュリティー。

未来を形作る:デジタルファーストの企業

統一された安全なデジタルインフラストラクチャが整っているため、GBLはデータ主導型企業への進化に適した立場にあります。これで、組織は継続的にプロセスを最適化し、持続可能性を向上させ、自信を持って業務を拡大することができます。

インダストリー4.0を採用することで、GBLは業務の透明性、効率性、回復力における新たな基準を設定し、次世代のスマートマニュファクチャリングへの道を開いています。

パートナーの貢献

PLM Indishtech Pvt Ltdとのパートナーシップ:さまざまなブランドのさまざまなDCSやPLC、エネルギーメーター、計量機などの独立したシステムをInsights Hub と統合するための重要なパートナーとして活用されています。

Insights Hub のカスタムダッシュボード:PLM Indishtechは、砂糖、コーゲン、蒸留所、CMDの業務向けにカスタマイズされたダッシュボードも開発しました。これにより、リアルタイムの可視性と実用的な洞察が得られます。

オフィスで男性と女性がハイタッチをする
アジェイ・バゲシュワールゼネラルマネージャー — IT

「Siemens では、ソリューションプロバイダーだけでなく、トランスフォーメーションパートナーを見つけました。力を合わせて、インダストリー4.0を実装するだけでなく、持続可能な製造の未来を形作っています。」

アジェイ・バゲシュワール-ゼネラルマネージャー — IT

「Indishtechにとって、シームレスな統合機能と高度に構成可能な製造用の製品を備えた完全なテクノロジースタックにアクセスできたことは、変革をもたらしました。私たちは、構成エラーが少なく、信頼性が高く、高品質のソリューションをより迅速にお客様に提供することができました。

その結果、顧客の信頼と長期的な信頼が高まります。

同様に称賛に値するのは、私たちが受けた製品サポートです。これは、プロジェクトを円滑に実行し、一貫して高いレベルの顧客満足度を確保するのに役立ちました。」

PLMインディッシュテックプライベートLtd 取締役、スレシュ・G

PLMインディッシュテックLtd 取締役、スレシュ・G