ハワイアンエレクトリックは、特に遠隔地や地方のサービスエリアでの電力品質と信頼性への取り組みを支援するために、何百ものSiemens Fusesaver 中電圧サーキットブレーカーとリモートコントロールユニット(RCU)を導入しています。
Fusesaverは一時的な障害をヒューズレベルでクリアするので、ハワイアンエレクトリックのような公益事業者は、ネットワークの信頼性の向上と運用コストの削減を実現すると同時に、山火事の緩和も強化できます。

ハワイアンエレクトリックは、特に遠隔地や地方のサービスエリアでの電力品質と信頼性への取り組みを支援するために、何百ものSiemens Fusesaver 中電圧サーキットブレーカーとリモートコントロールユニット(RCU)を導入しています。
Fusesaverは一時的な障害をヒューズレベルでクリアするので、ハワイアンエレクトリックのような公益事業者は、ネットワークの信頼性の向上と運用コストの削減を実現すると同時に、山火事の緩和も強化できます。

ハワイアンエレクトリックは、手頃な価格で信頼性が高くクリーンなエネルギーを顧客に提供するために、送電網の耐障害性を高めています。
「私たちの目標は、配電回路の信頼性を向上させることでした」と、コンサルティングエンジニアのリチャード・シロマは言います。「私たちはスマートデバイスを探し始め、Siemens スに紹介されました。」
同社は、ハワイの厳しい運用条件下でFusesaverの有効性をテストするパイロットプロジェクトを開始しました。
保護エンジニアのミッチェル・ラ・プエンテは、遠隔地のデバイスをセクショナリ化することで、安定した信頼性の高い電源を確立する方法を説明しています。
「ラインに落ちる木やその他のもの、そしてもちろん強風が吹くこともあります」とラ・プエンテは言います。「回路全体を脆弱なままにする代わりに、デバイスをセクション化することで、顧客をオンライン状態に保つためのサービスのセクションが小さくなります。」
Shiromaにとって、Fusesaverを際立たせたのは、単相または三相のトリッピングを可能にする内蔵のピアツーピアワイヤレス通信でした。各Fusesaver には短距離無線が内蔵されているため、エンジニアは簡単にデバイスに接続して試運転できます。さらに、ワイヤレスで接続されたRCUを介してリモートコントロールが可能になるので、操作後にトラックを転がしてデバイスをリセットする必要はありません。
「パイロットプロジェクトでは、ディスパッチセンターからこれらのデバイスと通信して、それらの状態を確認することが重要です」と彼は言います。「また、通信を利用してデバイスをリモートでトリップしたり閉じたりすることもできるので、電源を復旧するときの移動時間と労力を節約できます。」
Fusesaverのパイロットプログラムが成功した後、保護エンジニアのStacey Uedaは、ハワイアンエレクトリックがFusesaverの標準化を選択したのは、組織が標準的なポリシー設定を採用できると同時に、会社のラインクルーのトレーニング要件を合理化できるからだと説明します。
さらに、彼女はこう言います。「Fusesaver は導入が簡単で、テスト時間を短縮します。ほとんどどこにでもすぐに展開できます。」
これは主に、デバイスの取り付け配置とサイズが小さいためです。Fusesaverの重量はわずか12ポンドで、導体、クロスアーム、またはポールに直接取り付けることができます。
農村部の遠隔地では、Fusesaverの電源が自動的にオフになり、負荷が軽いというメリットがあります
ハワイアンエレクトリックのサービスエリアが遠隔地にあるため、回線の負荷も軽くなります。つまり、設置するデバイスはすべて低電力デバイスでなければなりません。La Puenteは、過去にスマートデバイスを試したことがあると言いますが、「現在の要件のため、希望どおりに操作できないという問題がありました。」
Fusesaverは、わずか0.5アンペアでセルフパワーオフできるため、この課題の解決に役立ちます。農村部や低密度の住宅負荷など、負荷の少ないアプリケーションに最適です。そして今、Siemens これらのサーキットブレーカー用の充電式バッテリーを用意しています。「それは大きなプラスです」とシロマは言います。
Fusesaverの迅速な障害除去に対する評判は、ハワイアン・エレクトリックの山火事保護および軽減戦略の重要な側面です、とシロマは言います。
「私たちは、脆弱な地域を保護するために、山火事が発生しても常に先手を打つように業界を見守っています」と彼は言います。「私たちは消防署と提携して、緩和ソリューションの一部としてファストトリップ機能を提供するFusesaverなどのリクローザーデバイスを導入しています。」
山火事のリスクが高い日は主に気温、湿度、風によって決まるため、ハワイアンエレクトリックなどのプロバイダーは、火災の原因となる可能性のある電気ネットワークの障害の可能性を排除するよう努めています。
Fusesaverの超高速障害クリア機能により、アークは1サイクル未満でクリアされ、電気アークの危険を最小限に抑えることができます。
Siemens、ハワイアンエレクトリックがFusesaverを適用して信頼性と耐障害性の目標を達成するのを支援しました。
シロマによると、「Siemens チームは、デバイスを正しく適用できるように、物事を説明し、デバイスの動作を理解するのを手伝ってくれました。」
上田氏はこれに同意し、チームはハワイアン・エレクトリックの質問に答えてきたと述べました。「私たちは彼らにレビューしてもらいたいイベントがあり、彼らはそれを確認し、さらにベンチテストを実施して現在の運用を確認しました。」
シロマは、信頼性チームがSiemens 提携して、Fusesaverがハワイアンエレクトリックのインフラストラクチャのニーズにうまく対応できるように支援したと結論付けています。「最終的には、私たちが取り組んできたよりも優れた製品になりました。」
回路を区画化し、電力が供給されていない顧客の数を最小限に抑えるという点で、正しい運用ができています。
ハワイアン・エレクトリックがSiemens スのFusesaver中電圧サーキットブレーカーで送電網の信頼性をどのように向上させたかについてのストーリーをダウンロードしてください。