Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

フェリング社の包括的なエネルギーコンセプト

キールに拠点を置くFerring GmbH社は、可能な限りエネルギー効率が高く、持続可能な形で自社拠点を拡張したいと考えています。Siemensが提供する包括的なサービスを含む総合的なエネルギー供給コンセプトは、この目的に最適です。

気候にやさしいエネルギー供給が確保されています

医薬品の製造は複雑でエネルギーを大量に消費します。キールにあるFerring GmbHは、約60か国に支店を持ち、約5,000人の従業員を持つ国際企業の一部です。フェリングは、医薬品の製造、凍結乾燥、マイクロカプセル化を専門としています。1973年、キールに生産施設が開設されました。

エネルギーを確実かつ効率的に供給します

キールのサイトでは、持続可能なサイト拡張が当たり前です。最近では、研究開発、研究所、無菌クリーンルームの生産のための15,000平方メートルの新しい建物が建設される予定でした。医薬品の製造はエネルギーを大量に消費します。生産用の蒸気や圧縮空気の生成だけでなく、電力、冷暖房、需要の大幅な増加に対応する必要があります。Siemens スマート・インフラストラクチャーはフェリングと協力して、エネルギーと蒸気/圧縮空気の供給の効率と可用性に対する高い要件を満たすだけでなく、持続可能で信頼性の高い包括的なエネルギー供給コンセプトを開発しました。

c06a9565-6938-48cf-b64e-d5b3da512214-ferring-1280x853

総合的なサービスによる総合的なエネルギー供給

エネルギー供給コンセプトの中心となるのは、熱電併給プラント、ボイラー、チラー、エアコンプレッサー、および関連するプラント周辺機器とパイプライン接続を備えた新しいエネルギーセンターで、Siemens 総合的に計画、建設しています。新しい建物のエネルギー供給全体は、最先端のデジタル測定および調整技術によって制御されています。より高度な視覚化や操作を含む、エネルギーセンターの最適化された制御は、Siemens Desigo が担当します。プラントとエネルギーのデータは継続的に記録および分析されるため、積極的なメンテナンスと省エネ運転が可能になります。Siemens エネルギーセンターの技術管理を12年間引き継ぎます。フルサービス契約は、エネルギー効率と可用性を保証します。

エネルギーコストが低く、可用性が高い

単一供給源からの革新的なエネルギーコンセプトは、医薬品製造の複雑な要件を満たすように特別に設計されています。フェリングは、年間約925,000ユーロのエネルギーコスト削減の恩恵を受けています。100万ユーロの補助金も、エネルギーセンターがフェリングに利益をもたらす一因となっています。同時に、CO₂排出量は年間約2,400トン削減されます。フェリングはSiemens から包括的なサービスと12年間の性能保証を受けます。これにより、キールのサイトが心配になります

2,400トンです

年間の二酸化炭素削減量

925,000ユーロです

年間のエネルギーコストと運用コストの削減

12歳です

効率と可用性を長期的に保証します