Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Elviaの将来を見据えた配電網管理

ノルウェーのDSOであるElviaは、デジタル変革の重要なステップとして、当社のGridscale Xポートフォリオを使用して、低電圧グリッドのDigital Twin を構築しました。Elviaは、多様なデータから洞察を得ることで、既存のインフラを最大限に活用し、エネルギー転換を加速させています。

透明性、容量、効率を高めます

ノルウェー最大の電力網事業者であるエルビアは、デンマークより少し広い地域をカバーする電力網の運用、保守、開発を担当しています。多くのヨーロッパのDSOと同様に、エルビアもエネルギー需要の高まりと、分散型エネルギー資源の急激な増加に伴うエネルギー転換により、多くの課題に直面しています。すでに今日、ノルウェーはヒートポンプと電気自動車の販売が世界で最も普及している国です。グリッド拡張の需要を浮き彫りにする事実。これには時間がかかり、さまざまな要因によって制限されます。Gridscale X LV Insights により、エルビアは正確な投資判断を下し、既存のインフラからより多くの利用可能なグリッド容量を引き出すことができます。低電圧グリッドのDigital Twin は、複数の部門に信頼できる洞察とリアルタイムの透明性を提供します。

複雑化する送電網の管理

DERの浸透度が高いと、データ量が増え、低電圧が複雑になります。既存のデータから構築されたdigital twin により、オペレーターは問題を早期に発見し、より自信を持ってグリッドを操作するために必要な可視性を得ることができます。

ホスティング容量をより早く拡張できます

PV、EV、ヒートポンプの需要が高まるにつれて、ホスティング容量を急速に増やす必要があります。統一されたデジタルグリッドモデルは、事業者が利用可能な容量を特定し、資産を最適化し、新たに構築することなく事業拡大を加速するのに役立ちます。

安定した送電網運用の確保

インフィードの変動と予測不可能な消費は、送電網の安定性を損ないます。クラウドスケーラブルで安全なソフトウェアは、既存のツールとスムーズに統合され、動的な状況下でも信頼性の高い電力品質を保証します。

elvia-norway-video-screenshot-5120x2804

顧客満足度を高く保つ

Elviaの顧客の多くは「プロシューマー」と見なすことができます。エネルギーを消費するだけでなく、それを生産、貯蔵、そして低電圧送電網に供給しています。大規模な太陽光発電所や風力発電所の増加とともに、これらの開発により、配電網はより不安定になり、予測がはるかに困難になっています。今こそ、この「ブラックボックス」を、顧客が電話して報告する前にDSOが障害を検出できるようにする、透明なデータパワーハウスに変える時です。

LV Insightsを使用することで、ElviaはLV Insightsの利点を最大限に活用することができます Siemens XceleratorGridscale X 次のような既存のシステム環境にシームレスに統合されるポートフォリオ スペクトラムパワー™ 7 ADMS。これにより、ユーザーの邪魔をすることなく、継続的な革新とスムーズな更新が可能になります。

信頼できる情報源としての統一グリッドモデル

既存の遺産制度のせいで、データと情報は特定の部門で行き詰まっていました。エルビアは、LV Insightsのグリッドモデル構築機能を使用して、エルビア内のすべての部門のスマートデータトランスレータとして機能する完全で統一されたグリッドモデルを作成しました。以前はコントロールルームに含まれていた情報が、今ではより多くの利害関係者と共有できます。しかし、Elviaの制御システムエンジニアであるJørgen Sivertsen åsrudが述べているように、これだけが利点ではありません。「グリッドモデルのメンテナンスが大幅に減り、停電をより効率的かつ自動化された方法で処理できるようになりました。」

Two grid operators view system status on a computer.
Siemens スと協力して、エネルギー転換の加速と対応に役立つ、将来性のある先進的な製品を導入しました。グリッドの柔軟性と監視が強化されたことで、計画から運用、保守まで、低電圧システムをはるかに効率的な方法で管理できるようになりました。
エリック・ジャンセン, グリッドオペレーションの責任者, Elvia

Elviaの成功の背後にあるグリッドソリューションを調べてください