Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

デジタルツインはチューリッヒトンネルの安全性を高めます

騒音、ほこり、排気ガスの代わりに公園で静かな夜を過ごしましょう。シュヴァメンディンゲン高速道路トンネルはチューリッヒの12区の両方を結び、近所全体に付加価値をもたらします。Siemens、トンネル内の換気システムがあらゆる事態に対応できるように支援しています。

騒音を自然に変える

新しい緑地、よりきれいな空気、より強固な接続

騒音、排気ガス、そして近所でのほとんど乗り越えられない分離:これらすべてが今や歴史となっています。防音壁は、シュヴァメンディンゲンの2つの地域間の接続を改善し、住民を騒音や大気汚染から守ります。さらに、屋根の上にある大きな公園は、都市部の真ん中のレクリエーションエリアとしても機能します。

トンネル:アインハウズン、シュヴァメンディンゲン (13)

清潔な空気のためのスマートコントロール

複雑な制御タスクでは、プロジェクトマネージャーはSiemens スを頼ります。コントローラーのネットワーク — 上位レベルを含む SIMATIC S7-1500 と10台のローカルコントローラー — トンネルの換気をスムーズに保ちながら、52台 SIMATIC ET200SP 分散型周辺機器はリアルタイムで状態を監視し、ジェットファンを制御します SINAMICS G120X 周波数コンバーター。

エンジニアリングとプログラミングはTIA Portal で簡単に行えます。WebベースのWinCC Unified View of Thingsでは、S7-1500コントローラー上で簡単なローカルビジュアライゼーションを直接行うことができます。
マルセル・バックマン, マネージング・ディレクター, オートコンプAG

フルクロージャーの代わりにデジタルツイン

緊急時に換気が適切に機能していることを確認するにはどうすればいいですか?この目的のために、トンネル換気を専門とするスイスのエンジニアリング会社であるHBI Haerterは、トンネル換気シミュレーターを開発しました。これは、ロベレードバイパスプロジェクトでSiemens 共同で行った概念実証で成功しました。その革新的なモデリングシステムのおかげで、HBIシミュレーターはコントローラーと対話し、結果をリアルタイムで視覚化することができます。Bachmannは、デジタルツインを自動化に使うことの利点も認識しています。これは、シミュレートされているのは換気コンポーネントだけではないからです。コントローラーは、Totally Integrated Automation(TIA)ポータルの仮想PLC SIM Advancedコントローラーを使用してマッピングすることもできます。そのため、デバイスを現場に設置する前に、さまざまなシナリオをシミュレートしてテストできます。HBIのプロジェクトマネージャーであるサイモン・フレイも、騒音レベルを下げるキャンペーンを行ってきたシュヴァメンディンゲンの住民のことを考えています。 「仮想環境は、住民にこれ以上迷惑をかけないようにするのにも役立ちます。物流上の理由から夜間に実施しなければならない実際のテストを実施する場合、ファンとの連携により住民は目を覚まし続けるでしょう。なぜなら、ファンは、フル稼働時にジェット機と同じくらい大きな音量になるからです。」

Image - ONE - 2a62571d-0fe8-49ad-ae88-0d6fa96ab8c8

将来のプロジェクトへの道を示す

バーチャルコミッショニングのおかげで、スイス連邦道路局(FEDRO)は、この混雑した高速道路区間を閉鎖する必要がまったくありません。FEDROの運用およびセキュリティ機器の専門家であるMarkus Eisenlohrは、これがいかに重要であるかを強調しました。閉鎖すると、北チューリッヒ地域のすべての交通に即座に広範囲にわたる影響が及ぶからです。彼は、同様のシミュレーションが将来のプロジェクトでも使用されることを想像できます。さらに、バーチャルプランニングとコミッショニングは、複雑な建築プロジェクトでますます一般的になりつつあるビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)を使用したプロジェクトの計画を補完する優れた方法です。

あなたの旅を始めましょう