Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Siemens DIツールアンドインストゥルメントセンターオーストリア

経験豊富な技術サービスプロバイダーとして、測定器やツール以上のものを魅力的なレンタル料金で提供する場合にのみ、最適なサービスを提供できることを知っています。

器具と工具のレンタル

  • 私たちと一緒に、長い検索の手間をかけずに、適切な機器を手に入れることができます。
  • 慎重な選択と専門家によるメンテナンスのおかげで、リスクのない最高品質の機器を提供しています。
  • 費用対効果の高い使用を保証するために、透明性の高いレポートを作成して、お客様の価値の高い機器やツールを管理します。
  • 私たちは、電気工具が検査され、要求に応じて機器が定期的に校正されていることを確認します。

私たちが提供する工具、器具、および小型材料の概要は、ツールカタログ、個人用保護具(PPE)カタログ、および器具カタログにあります。

工具や器具の入手方法

ツールピックアップ

アイテムは、ツールイシューカウンター/インストゥルメントデスクから直接受け取ることができます。

Siemens AGオーストリア

DIツールウェアハウス /ホール16
ハインリッヒ・フォン・ブオル・ガッセ 5%
1210 ウィーン

営業時間
月~木:午前 7 時 — 午後 4 時
金:午前7時~午後1時

メールでの注文

メールで注文を受け付けています。ご注文は、werkzeuglager.at@siemens.com までお送りください。

処理をスムーズにするために、ダウンロードセクションにある納品書を使用してください。

エクスプレス注文の場合、商品は翌営業日の午前6時までに指定されたInNightボックス(Net-Box)に配送されます。

あなたの連絡先

ツールストレージ

WZLチーム

+43 (0) 51707-60348
+43 (0) 664 88554745
werkzeuglager.at@siemens.com

商業処理

ゲルハルト・グロベルニック

+43 (0) 664 88550127
office-werkzeuglager.at@siemens.com