Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

明日のグリーンリーダーになるよう学生を鼓舞します

アルゴンキン大学の学生は、応用学習ラボで持続可能性を学びます。持続可能性のベストプラクティスの例として、アルゴンキンは必要なエネルギーの一部を自ら作り出して貯蔵しています。

fb4-1015 small - fd0dd6e333e07c836c8d3e9f570b631008f478cf

アルゴンキンのユニークなビジョン

アルゴンキンの目標は、2042年までに二酸化炭素排出量を正味ゼロにすること

Siemens 支援を受けて、アルゴンキン大学はこの目標を達成するための投資とベストプラクティスの強固な基盤をすでに確立しています。

  • アルゴンキン大学は、明日の環境リーダーを支援し、刺激するために、独自の持続可能性カリキュラムを作成しました。これには、持続可能性の卒業証書プログラムや、すべての学生のすべての学部のカリキュラムに持続可能性を組み込むことが含まれます。
  • アルゴンキン大学は、エネルギー自給のためのオンサイトコジェネレーションを含む、最先端の持続可能性技術の「生きた研究室」です。Siemens 洗練されたマイクログリッドは、ソーラーパネルとコゲンを介してエネルギー生成を管理します。また、エネルギー貯蔵庫からエネルギーが供給されるタイミングも決定します
  • エネルギーイノベーションセンターでは、学生に最新技術への実践的なアクセスを提供します
  • エネルギー効率向上のためのインフラのアップグレードにより、アルゴンキン大学は年間320万ドルの節約になりました
  • また、Siemens 専任専門家がアルゴンキン大学に常駐し、グリーンイニシアチブの推進と推進を行っています。

アルゴンキン大学は、Siemens 支援を受けて、世界を変える準備ができている明日の環境リーダーを鼓舞します。

私たちが一緒に行った仕事は、まさに創意工夫に満ちています。私たちには、二酸化炭素排出量を正味ゼロにするための画期的なアイデアがあります。
シェリル・ジェンセン, アルゴンキン大学の元学長

独自のエネルギー管理システム

アルゴンキン大学は、独自のエネルギーを生み出し、方向付け、貯蔵することができます。Siemens マイクログリッドコントローラーは、太陽光発電とCOGenからのエネルギー需要を設定します。次に、エネルギーを負荷、アルゴンキン大学、エネルギー貯蔵に送ります。必要に応じて、マイクログリッドコントローラーは蓄えたエネルギーをアルゴンキン大学に送ることができます。

アルゴンキン大学のクリーンエネルギーの未来を可能にします

Siemens、アルゴンキン大学が持続可能性カリキュラム、実践的な応用学習ラボ、最先端の高性能建物を共同開発することで、学生が社会をより環境に優しい未来に向けて進めるよう支援しています。