Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Catena-Xの可能性を最大限に活用してください

Catena-Xに参加することで、仕事に大きな影響を与えるような方法で結果をすばやく得ることができます。強力なパートナーであり、Catena-XのパイオニアでもあるSiemens にお任せください。シーメンスは、自動車業界初のコラボレーティブでオープンなデータecosystem 積極的に支援し、さらなる発展を支援しています。

成長と持続可能性の目標を達成してください

今日のダイナミックな産業環境では、安全なデータecosystems、コラボレーションとサプライチェーンの価値向上のために不可欠です。Siemens Advanta タは、Catena-X認定アドバイザーとして、デジタル変革を推進する戦略的ガイダンスを提供し、自動車業界の長期的な成功を保証します。私たちの深いドメイン知識と実践的なコンサルティング経験は、Catenaxの旅を効率的に進めるのに役立ちます。

自動車工場で働くプロ。

Catena-Xで業界の課題を克服してください

自動車業界の変革は、電気自動車(EV)から車載接続へと本格化しています。同時に、資源の入手可能性、持続可能性への要求、複雑なグローバルサプライチェーン、地政学的紛争などの外部からの影響が大きな課題となっています。

カレンダー、パッケージ、トラック、飛行機、貨物船が付いた壊れたチェーンが描かれたアイコン。

サプライチェーンの混乱、長い生産時間

サプライチェーンのレジリエンスを高めて、自然災害、地政学的な不安定性、パンデミックなどの混乱に直面した場合のコンポーネントのボトルネック、生産の遅延、コストの増加を防ぎます。

中央に三葉の植物がある円形の2つの矢印が描かれたアイコン。

電気自動車と循環経済

バッテリーや充電インフラなどのEVコンポーネントに対する高まる需要に応えながら、効率的なバッテリー製造およびリサイクルプロセスを採用してください。

背景に1と0の付いたビジネスモデルコンセプトラインアイコン。

デジタル化とデータサイロの増加

サプライチェーン全体で断片化され、異種でサイロ化されたデータを、統一された標準と一貫したデータの使用に置き換えることで、顧客のニーズをサポートし、新しいビジネスモデルを開発します。

長方形にチェーンリンクがあり、円の中に三葉の植物が重なり合っているアイコンです。

規制と環境への圧力

持続可能な自動車開発を推進する厳しい排出ガス規制と持続可能性の目標を達成するために、バリューチェーン全体で環境への影響を減らしてください。

デジタル化を通じて、私たちは経済をより生産的、効率的、そして持続可能なものにすることができます。そのためには、バリューチェーン全体で企業同士をつなぐ必要があります。Catena-Xを使って、ヨーロッパの自動車産業に必要な標準と技術を開発しています。
Siemens 最高経営責任者、Roland Busch 博士

Catena-Xが自動車業界にもたらすもの

Siemens 市場の主要企業が協力して、Catena-Xのグローバルパートナーネットワークを形成しました。これにより、サプライチェーン全体で自動車メーカー、サプライヤー、サービスプロバイダーをつなぎ、安全な情報の流れとデータ交換が可能になります。

2015-09-17-デジタルファクトリー-rgb-5000 846c95faffef74fc57680da6bde3f90e30d35391

投資を保護し、競争力を高めましょう

Catena-Xは、統一された基準と共通の原則を備えた、自動車業界向けの最初の協調的でオープンで分散的に組織化されたデータecosystem です。これにより、標準化されたデータ交換と全社的なアプリケーションの使用が可能になり、中小企業から大企業まで、すべてのプレーヤーが投資を保護し、長期的な競争力を高めることができます。Catena-Xには、さまざまな自動車関連業界の130人以上のメンバーがいます。

Catena-Xオートモーティブネットワークのロゴ。

カテナXのメリット

データ主権

Catena-Xデータスペースでデータを利用できるようにする企業は完全な管理権を持ち、そのデータを誰が、どのように、いつ、どこで、どのような条件で交換するかを個別に決定します。

相互運用性

Catena-X認定のソリューションパッケージとアプリケーションは、他のメーカーのソリューションやアプリケーションと相互運用できるように設計されており、データのシームレスな使用を可能にします。

分散型システム

ロックイン効果を防ぎ、パートナーやユーザーが他のプラットフォームやecosystems にアクセスできるようにするために、Catena-Xパートナーネットワークは分散型の運用モデルを採用しています。

業界から業界のためのecosystem

コフィニティ-X—私たちはカテナXに命を吹き込みます

私たちの取り組みはさらに進んでいます。Siemens、Cofinity-Xの10人の創設メンバーの1人でもあります。Cofinity-Xは、Catena-X規格に準拠したCatena-Xパートナーネットワーク向けに、相互運用可能な中央市場と分散型の主権データソースで構成されるオープンデータスペースを提供し、運営することを目指す運営会社です。

合弁事業は、自動車業界の持続可能性と効率の目標をより迅速かつ効果的に達成するのに役立ちます。これは、自動車業界、サプライヤー、機器メーカーを含む対等なパートナーからなる強力なチームがあって初めて可能です。Siemens、自動車バリューチェーンのすべての参加者が使用できるCatena-Xアプリケーションを提供しています。
Cedrik Neike、シェムのMember of the Managing Board

Catena-Xがあなたにぴったりな理由を学んでください

Select...

サプライチェーン全体のレジリエンスの向上

サプライチェーンの透明性は、業界全体の回復力を高めます。Catena-Xを使用すると、原材料サプライヤーから自動車メーカーまで、すべての参加者が需要と生産能力のデータを安全に交換できます。生産上のボトルネックが発生した場合、業界のプレーヤーは国際ネットワークから製造サポートを探して依頼することができます。循環経済のためのSolutions、資源をより有効に活用し、物質的な変動やボトルネックからの早期保護を可能にします。

中央に地球儀、右側に円形の矢印の付いた鍵のアイコンがある円卓でラップトップを持った2人の航空写真。

Siemens リソースでCatena-Xを調べてください

あなたの旅を始めましょう