Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
プロデア・アテネ事務所の階段の画像。

プロデア・インベストメンツ

PRODEA Investmentsは、ポートフォリオの持続可能性を新たなレベルに引き上げます。345の資産のポートフォリオを持つギリシャ最大の不動産投資会社は、持続可能性の目標を早急に進めるためにSiemens 協力しています。

不動産業界への道を開く

PRODEA Investmentsは、ギリシャ、キプロス、イタリアの380を超える建物の膨大なポートフォリオを保有しています。彼らの物件には、ホテル、小売スペース、物流施設、住宅ユニット、その他のレンタルスペースが含まれます。

不動産セクターのダイナミックな環境の中で、PRODEAは業界標準を再定義することを使命としています。彼らは持続可能性と技術革新を業務にシームレスに統合しています。この積極的なアプローチは、現在の需要を満たすだけではありません。将来のニーズを予測して満たし、それによってテナント体験を向上させるように意図的に設計されています。彼らの将来を見据えた戦略は、テナントの定着率を高め、多様なポートフォリオにわたって業務効率を高める上で重要です。これらの要求に応えて、PRODEAはBuilding X で変革の旅に乗り出しました。このデジタルプラットフォームにより、最新のEU環境規制への準拠を確保しながら、エネルギー消費、コスト、排出量を効果的に監視および最適化できます。

PRODEA Investmentsは、Siemens 高い専門知識を活用して、第4次産業革命の時代にダイナミックに突入しています。イノベーションを取り入れながら、より持続可能でユーザー中心の建物という戦略を果たしています。このコラボレーションは、持続可能性の促進要因としてテクノロジーを活用しています。これは、不動産分野におけるハイテク投資の発展に全体的に貢献するステップです。
アリス・カリティノス博士, CEO, プロデア・インベストメンツ
Building X

デジタルトランスフォーメーションの旅の先駆者

Two men in the Prodea Athens talking.

アテネの歴史的中心部に位置するPRODEAの本社は、LEEDとWELLの基準を反映して、クラシックなエレガンスと最先端の持続可能なデザインを巧みに融合させています。環境、社会、Governance(ESG)専任部門は、次のような革新的な技術を備えています Building X Energy Manager アプリケーションとSiemens X300 Connectゲートウェイは、エネルギー効率と二酸化炭素排出量をシームレスに管理します。Energy Managerアプリケーションは、エネルギー使用量を追跡するだけでなく、将来のニーズを予測し、迅速かつ積極的な調整を可能にします。この重要なツールにより、PRODEAは野心的なネットゼロエミッション目標の達成に向けて順調に進むことができます。エネルギー管理に対するこの戦略的でテクノロジー中心のアプローチとパートナーシップは、歴史が染み込んだ場所が持続可能性とイノベーションの最前線にもなり得ることを実証しています。

Building X は、私たちの生活や仕事の仕方を変えます

持続可能で、自律的で、収益性の高い建物の作成

Building Xは、顧客のビル運営のデジタル化、管理、最適化を支援するデジタルビルディングプラットフォームです。これにより、持続可能性が向上し、運用パフォーマンスが向上し、建物の価値が高まります。これは、お客様がデジタルトランスフォーメーションをより簡単に、より早く、大規模に加速できるようにするオープンなデジタルビジネスプラットフォームであるSiemens Xceleratorの一部です。

Xのアイコンで、その中に電話を持っている女の子の画像があります。
ヴェルダンティクスバイヤーズガイド

ESG Data Management と報告

独立系アナリスト企業であるVerdantixが、2024年のバイヤーズガイドで当社の不動産向けESG Data Management および報告Software 独占的に推奨している理由をご覧ください。

「シーメンスのESGソフトウェアには堅牢なデータ管理機能があり、不動産会社は環境、社会、ガバナンスの指標を効果的に追跡して報告することができます。」

不動産のESGデータ管理および報告ソフトウェアのガイド。