Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

火災と生命の安全-火災安全都市

よりスマートな防火システムは、データセンターや病院からキャンパスや倉庫まで、建物をより安全にするのに役立ちます。シーメンスの包括的な火災安全ポートフォリオについて学び、あなたの建物タイプに最適なものを見つけてください。

どの建物でも、よりスマートな保護が重要です

人、資産、建物を保護するために必要な、最も効率的な火災および生命安全ソリューション、製品、サービスを入手してください。Siemens ステクノロジー認定技術者が、DesigoとCerberus PRO の両方のシステムを設置、保守、拡張します。小売銀行やレストランから大学や高層ビルまで、シーメンスの柔軟な火災安全ポートフォリオはビジネスの保護に役立ちます。

山々を背景に、近代的な建物、道路、インフラが整備された賑やかなインドの都市の航空写真

小さくてシンプルです

小さな建物の種類

小売店や銀行

小売店や銀行には、シンプルで使いやすい火災安全管理と、さまざまな地域に合わせた柔軟な検出基準が必要です。

青い線が描かれた大きな白い壁の前に人が立っています。

レストラン

小さなレストランには、キッチン、バー、ダイニング、トイレ、保管施設など、さまざまな環境があり、シンプルで使いやすい火災安全システムと柔軟な検出基準が必要です。

ある人が、一皿の食べ物とコップ一杯の水を置いてテーブルに座っています。

他の小さな建物タイプ

小さな小売店、診療所、コンビニエンスストア、その他の小さな建物でも、通常、柔軟な検知オプションを備えた、シンプルで使いやすい火災安全管理が必要です。

オーストリアのザルツブルクにあるSiemens オフィスビルの写真。

Siemens 火災安全ソリューションの概要

Siemens、費用対効果が高く効率的な50点火災警報システム、Cerberus PRO またはDesigo Fire Safetyを提供しています。また、小規模施設の安全性と健全性を確保するために、標準から高度なインテリジェント検知まで、さまざまなインテリジェント検知システムを提供しています。

ハイライト

  • 簡単な設置、制御、メンテナンス
  • 操作が簡単なため、常にお客様の安全を確保できます
  • パネルから離れても柔軟な監視機能
  • 複数の基準を含む、煙探知機のフルラインアップ
  • PAD-5によるリリースとNACの拡張
  • プレアクション/デリュージのリリースはサポートされています

効率的です

  • 迅速かつ簡単なインストールと自動プログラミングにより、ビジネスの立ち上げと運営の遅延を最小限に抑えます
  • 直感的なメニューとパネル上のわかりやすいメッセージで操作が簡単です
  • 将来のSiemens 検出器や周辺機器との互換性を計画しています
  • すべての主要デバイスに追加費用なしで内蔵された絶縁装置、つまりISOテクノロジーにより、トラブルシューティングとメンテナンスが迅速になるため、保護が強化され、事業継続性が向上します

フレキシブルな検出

  • 費用対効果の高い熱検出器、光学検出器、熱/光学検出器
  • 絶縁機能が組み込まれたUL-268認定検出器、ISOテクノロジー
  • 高感度のASAテクノロジー多基準検出器は、誤警報なし保証が付いており、敏感なエリアや価値の高いエリアを保護します
  • 環境条件に応じて、20種類以上の標準検出プロファイルが事前に設定可能

小さくてパワフル

  • リモート消防ターミナルは柔軟なシステム制御を提供します
  • 中央監視サービスのための統合DACT
  • 1つのクラスA回路または2つのクラスB回路で検出器を接続します
  • 4つのシステムリレー(アラーム、監視、トラブル、プログラマブル)
  • 補助電源接続 x 2
  • バッテリー充電ユニットは、停電時にも動作します

中型で多様です

中規模ビルの種類

外来手術センター

手術センターは、効率的で安全なときにうまく運営されます。ダウンタイムや障害を最小限に抑えれば、患者の満足度と健康へのプラスの効果が高まります。Siemens、外来手術センターなどの医療施設が生命の安全に効率的に投資できるように、火災警報システム、Cerberus PRO コンパクトまたはDesigo火災安全コンパクトのほか、幅広い種類の火災検知器を提供しています。これらのシステムにより、教員と患者は安全上の問題に気を取られることなく、患者のケアに集中できます。

ある人が大きな画面の前に立って、青い背景のグラフを表示しています。

幼稚園から高校までの学校

幼稚園から高校までの学校は、私たちの最も貴重な資産である子供たちを守る必要があります。法令や基準を満たし、最新技術への拡張と移行のためのプラットフォームを提供する火災および人命安全保護は非常に重要です。

革新的でネットワーク接続可能な火災警報システム、Cerberus PRO CompactまたはDesigo火災安全コンパクトは、幅広い種類の火災感知器とともに、火災が発生した場合に教職員と学生を保護します。Siemens、高校のキャンパスなどの大規模なアプリケーション向けの一括通知ソリューションも提供しています。

3人の学生が学校のドアまで歩いています。

Siemens 緊急避難機能

一括通知ソリューションにより、重要な緊急情報が確実に伝達されます

  • 緊急音声通信システムは、Cerberus PRO とDesigo火災安全火災警報システムのアドオンとして利用できます
  • Siemens ビルと生命安全管理ステーションを通じたリモート通知とリアルタイムIPカメラ

Siemens 火災安全リソース

ホテル

ホテルでは、施設を保護するために、信頼性が高く、柔軟で、インテリジェントな火災安全システムが必要です。さらに重要なのは、不必要なアラームやシステムの誤動作でゲストの邪魔にならないようにしながら、ゲストを保護することが重要です。

Siemens、250点と500点のインテリジェントな火災警報システム、Cerberus PRO CompactまたはDesigo Fire Safety Compactのほか、ホテルが基準を満たし、お客様に安全で快適で手間のかからない滞在を提供できるように、革新的な火災検知器を幅広く提供しています。

ホテルの部屋のベッド、窓、机。

電子住宅

E-Houseには、法令や基準を満たし、最新技術への拡張と移行のためのプラットフォームを提供する火災および生命安全保護が必要です。また、爆発性または可燃性の物質を含む場所、アクセスしにくい場所、美的または建築上の制限がある歴史的建造物など、最も例外的な要件に対するあらゆる用途を包括的に保護します。

Sinorixの消火システムは、小規模施設から大規模施設まで拡張可能で、重要な資産に損害を与える前に、火災の脅威を数秒以内に排除するクリーンエージェントを放出します。革新的でネットワーク可能な火災警報システム、Cerberus PRO CompactまたはDesigo火災安全コンパクトは、幅広い種類の火災感知器とともに、火災が発生した場合に施設とその資産と居住者を保護します。

壁に貼られたSiemens ロゴの前に人が立っています。

Siemens 火災安全ソリューションの特徴

Sinorixは、ミッションクリティカルなエリアを保護し、付随的な被害を防ぐカスタマイズ可能な消火ソリューションです

  • Sinorix 5112は環境に優しい液体を使用しているため、迅速で信頼性が高く、最も重要なのは施設の従業員にとって安全です
  • さまざまなASAパラメータセットを使用でき、時間の関数として、またはプロセスに合わせて切り替えることができます
  • 頻繁に変化する環境条件下でも、永続的で信頼性が高く、早期に火災を検知します
  • 事業運営を中断することなく近代化をサポートするパネル

Siemens 火災安全リソース

その他の中規模ビルタイプ

ショッピングセンター、モーテル、倉庫、オフィス、その他の中規模の建物には、法令や基準を満たし、最新技術への拡張と移行のためのプラットフォームを提供する防火および人命安全保護が必要です。

革新的でネットワーク可能な火災警報システム、Cerberus PRO CompactまたはDesigo火災安全コンパクトは、幅広い種類の火災感知器とともに、火災が発生した場合に施設とその資産と居住者を保護します。

青いシャツと白い帽子をかぶった人が建物の前に立っています。

Siemens 火災安全ソリューションの概要

ハイライト

  • ネットワークに接続してSiemens 建物/生命安全管理システムと統合できる、柔軟でスケーラブルなパネル
  • システムには、誤警報なしの保証とともに、さまざまな環境に対応する多基準の火災/COを含む幅広い検出器ポートフォリオが含まれています
  • オプションの管理ステーションは、ネットワーク化されたビルシステムの詳細な洞察と制御を提供します
  • Building X Fire Appsを使用したクラウド経由の暗号化されたデジタル接続を介して、複数の火災警報システムへのリモートデジタル接続
  • リモートビューイング診断

革新的な検出

  • 多基準、Siemens ASAテクノロジーは火災と可聴ベースによる独立したCO検知機能を備えています
  • 20種類以上のアプリケーション/環境設定があらかじめ設定されており、清潔な環境から汚れた環境まで、さまざまな環境に対応する低温/高温アラートを備えた、環境に優しい非イオン化検出の幅広い製品ラインナップを用意しています
  • エアサンプリングを使用したSiemens リモート検出器によるMRI領域の検出
  • 検出器はUL-268、UL2075、およびNFPA 720に準拠しています

誤報はありません

  • ASAテクノロジーを搭載した各検出器は、不正な現象に屈しないことが保証されています
  • ASATechnology検出器の誤警報なし保証は、誤警報が検出器の誤動作の結果ではないことを保証し、不要な警報が発生する可能性を大幅に減らします

信頼性と柔軟性

  • 250ポイントまたは500ポイントの最大32枚のパネルをネットワーク化して、将来の建物構造の変更や拡張に備えることができます
  • システムのリモート分析と評価により、改善されたサービス計画とともに、リアルタイムのシステムステータスが得られます
  • パネルから直接デバイスを自動的に設定し、検出器プロファイルを設定します
  • Siemens MXL消防システムを備えた施設は、Cerberus PRO コンパクトまたはDesigo 防火システムにアップグレードできるようになりました
  • すべての主要デバイスに追加費用なしで内蔵絶縁装置、つまりISOテクノロジーが組み込まれているため、トラブルシューティングとメンテナンスが迅速になるため、保護が強化され、邪魔にならない中断のないサービスが保証されます

大きくて洗練されています

データセンター

データセンターでは、ダウンタイムや運用の中断を回避することが非常に重要です。火災や環境の変化を特定して対処することは、ビジネスの成功と継続に不可欠です。

Siemens、データセンターの安全性と稼働を維持するための業界をリードするポートフォリオを提供しています。Cerberus PRO ModularおよびDesigo Fire Safety Modular システムは、早期警告と高感度検出の幅広いポートフォリオを備えた非常に強力な検出システムです。Sinorixの消火システムは、小規模施設から大規模施設まで拡張可能で、重要な資産に損害を与える前に、あらゆる火災の脅威を数秒以内に排除するクリーンエージェントを放出します。

Siemens 火災安全ソリューションのハイライト

  • 最高レベルの早期発見、アラーム、および抑制保護のための完全なソリューション
  • 業界をリードする柔軟性の高い火災検知
  • 超早期警戒火災検知(VEWFD)の堅牢なポートフォリオ
  • Building X Fire Appsを使用したクラウド経由の暗号化されたデジタル接続を介して、複数の火災警報システムへのリモートデジタル接続

早期警戒による火災検知

  • NFPA 720、NFPA 76(電話会社)、UL-268、UL-2075に準拠したSiemens 高感度ASAテクノロジー検出
  • Desigo Fire Safety Modular とCerberus PRO モジュラーシステムは、ほとんどのVESDA Netデバイスと費用対効果が高く高レベルのインターフェースを提供します

資産保護を最大限に

  • Sinorixは、ミッションクリティカルエリアを保護し、付随的な被害を防ぐカスタマイズ可能な消火ソリューションです
  • Sinorix 5112は環境に優しい液体を使用しているため、迅速で信頼性が高く、最も重要なのは施設の従業員にとって安全です
  • PAD-5は、アドレス可能なリリースおよび通知アプライアンス回路を提供します
  • 双方向アンプシステム(BDA)を利用して、救急隊員に信頼性の高い無線カバレッジを提供します

信頼性が高く革新的なコントロール

  • Desigo Fire Safety Modular とCerberus PRO Modularは、革新的な制御、検知、メッセージ機能を提供する最高の火災警報システムです
  • TXR-320リリースパネルでは、ドゥルージ、プレアクション、エージェントリリースのすべてが1つの従来のパネルにまとめられています
  • 建物と生命安全管理システムは、ネットワーク化されたシステムのカスタマイズされたビューをリアルタイムで提供します

リチウムイオン電池のエネルギー貯蔵システム

Siemens、Desigo火災安全モジュラーおよびCerberus PRO モジュラーおよび生命安全管理システム用のFDAシリーズの吸引煙探知器を備えたリチウムイオンエネルギー貯蔵システム(UL)の保護における大手ソリューションプロバイダーです。

FDA241検出器を使用した当社のソリューションは、保留中のリチウムイオン電池の熱事象を早期に検出する独自の2波長技術を提供し、火災が発生する前の緩和時間を増やすことができます。

Aspirating smoke detectors は、主に点検出器では使用できない場所や、用途が限られている場所で使用されます。これらには、リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム(BESS)、無停電電源装置(UPS)、需要管理クリーンルームなど、アクセスできない場所や制限のある場所が含まれます。火災や環境の変化を特定して対処することは、ビジネスの成功と継続に不可欠です。

リチウムイオン電池をキービジュアルデザインで視覚的に表現したものです。

Siemens 火災安全ソリューションの特徴

  • VDが承認されました
  • FDA241検出器は、煙と詐欺現象を区別できる2つの波長を使用します。
  • ETLは電気安全規格に登録されています
  • Siemens FDA検出器は、煙と詐欺現象を区別できる2つの波長を使用しています。
  • 特許取得済みの2波長検出技術はリチウムイオンオフガス粒子を確実に検出し、保留中のリチウムイオン電池の熱暴走を早期に警告することができます。
  • 最も厳しい環境条件でも検出の信頼性を高めるように設計されています。
  • FDAの検出器は、Siemens 防火システムに簡単に統合できます。
  • FDA241ユニットは、バッテリーが故障する前の熱暴走期間中に、リチウムイオンバッテリーのオフガス粒子を確実に検出することが証明されています。これは、BESS施設内での壊滅的な出来事を防ぐための鍵です。
  • 検出器には、超高感度、自動識別、堅牢という最大3つの動作モードがあります。さらに、アラームの閾値を定義してプログラムすることができます。
  • オプションで、各FDA241はプログラム可能なパージ機能と、煙レベルと風量を表示できるプログラム可能な4〜20mAのリモート出力をサポートします。

Siemens 火災安全ソリューションアプリケーション

  • リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム(BESS)
  • 無停電電源装置(UPS)
  • 需要管理、クリーンルーム

Siemens 火災安全リソース

大学のキャンパス

キャンパス環境には独特の課題があります。1つのサイズですべてに対応できるわけではありません。建物は大きさが異なり、機能も異なります。機器が混在する環境では、安全システムの評価が難しくなります。人口は多様で、多くの場合分散しています。

Siemens 業界をリードする火災警報システムをネットワーク化して集中管理することができます。パネルと検出器は、建物の大きさや機能に基づいて設置されます。Sinorixの抑制システムは図書館などの価値の高い資産を保護し、大量通知は住民の全員または一部とのコミュニケーションを可能にします。

澄んだ青い空と中央に大きな建物があるBath 大学のキャンパスの写真。

Siemens 火災安全ソリューションの特徴

  • 柔軟なネットワーク構成
  • 幅広い検出オプション
  • ASAテクノロジーを搭載した検出器の誤警報保証はありません
  • 従来型でインテリジェントなリリースオプション • 詳細なネットワークビューのための管理ステーション
  • Building X Fire Appsを使用したクラウド経由の暗号化されたデジタル接続を介して、複数の火災警報システムへのリモートデジタル接続
  • 他の建物/パネルとのネットワークを構築するために開発されました
  • スペースの利用状況に応じて、検出器をタイプや設定で変更してください
  • ASAテクノロジーの検出器は、寮でポップコーンが燃えているのか、シャワーから出る蒸気であれ、誤警報が問題にならないように設定できます。
  • CO検出器は学生が住んでいる場所を保護します
  • シノリックス(洗浄剤抑制)は、水によって破損する可能性のある貴重品を保護し、学生に脅威を与えません
  • PAD-5は、アドレス可能なリリースおよび通知アプライアンス回路を提供します

一括通知機能

  • 受信者によってメッセージの内容を変える
  • 屋内と屋外のスペース、特定の個人やグループを対象としています
  • Desigo Fire Safety Modular とCerberus PRO モジュラー音声システムは、音声避難とMNSの基礎となっています。

高層ビル

高層ビルには、その機能と同じくらい多彩な保護が必要です。スペースが商業用、住宅用、オフィス用、またはそれらの組み合わせのいずれであっても、テナントは最高レベルの保護に頼っています。

Siemens Desigo Fire Safety Modular システムとCerberus PRO モジュラーシステムは、便利なページングとBGMでUL認定を受けており、毎日の快適さを提供しながら、緊急時の音声避難も指示できます。建物と生命安全管理ステーションは、ネットワーク化されたシステムの詳細を表示します。

ガラス張りの高層ビルの地上から空への眺め。

Siemens 火災安全ソリューションの特徴

  • ターゲットを絞ったさまざまなメッセージを同時に送信します
  • システムをオフラインにせずに火災警報ソフトウェアをアップグレードしてください
  • 検出器のフルラインナップには複数の基準が含まれています
  • 詳細なネットワークビュー用の管理ステーション
  • Building X Fire Appsを使用したクラウド経由の暗号化されたデジタル接続を介して、複数の火災警報システムにリモートデジタル接続します
  • 双方向アンプシステム(BDA)を利用して、救急隊員に信頼性の高い無線カバレッジを提供します

多基準検出機能

  • 火災/一酸化炭素検知器を組み合わせて住宅地に付加価値を付けましょう
  • ASAテクノロジーの検出器は、ほこり、タバコの煙、または焦げた食べ物による誤警報を防ぎます
  • すべての主要デバイスに追加費用なしで内蔵された絶縁装置、つまりISOテクノロジーにより、トラブルシューティングとメンテナンスが迅速になるため、保護が強化され、事業継続性が向上します

集中管理機能

  • 管理ステーションでは、ユーザーの機能やスキルに応じてビューやコントロールをカスタマイズできます
  • 内蔵カメラによるイベントの視覚的確認
  • ビルシステムを統合してビル管理を簡素化しましょう

最高の生命安全機能

  • 300のカスタムメッセージにより、フロアごとに正確にアナウンスできます
  • 生存性を高めるためのリングアーキテクチャとクラスX配線
  • 火災を検知すると、エレベーターが押収されてロビーに戻りました
  • デジタルオーディオは大量通知システムの仕様を上回り、非常にクリアなメッセージをサポートします

病院

病院は、患者、スタッフ、訪問者の数が流動的なだけでなく、重要な環境のための火災および生命安全保護を必要としています。

Siemens、最先端のDesigo Fire Safety Modular とCerberus PRO モジュラー、一括通知、生命安全管理システムを提供しています。ASAtechnology検出器は、低温と高温の警告機能を備えており、血液バンクやその他の敏感な領域を確実に保護します。Desigo Fire Safety Modular arとCerberus PRO Modularシステムは、エレベーターのリコールと、緊急対応を容易にするためにナースコールステーションに接続するリモートアナンシエーターを備えています。

2人の医療従事者が大きな窓のある明るい病院の廊下を並んで歩いています。1人は白いコートを着てクリップボードを持ち、話しながらジェスチャーをしています。もう1人は青いスクラブを着てコーヒーカップとフォルダーを持っています。

Siemens 火災安全ソリューションの特徴

  • Desigo Fire Safety Modular とCerberus PRO モジュラーシステムは、マルチモーダル生命安全システムを支えます
  • 多基準検出器は、地域固有の検出、病室の一酸化炭素検出をサポートします
  • 生命安全管理ステーションは、ネットワーク化されたシステムを集中管理します
  • 詳細なネットワークビュー用の管理ステーション
  • Building X Fire Appsを使用したクラウド経由の暗号化されたデジタル接続を介して、複数の火災警報システムへのリモートデジタル接続
  • 双方向アンプシステム(BDA)を利用して、救急隊員に信頼性の高い無線カバレッジを提供します
  • すべての主要デバイスに追加費用なしで内蔵された絶縁装置、つまりISOテクノロジーにより、トラブルシューティングとメンテナンスが迅速になるため、保護が強化され、事業継続性が向上します

一括通知機能

  • 場所や人によるターゲットメッセージ
  • 屋外と屋内のスペースの保護と通知
  • 主要な病院システムと統合します

制御と通信機能

  • Fire panelは、イベントタイプごとにタグ付けされた300件のメッセージをサポートします
  • 管理ステーションは消防システムの制御を一元化し、内蔵カメラはライブビジュアルイベント確認を提供します
  • 主要なビルシステムのオプション統合
  • イベントのリモートビューと通知

施設のアップグレードオプション

  • MXLパネルをより高速なプロセッサとより高度な機能にアップグレードするための移行ソリューション
  • 高度なASAテクノロジー検出器オプションに対応する移行済みパネル

他の大型建物タイプ

医薬品、連邦政府の建物、アパート、企業のオフィス、産業施設などには、特別な保護オプションが必要になる場合があります。

Siemens 日常と非日常の両方を保護します。オフィスから倉庫、クリーンルームまで、高度な検出オプションを備えたDesigo Fire Safety Modular システムとCerberus PRO モジュラーシステムがそれらをカバーします。一括通知は、音声対応の火災警報システムに保護機能と通信機能を強化します。

イギリスのロンドンのにぎやかな街の通り。高層ビルが立ち並び、歩行者と車が混在しています。

Siemens 火災安全ソリューションの特徴

  • Desigo Fire Safety Modular とCerberus PRO Modularは、CO検知、抑制、一括通知、その他の生命安全技術に対応しています
  • 多基準検出器は、清潔な環境から汚れた環境まで、ほぼすべての環境で火災を正確に検出します
  • 最も包括的な補償を提供するオプションの生命安全管理ステーション
  • 詳細なネットワークビュー用の管理ステーション
  • Building X Fire Appsを使用したクラウド経由の暗号化されたデジタル接続を介して、複数の火災警報システムへのリモートデジタル接続
  • 双方向アンプシステム(BDA)を利用して、救急隊員に信頼性の高い無線カバレッジを提供します

一括通知機能

  • メッセージを場所や人で区別します
  • 屋外と屋内のスペースの保護と通知
  • 最も効果的なコミュニケーションのためのマルチモーダルアプローチ

高度な検出機能

  • 複数のVESDA検出器をDesigo Fire Safety Modular とCerberus PRO Modularに接続して、非常に敏感なエリアを包括的に検出します
  • 幅広い検出ポートフォリオには、ほとんどのアプリケーションをカバーする20以上の環境プロファイルをサポートするASAテクノロジーが含まれています
  • オプションのCO、温度プロファイル、高温と低温の警告、またはアプリケーションプロファイルを備えた検出器から選択してください

抑制オプション

  • Sinorix 5112は水を使わない抑制装置で、人や財産に害を及ぼすことなく重要な資産を保護します
  • Sinorix NXN N2は、環境にやさしい天然の不活性抑制剤で、多くの種類の火災に対して優れた抑制特性を示し、作動しても残留物を残しません。
  • Desigo Fire Safety Modular とCerberus PRO モジュラーシステムとTXR-320では、アクション前、ドラッジ、またはエージェントリリースを1つの従来のパネルで選択できます
  • PAD-5は、アドレス可能なリリースおよび通知アプライアンス回路を提供します

Siemens 火災安全イノベーション

Siemens、現在および将来にわたって、最も効率的な火災および生命安全に関する製品とサービスを意思決定者に提供します。

メタリック仕上げとデジタル表示画面を備えた、コンパクトでスマートでモダンなデバイスです。

Cerberus

シーメンスの配電自動化、危険管理、防火システムは、重要なものを保護し、配電網の信頼性と可用性を向上させるのに役立ちます。

Desigo火災安全システム

建物を火災の危険から守り、居住者に安全で健康的で住みやすい環境を提供します。

Siemens Desigoグループのポートフォリオのロゴは、透明の背景とモダンで洗練されたデザインが特徴です。
ラベルの付いた赤い消火シリンダー

シノリックス NXN N2 — 自然抑制技術

環境に優しく、多くの種類の火災に対して優れた抑制特性を示し、作動しても残留物を残さない天然に存在する不活性抑制剤です。

Building X のFire Manager

消防システムの遠隔監視、無妨害試験(DFT)による検知器の簡単なテスト、システムレポート、効率的なメンテナンススケジュールにより、建物の火災安全を管理します。

画面にFFire Manager ソフトウェアインターフェイスが表示されたシルバーのMacBook Proノートパソコン。
ギアをスタイリッシュに表現したシーメンスのロゴと、太字で「Siemens」という言葉が使われています。

アイソテクノロジーとUL-268 第7版

20年以上にわたって「誤報防止保証」を提供している唯一のメーカーであり、ISOTechnologyの発明者でもある私たちは、新しいUL規格を上回り続ける費用対効果の高い検出ポートフォリオを提供できることを誇りに思っています。

ACEND Notification

従来の屋内通知機器の次世代ポートフォリオで火災安全を最大化してください。ACEND通知アプライアンスは、消費電流が少ないなど、いくつかの利点で競合他社よりも優れています。

深い青色の背景に光るリングが付いたSiemens ACENDのキーグラフィック。

あなたの旅を始めましょう