Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

アスペルン・スマート・シティ・リサーチ

気候目標を達成するには、今日のエネルギーの未来のための革新的で実用的なソリューションが必要です。

携帯電話にヘルメットをかぶり、濃い青色の背景にスタイリッシュなSiemens の「X」のグラフィックを重ねた、笑顔のエネルギー労働者。

Siemens、エンリット・ヨーロッパ、11月10日から12日、ホールa.A50、ウィーン

AIを搭載したグリッドが、停電を最大30%削減しながら、容量を最大30%増やす方法をご覧ください。

私たちはエネルギーを再考しています

エネルギー政策は複雑なため、多くの企業や都市がすべての質問に自分で答えることはできません。ウィーンのアスペルン・ゼーシュタットでは、パートナーと協力して長期的なエネルギー研究プロジェクトに取り組んでいます。エネルギーの未来の具体的な側面を調査し、現実的な条件下で現実世界のデータを使ってソリューションをテストし、スマートシティ向けの持続可能でスケーラブルな技術を開発しています。

Aspern Smart City Research Neumann

「一緒に得た知識と経験に基づいて、効率的なエネルギーシステムを設計するための新製品やソリューションを開発したり、既存のシステムを世界市場向けに拡大したりすることに成功しました。「

Siemens オーストリアのCEO、パトリシア・ノイマン

アスペルン・スマート・シティ・リサーチ

持続可能なエネルギーの未来のためのイノベーション

都市部向けの具体的なソリューション

2013年以来、私たちSiemens オーストリアは、パートナーとともに、アスペルン・ゼーシュタットで長期的なエネルギー研究プロジェクトを運営してきました。持続可能なエネルギーソリューションは、実際の条件下でそこでテストされます。得られたデータにより、気候に優しいエネルギーの未来に向けた、市場志向でスケーラブルなアプローチが可能になります。さまざまな分野の150人以上の専門家がこのコラボレーションモデルに取り組んでいます。

アウトルック「ASCRネクストレベル。2028年」

プロジェクトの第3フェーズ「ASCR NeXT Level. 2028」(2024—2028)では、最新のテクノロジーを使用して、実証済みのソリューションを市内全域に展開します。焦点は、既存の建物、スマートな新しい建物、近所、スマートグリッド、e-モビリティの5つの分野にあります。リビングラボは、歴史的建造物、病院、産業施設などの都市の建物やインフラを追加するように拡張される予定です。

Aspern Smart City Research Outlook

インテリジェントビルディングの最先端技術

ASCRの活動は、インテリジェントビルと電力網のソリューションを模索しています。IoT、デジタルツイン、機械学習、AIなどのデジタルテクノロジーは、新しい革新的なアプローチを可能にします。Cybersecurity とオープンソースソフトウェアの使用は、将来を見据えた安全なシステムを開発するための重要な焦点です。

Aspern Smart City Research State-of-the-art

焦点となっている建物

ヒートポンプや太陽光発電システムが増えると、建物にはより多くのインテリジェンスが必要になります。

グリッドに焦点を当ててください

再生可能エネルギー源の統合は、配電網に課題をもたらします。

ネットワークとインテリジェンス

最先端の監視および分析ツール、インテリジェントセンサー、デジタル管理システムの助けを借りて、ネットワークと建物は新しいタスクに対応できるようにする必要があります。

最新のセンサー、監視、管理システムは、建物とネットワークをインテリジェントに接続します。彼らはインターフェイスを介してデータと潜在的な柔軟性を交換し、デジタルツイン、負荷予測、データ分析などの相乗効果を活用してプロセスを最適化します。

自己学習アルゴリズムは、制御を継続的に改善し、運用、CO₂排出量、コストを最適化し、ニーズに基づいたメンテナンスを可能にします。これにより、既存のインフラを効率的に利用できるようになり、市街地全体がエネルギー転換に積極的に貢献できるようになります。

Aspern Smart City Research Networking and intelligence

建物とネットワークは通信します:プロセス改善のためのデータ分析。

注力している顧客とパートナー

Siemens 研究結果を具体的でスケーラブルで再現可能な製品に変換します。これらの革新的なソリューションにより、オーストリア以外の都市や地域もエネルギー転換に貢献し、ユーザーと環境にとってのメリットを享受することができます。

Aspern Smart City Research - Customers and partners in focus

例

より効率的なエネルギーシステムを設計するための新しく開発または拡張された製品とソリューション

エネルギーオートメーション、スマートグリッド、エレクトロモビリティ

建築物向けのSolutions と技術