Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

シンガポールでの持続可能な食料生産の促進

屋内農業の大手企業であるArtisan Greenは、Siemens 提携して、高度な技術と持続可能性への共通の取り組み、および高品質の地元産農産物の生産を組み合わせて、シンガポールの持続可能な食料生産に革命をもたらしました。

屋内農業の約束

世界的な人口増加、新鮮で栄養価の高い食品への需要の増加、予測できない天候、耕作可能な土地の制限により、伝統的な農法は大きな課題に直面しています。自動化とデジタル化におけるシーメンスの最先端技術を活用することで、Artisan Greenの屋内農場には、資源効率を最適化し、環境への影響を最小限に抑える統合管理システムが導入されます。

青と白のスタイライズされた「S」が特徴のSiemens AGのロゴ。

持続可能な未来への移行

統合デジタルプラットフォーム

Artisan Greenは、単一の統合デジタルプラットフォームにより、最低5,500m²の栽培床にサービスを提供するASRSとともに、さまざまな食品工場の技術をシームレスに統合して運用できます。

コマンドアンドコントロールモジュール

コマンドアンドコントロールモジュールにより、Artisan Greenは栄養レシピと照明プロファイルのライブラリをデジタルで保存できます。これらはそれぞれ、植物のライフサイクルの各段階で植物の収量と健康状態を最適化するように設計されています。

農場管理

農場管理システムは、作物ごとにさまざまな栽培プロトコルを自動的に実行し、すべての栽培プロセスを最適な透明性と制御できるため、一貫性、資源効率、トレーサビリティが向上します。

エンドツーエンドの自動化

手作業への依存を減らすエンドツーエンドの自動農業システムは、パンデミックなどの状況下でもArtisan Greenが生産の回復力を高めるのにも役立ちます。

作物の計画とスケジューリング

作物の計画とスケジューリングを統合することで、利用可能なすべての栽培床を最適に利用しながら、生鮮食品をオンデマンドで提供できます。

環境上のメリット

最終消費者の近くで食料を栽培すると、輸送中の排出量が減少します。

クリーン農産物

自動化によって人間との接触点を最小限に抑えることで、Artisan Greenは消費者に可能な限り清潔な農産物を提供することができます。

高品質で地元産の農産物

石やレンガの表面に似た質感のある模様の緑色の壁。

伝統的農業の課題への対応

シンガポールは、2030年までに必要な栄養の30%を持続可能な方法で生産するという農業食品産業の能力と能力を構築するという先見の明のある道を歩み始めました。この野心的な目標は、より回復力のある食の未来を創造することを目的としたシンガポール・グリーンプラン2030で取り上げられています。

持続可能な未来

環境上の利点に加えて、屋内農業には従来の農業に比べて多くの利点があります。Artisan Greenの屋内農場は、管理された環境で作物を垂直に栽培することで、土地利用効率を最大化し、作物の収穫量を増やし、農薬や除草剤の必要性を減らします。このアプローチは土壌侵食や汚染のリスクも排除し、安全で栄養価の高い食品の生産を保証します。

ドアが少し開いている、緑と白のSiemens アルティザンの冷蔵庫。
背景が白で枠が緑の商品の緑と白の画像。

持続可能な農業のための技術統合

Artisan Greenの屋内農場には、次のようなシーメンスの最先端技術が導入されます。

  • SIMATIC S7-1500は、プロセスと栽培パラメーターの最適な制御のためのものです
  • 照明強度をきめ細かく調整するためのダリモジュールを搭載したSIMATIC ET 200SP
  • エネルギー消費の透明性と最適化のためのEnergy Manager

WinCC V8とPM-Controlは、個々の作物に適した栽培プログラムを選択するためのレシピ管理システムを含む、全体的な農場管理システムを開発します

アーティザングリーンとSiemens コラボレーション

Artisan GreenとSiemens コラボレーションは、持続可能な食料生産の分野における大きな前進を表しています。両社の専門知識とリソースを組み合わせることにより、このコラボレーションにより、シンガポールでの屋内農業の採用が加速する見込みです。Artisan GreenとSiemens は協力して、農業の未来を変え、これからの世代のために、より明るく持続可能な食品環境を作り出しています。

緑のシャツと緑の帽子をかぶった人が緑の壁の前に立っています。

あなたの旅を始めましょう