Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Siemens ソリューション

Mendix on Edge-ショップフロアのローコードアプリ

このアーキテクチャは、Mendix on Edgeがどのようにローコード開発のスピードと柔軟性を工場現場に直接もたらすかを示しています。コンテナ化されたアプリは、フィールドレベルの産業用エッジデバイス上で動作し、より低いレイテンシーと完全なオフライン復元力で、ソースに近い場所でデータを処理します。

概要

事前設定されたOTコネクタにより、カスタムプロトコルを開発しなくてもベンダーに依存しない統合が可能になります。管理境界では、Industrial Edge Hub とインダストリアル・エッジ・マネジメントが連携して、サイト全体にわたるアプリケーションの配布、ライセンス、デバイスのライフサイクルを処理します。その結果、企業全体のデータ可視性が組み込まれ、ラピッドプロトタイピングから量産展開までの単一経路が実現します

製造現場のローコードアプリ

コネクテッド

ベンダーにとらわれない現場の機器を、事前設定されたコネクタでIndustrial Edge に接続します。

実行します

コンテナ化されたローコードアプリケーションを製造現場で直接実行して、分散型のリアルタイムデータ処理を行います。

合理化

Mendix Studio ProからEdgeecosystem アプリのバージョンを直接アップロードして管理することで、開発者の旅を合理化できます。

レバレッジ

幅広いIT知識がなくても、ビルディングブロックとテンプレートの膨大なライブラリを活用して、カスタムの産業用アプリケーションを構築できます。

ほとんどのメーカーにとって、オペレーター向けのアプリケーションを製造現場に展開して保守することは、すべてのライン、機械、またはサイトのカスタム開発を意味していました。各インターフェースは構築に費用がかかり、更新が難しいです。このアーキテクチャは、コンテナ化されたローコードアプリ、オープンなOT接続プロトコル、およびアプリ開発をデバイスレベルの複雑さから切り離すマネージドエッジプラットフォームに標準化することで、この問題を解消します。

Industrial Edge デバイスは、あらゆるベンダーの機器に接続し、ローカルのMendix アプリを実行して、オペレーターとのやり取り、データの視覚化、リアルタイム処理を行います。Industrial Information Hub が提供するセマンティックデータモデルにより、未加工のPLCタグが、アプリが使用される前に、クリーンで一貫した名前のデータオブジェクトに確実にマッピングされます。管理の境界では、Industrial Edge Hub とインダストリアル・エッジ・マネジメントがアプリケーションのライフサイクル全体で異なる責任を負います。次に、Mendix ポートフォリオは、その実行レイヤーをローカルアプリ開発、豊富なモジュールマーケットプレイス、およびエンタープライズデータフローに接続します。

その結果、PLCタグからオペレーターUIまでのスケーラブルで保守しやすい経路がオープンスタンダードに基づいて構築され、工場レベルでの深いIT専門知識がなくても多くのサイトで再現できます。

    アーキテクチャハブ-フィールドレベルから工場、IT/エンタープライズMendix までのデータフローを示すMendix の端にある詳細なグラフィック

    詳細なアーキテクチャのPDFをダウンロードする

    詳細なアーキテクチャ画像をダウンロードする

    分野レベル:実行基盤としてのIndustrial Edge

    Industrial Edge デバイスは製造現場に直接設置され、イーサネット/IP、Modbus TCP、OPC UA、PROFINET、S7などの事前設定されたコネクタを使用して、PLC、ドライブ、ロボット、その他の自動化機器に接続します。コネクタライブラリは、これまで製造現場でのアプリケーションの展開を遅らせていた統合作業のほとんどを排除します。また、どのベンダーの機器も対象としているため、ハードウェアを交換しなくてもブラウンフィールド環境に適しています。

    ローカルコンポーネントのセットが各デバイスで動作します:

    • Mendix on Edgeは、1つ以上のコンテナ化されたMendix アプリケーションインスタンスをデバイス上で直接実行し、クラウドに依存せずにリアルタイムのデータ処理とオペレーターとのやり取りを可能にします
    • Industrial Information Hub は、統一されたセマンティックデータモデルを提供し、未加工のPLCタグが、アプリが使用される前に、意味のある一貫した名前のデータオブジェクトにマッピングされます
    • オートメーション機器への物理的および論理的な接続を提供する、あらゆる産業用プロトコルに対応するように事前設定されているOTコネクタ

    ファクトリレベル:アプリのライフサイクル管理レイヤー

    これは、アプリの配布、バージョン管理、およびデバイス管理が処理されるレイヤーです。2つのコンポーネントがこの境界を管理し、アプリのライフサイクル全体で異なる目的を果たします。

    Industrial Edge 管理:ローカルアプリケーションリポジトリとデバイス管理

    Industrial Edge・マネジメントは、Mendix アプリをフィールドレベルのデバイスに配布するためのオンサイトハブです。Industrial Edge Hub からライセンスの割り当てを受け、利用可能なMendix アプリバージョンのローカルリポジトリを維持し、工場フロアの産業用エッジデバイスにアプリのデプロイをプッシュします。

    Industrial Edge・マネジメントは次の用途に使用してください。

    • Mendix on Edgeアプリケーションをサイト全体の特定のデバイスまたはデバイスグループに配布する
    • 工場のすべてのエッジデバイスのデバイスの状態、接続ステータス、アプリのバージョン状態を管理します
    • Mendix アプリ導入のためのIndustrial Edge Hub からのライセンス割り当ての受け取りと適用
    • Industrial Edge プラグインを介してMendix Studio Proと調整して、開発者が公開した新しいアプリバージョンを受け入れます

    Industrial Edge・マネジメントは、工場フロアの運用管理プレーンです。アプリを開発したり、グローバルマーケットプレイスをホストしたり、ライセンス調達を管理したりしません。工場の境界を超えるすべてのことについて、Industrial Edge Hub とMendix プラットフォームがそれらの責任を負います。

    Industrial Edge・ハブ:グローバルアプリリポジトリとライセンス管理

    Industrial Edge Hub は、ITレベルと企業レベルで運営されています。その仕事は、すべてのサイトで利用可能なMendix アプリのグローバルカタログを維持し、インダストリアル・エッジ・マーケットプレイスからのライセンス調達を管理し、それらのライセンスを個々のIndustrial Edge・マネジメント・インスタンスに割り当てることです。

    Industrial Edge・ハブは次の用途に使用してください。

    • すべてのサイトで利用可能な承認済みのMendix アプリバージョンのグローバルリポジトリを維持しています
    • 個々の工場のIndustrial Edge・マネジメント・インスタンスへのライセンスの割り当て
    • 全車両への導入が承認されるアプリバージョンのガバナンスを一元化する

    ハブは展開ツールではありません。アプリをデバイスに直接プッシュしたり、デバイスの状態や接続を管理したりしません。工場や現場レベルのすべてにおいて、Industrial Edge・マネジメントは正しい道です。

    なぜ両方が一緒に使用されるのか

    現実的な展開では、処理範囲が異なるため、両方を並行して使用します。新しいMendix アプリを組立ラインに展開することを考えてみましょう。

    • 開発者は、OT接続とIndustrial Information Hub 統合のためのMendixマーケットプレイスのモジュールを使用して、Mendix Studio Proでアプリを構築します
    • 開発者は、使い慣れた統合開発環境(IDE)を離れることなく、Industrial Edge・プラグインを介してインダストリアル・エッジ・マネジメントにアプリを公開します
    • Industrial Edge・マネジメントは、工場フロアにある対象のIndustrial Edge・デバイスにアプリを配布します
    • アプリはデバイス上でコンテナ化されて実行され、OTコネクタを介してライブPLC値を読み取り、Industrial Information Hub セマンティックデータモデルを使用し、オペレーター向けの情報をリアルタイムで表示します
    • 製造現場のデータはクラウドのMendix プラットフォームに流れ、企業のレポートやクロスサイト分析に利用できるようになります

    Industrial Edge・マネジメントがなければ、アプリのバージョンをデバイスに配布するための制御された経路はありません。Industrial Edge Hub がなければ、複数のサイトにわたるライセンスと承認されたアプリカタログを一元管理することはできません。

    ITと企業レベル:Mendix ポートフォリオ

    アプリケーションが実行されてデータが流れ始めると、Mendix のポートフォリオは現場での業務をより広い企業と結びつけます。

    • Mendix プラットフォーム:Mendix アプリをクラウドで実行し、Industrial Edge デバイスから送られてくる製造現場のデータを受信して、企業レベルの可視性と分析を可能にします
    • Mendixマーケットプレイス:開発者がアプリ開発中にMendix Studio Pro内で使用するIT接続、MLキット、Industrial Information Hub 統合用のモジュールを提供します
    • Industrial Edge プラグインを搭載したMendix Studio Pro:エッジアプリでMendix を構築し、バージョン管理し、エッジecosystem 直接公開するための主要な開発環境

    スタック全体のライフサイクル管理

    Industrial Edge・マネジメントとIndustrial Edge・ハブは一緒になって、OTチームとITチームに共通の運用モデルを提供します。OTチームは、デバイスの状態とオンサイトでの配布を管理しています。ITチームは、ライセンスガバナンスとグローバルアプリカタログ管理を管理しています。アプリの更新は、現場の開発者の介入なしにデバイスにプッシュされます。新しいアプリバージョンは、Studio Proからハブ、管理、そしてデバイスへと制御された経路で移動します。

    価値と福利厚生

    コンポーネント