Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
パートナーソリューション

Industrial Edge とAWS とのOTからITへの統合

Industrial Edge経由で製造現場のデータをキャプチャし、それをAWS IoT SiteWise Edgeでモデル化して前処理し、調和のとれた時系列データと資産モデルデータをデジタルツイン、分析、機械学習のワークフローのためにAWS に安全に転送する、ベンダーにとらわれないエッジファーストのアーキテクチャです。

概要

AWS統合-概要-レベル1の概要-ベンダーにとらわれない製造現場の機器を事前設定されたコネクタでIndustrial Edge に接続します。インダストリアル・エッジ・デバイス上のレベル2 AWS IoT SiteWise Edgeは、データを収集して集約し、AWS IoT SiteWise、レベル3のDigital Twin とVisualization を行います-Amazon Managed Grafana、レベル4の分析などを使用して、収集した産業データを視覚化し、洞察を得ます-Amazon QuickSightまたはMendix を使用してIoTデータのクエリと分析を行いますアプリ。レベル5 AI/機械学習-Amazon SageMakerを使用してAIモデルをトレーニングし、それらのモデルをIndustrial Edge にデプロイします。

このソリューションは、Industrial Edge とAWS IoT SiteWise Edge、および一連のAWS クラウドサービスを組み合わせて、フィールドデバイスから企業の意思決定まで、スケーラブルで安全な、ベンダーに依存しない方法を提供します。オンプレミスのエッジコンポーネントはOTデータを収集、正規化、前処理します。SiteWise Edgeは資産モデルとローカルオペレーションビューを構築します。クラウドはデジタルツイン、視覚化、分析、機械学習をホストして、継続的な改善と予測機能を推進します。

詳細なアーキテクチャ

このアーキテクチャは、Siemens Industrial Edge とAWS IoT SiteWise Edgeを組み合わせて製造現場のデータを収集、調和、前処理してから、一貫性のある分析可能なストリームをAWS Sに送信してエンタープライズ規模の処理を行うというエッジファーストパターンを中心に構築されています。製造現場では、Industrial Edge にベンダーにとらわれないコネクタとローカルHMIが用意されているため、既存の自動化への投資を維持しながら、デバイスの信号に低遅延でアクセスし、すぐに運用状況を確認できます。

エッジでは、AWS IoT SiteWise Edgeが時系列データの取り込みと資産のモデリングをソースに近い方法で実行します。SiteWise Edgeは、クラウドで見られるのと同じ資産階層とKPIを構築し、ローカルでの計算と集計を実行し、接続が中断してもデータをバッファリングします。これにより、主要な指標は引き続き利用可能になり、調和のとれた圧縮データのみがクラウドに転送されます。

Industrial Edge・マネジメントとIndustrial Edge Hub は、コネクタ、SiteWise Edge、AI推論サーバー、ローカルオペレーターアプリ(WinCC Unified、LiveTwinなど)など、すべてのエッジコンポーネントのアプリケーションオーケストレーション、ライフサイクル管理、オブザーバビリティを提供します。このレイヤーにより、推論モデルの導入、モデルの更新、監視が簡単になり、エッジアプリケーションがデバイス間で一貫し、保守が容易になります。

クラウドでは、AWS IoT SiteWise(IoT TwinMaker、SiteWise Monitor、Managed Grafana、S3、Athena、QuickSight、SageMakerとともに)がエンタープライズデジタルツイン、履歴ストレージ、視覚化、分析/MLパイプラインをホストします。エッジからの資産と時系列データを調和させることで、サイト間のKPI、車両比較、スケーラブルなモデtraining が可能になり、クラウドツールはダッシュボード、アドホッククエリ、長期保存をサポートします。アーキテクチャハブのAWS インテグレーションの詳細図セキュリティと運用がエンドツーエンドでどのように実施されているかを示しています。ローカル証明書と安全なチャネルがエッジからクラウドへの転送を保護し、AWS IAM/KMSに加えて一元化されたロギングとモニタリングがクラウド内のアクセスとオブザーバビリティを管理します。主要なモデリングとバッファリングはオンプレミスで行われるため、ソリューションはインターネットの停止に対する耐性を維持します。接続が回復すると、クラウドは一貫したギャップのないデータを受信する間、通信事業者はローカルの可視性とアラームを維持します。

説明

クラウドでは、AWS IoT SiteWise(IoT TwinMaker、SiteWise Monitor、Managed Grafana、S3、Athena、QuickSight、SageMakerとともに)がエンタープライズデジタルツイン、履歴ストレージ、視覚化、分析/MLパイプラインをホストします。エッジからの資産と時系列データを調和させることで、サイト間のKPI、車両比較、スケーラブルなモデtraining が可能になり、クラウドツールはダッシュボード、アドホッククエリ、長期保存をサポートします。

Security と運用はエンドツーエンドで強化されています。ローカル証明書と安全なチャネルがエッジからクラウドへの転送を保護し、AWS IAM/KMSに加えて一元化されたロギングとモニタリングがクラウド内のアクセスとオブザーバビリティを管理します。主要なモデリングとバッファリングはオンプレミスで行われるため、ソリューションはインターネットの停止に対する耐性を維持します。接続が回復すると、クラウドは一貫したギャップのないデータを受信する間、通信事業者はローカルの可視性とアラームを維持します。

価値と福利厚生

コンポーネント