OT側ではオープンでベンダーにとらわれません
Industrial Edge は、標準プロトコルであらゆるオートメーションベンダーの機器に接続します。ハードウェアの交換や単一ベンダーのロックインなしで、ブラウンフィールド環境でも動作します。
Siemens Industrial AI Suiteを使用するには、AIモデルを用意しておくことが前提条件です。これにより、ユーザーは自分の好きなMLOpsワークフローを選択したり、それを拡張して製造現場に持ち込んだりすることができます。
Siemens AI SDKは、既存のAIモデルを、製造現場のデバイスでオフラインで実行できるランタイムアーティファクトにパッケージ化し、クラウドまたはオンプレミス環境の他のシステムとのデータ交換インターフェイスの定義も提供します。AI Asset Managerは、モデルの配布、展開、監視の運用ハブとして機能します。AI Inference Serverは、マシンの近くのエッジデバイス上でローカルにモデルを実行します。
ベンダーにとらわれない現場の機器を、事前設定されたコネクタでIndustrial Edge に接続します。
ビジョン、時系列、バッチデータ推論など、ユースケースにとらわれないIndustrial EdgeでAIと産業用アプリを実行します。
Industrial Edge(仮想)デバイス上で動作するAI Asset Managerは、すべてのAI関連活動のワンストップショップとして機能します。AIソリューションの管理、流通、運用。
Siemens AI SDKを使用して、クラウド環境またはオンプレミス環境でAIモデルを開発、検証、パッケージ化します。
ほとんどのメーカーにとって、AIのスケーリングを妨げるのはモデルの品質ではなく、それらのモデルを生産設備で稼働させ、多くのサイトで確実に稼働させるために必要なインフラストラクチャです。それぞれの機械、ライン、またはプラントは統合の新たな課題をもたらし、データサイエンス環境と自動化システムの間のギャップは、ほとんどの組織にとって自然な橋渡しにはなりません。
AI Suiteは、産業用AI運用に特化した完全な階層型インフラストラクチャを提供することで、その障壁を取り除きます。Industrial Edge デバイスは、あらゆるベンダーの機器に接続し、AI推論をローカルで実行します。リアルタイムの意思決定にクラウド接続は必要ありません。AI Asset Managerは、モデルの展開、バージョン管理、監視を一元的に管理し、任意の数のデバイスにわたって提供します。Siemens AI SDKを使用すると、データサイエンティストは選択した環境(AWS、Azure、またはオンプレミス)でモデルをパッケージ化して検証し、AI Asset Managerがフリートに配布できるアーティファクトにパッケージ化できます。
その結果、生の生産データから展開されたAI推論まで、繰り返し可能でスケーラブルなパスがオープンスタンダードに基づいて構築され、MLOpsの専門知識がなくても自動化エンジニアでも操作できます。

Industrial Edge デバイスは製造現場に直接置かれ、PROFINET、S7、OPC UA、イーサネット/IP、Modbus TCPなどの事前設定されたコネクタを使用して、PLC、ドライブ、ロボット、カメラ、その他の自動化機器に接続します。コネクタライブラリはあらゆるベンダーの機器に対応しているので、このアーキテクチャはハードウェアを交換しなくてもブラウンフィールド環境にも適合します。
ローカルアプリのセットは、コネクタと一緒にエッジデバイス上で動作します。
ケース
MQTTをベースにしたデータバスは、デバイス上でこれらのアプリを相互に接続し、推論結果、センサーの読み取り値、イベントを工場レベルまで渡すためのパブリッシュ/サブスクライブのバックボーンを提供します。ビジョンコネクタと推論サーバー間のビジョンデータは、より大きな高周波ペイロードを処理するためにZMQを使用して送信されます。
AI Asset Managerは、工場レベルの仮想Industrial Edge デバイス上で動作し、製造現場でのすべてのAI関連活動のワンストップショップとして機能します。上の開発環境と下のエッジデバイスの間に位置し、AIソリューションの運用ライフサイクル全体を調整します。
AI Asset Managerの仕事は、パッケージ化されたAIモデルを開発環境から受け取り、それらを全機種の適切なAI Inference Serverインスタンスにデプロイし、モデルのパフォーマンスと推論アクティビティに関するメトリックを収集することです。AIソリューションのバージョン管理を管理し、デバイスレベルの展開状況を監視し、自動化チームが開発ツールチェーンを操作することなくAIを管理するための運用インターフェイスを提供します。
AIアセットマネージャーは次の用途に使用してください。
AI アセットマネージャーは開発ツールではありません。モデルのトレーニング、データセットの検証、開発インフラの管理は行いません。これらの責任は、クラウドまたはオンプレミスの開発環境におけるMLOpsワークフローに属します。AI SDKはAIモデルをパッケージ化し、すぐに展開できるアーティファクトを工場レベルのアーキテクチャレイヤーに配信します。このレイヤーでは、AI Asset Managerの範囲は [AN1] から始まり、運用指標が開発サイクルにフィードバックされた時点で終了します。
Industrial Edge 管理(仮想、プロ、クラウド)は、アプリの展開、ファームウェアと構成の更新のプッシュ、デバイスの状態の監視、グローバルアプリリポジトリとしてのIndustrial Edge Hub 管理など、より広範なデバイス管理レイヤーを処理します。AI Asset Managerを置き換えるのではなく、連携して機能します。エッジ・マネジメントはプラットフォームを処理し、AIアセット・マネージャーはそのプラットフォームで実行されるAIソリューションを処理します。
モデル開発は、Siemens AI SDKを使用してクラウド環境またはオンプレミス環境で行われます。このレベルのパイプラインは、モデルが工場に到着する前の開発ライフサイクル全体をカバーします。
AI SDKは、データサイエンティストに、選択した環境でAIモデルをパッケージ化して検証するためのツールを提供します。これはPythonライブラリで、他のシステムとのAIモデルのデータインターフェイスを定義したり(自動化など)、ランタイム要件を定義したり、AIモデルをビジネスロジックと一緒にアーティファクトにパッケージ化したりして、ショップフロアで完全にオフラインで実行できるようにする方法を提供します。
AI SDKは次の目的で使用してください。
パッケージ化されたモデルは、AI Asset Managerによって引き出され、車両に配布されます。新しい生産データでトレーニングされた最新のモデルは同じ道をたどり、開発から展開までのループを閉じます。
現実的な展開では、3つのレベルすべてを組み合わせて使用します。なぜなら、それらは異なる問題を処理するからです。電子機器の組立ラインでの目視品質検査の導入を考えてみましょう:
品質管理システムやオペレーターダッシュボードに適しています
AI Inference Serverがないと、推論にはクラウド接続が必要で、データトランザクションごとに発生するコストは別として、回線速度検査とは相容れない遅延が発生します。AI Asset Managerがなければ、3つのサイトの50のステーションに更新されたモデルを導入すると、50回の手動操作になります。ビジョンデータコレクターと構造化データパイプラインがなければ、training データは実際の生産条件を反映せず、モデルの品質は時間の経過とともに低下します。AI SDKを使用すると、展開されているAIモデルの種類に関係なく、配信されたアーティファクトを標準化することで、繰り返し可能な配信をつなぎ合わせることができます。

Industrial Edge は、標準プロトコルであらゆるオートメーションベンダーの機器に接続します。ハードウェアの交換や単一ベンダーのロックインなしで、ブラウンフィールド環境でも動作します。

AI SDKはデータサイエンスのワークフローに適合し、AI Asset Managerは現場での導入を行います。エンジニアはMLOpsの専門知識なしで展開し、データサイエンティストは自動化インフラストラクチャを学ばずに構築します。

エッジデバイスでローカルに推論を実行すると、遅延の影響を受けやすい決定のためのクラウドラウンドトリップが不要になります。欠陥検出、異常フラグ付け、およびパラメータ監視はマシンで行われます。

ビジョンデータコレクターとIndustrial Information Hub は、実際の生産条件のデータを一貫して構造化して収集します。モデルは合成データやラボデータではなく、現場の現実に基づいてトレーニングされます。

同じアーキテクチャで、1つの検査ステーションまたは数百のサイトで動作します。AI Asset ManagerとIndustrial Edge・マネジメントによる一元管理により、スケーリングはリエンジニアリングではなく構成の問題になります

• ビジョン、時系列、バッチ推論のユースケース全体でデバイス上でモデルを実行するためのAI推論サーバー
• 製造現場のカメラやビジョンシステムから画像やメタデータをキャプチャするためのビジョンデータコレクター

• AI Asset Manager:全機種にわたるモデルの配布、展開の調整、バージョン管理、推論指標、運用監視
• (S) FTPサーバー:EdgeとITレベルの間のイメージとメタデータのステージング

• モデルのパッケージング、検証、配信用のSiemens AI SDK(AWS、Azure、オンプレミス)
• 生産データを構造的に取り込むためのデータランディングゾーン
• AI Asset Manager経由で配布するためのパッケージ化されたモデルアーティファクト