インプラントから航空機の着陸装置まで
コーティングは表面に、基材にはない特有の特性を与えます。Medicoatは、医療技術の表面がチタンとハイドロキシアパタイトで永久的にコーティングされるサーマルスプレーに頼っています。この目的のために、真空プラズマスプレー(VPS)または大気圧プラズマスプレー(APS)を使用して医療用インプラントをコーティングし、生体適合性を高め、骨と結合させます。
インプラントの場合と同様に、航空機の着陸装置も日々のストレスに耐え、長期にわたって耐摩耗性と耐腐食性を維持することが同様に重要です。もともと、ここでクロムが使用されていたのは、金属が摩耗や腐食に対する優れた保護を提供するからです。しかし、毒性の高いクロムはクロムメッキの過程で発生する可能性があるため、Medicoatは2001年からこの産業部門で溶射法を使用しており、主要な航空会社に供給しています。
これらのシステムは 高速酸素燃料(HVOF) 長さ2メートル、重量が最大150kgのランディングギアコンポーネントに、セラミック層にサーメット材料とニッケルクロムでコーティングするスプレープロセス。
Medicoatは、航空宇宙企業の特定の要件に従って、HVOFプロセスを使用して航空機の着陸装置をセラミックでコーティングするために、このシステムをカスタムビルドしました。