Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
持続可能な未来のためのイノベーション

データでエネルギー転換を推進

消費量を監視し、産業プラントの効率を最適化します。AB GroupはSiemens スと協力して、エネルギーデータを具体的なアクションに変え、環境への影響と運用コストを削減しています。

産業エネルギー管理に革命を起こします

ABグループは、持続可能性ソリューションのリーダーであり、グローバルサイトにわたる消費の全体像を必要としていました。主な課題は、電気、ガス、水道からさまざまなデータを収集して、廃棄物をリアルタイムで特定することでした。同社はSiemens テクノロジーを使用して、複雑な業務を持続可能で測定可能な競争上の優位性に変えることができるスケーラブルなシステムを実装しました。

優れたパフォーマンスを実現するデジタルSolutions

直感的なアイコン

複雑なシステムを統合します

Siemens SCADAとPLCシステムの相互運用性を通じて、サードパーティのハードウェアとソフトウェアを接続します。

アイコンのインストール

リソースの使用を最適化します

すべてのエネルギーキャリアを効率的かつ完全に管理するために、水、ガス、圧縮空気を監視してください。

271d3fcf-6952-4da2-867f-cb8feea37b53-スイングアイコン-高柔軟性オリジナル

グローバルレベルでの拡大

単一の工場から世界中の拠点まで、会社とともに成長する柔軟なソリューションを展開してください。

ABグループ:統合的でスケーラブルなモニタリング

AB Group - image 2

エネルギーデータを完全に可視化しましょう

養子縁組します SIMATIC Energy Manager プロ ABグループがエネルギーデータ分析を一元化できるようにしました。使用します セントロンパック デバイスとSiemens PLCで、同社は生産で吸収されるエネルギーと太陽光発電システムで生成されるエネルギーを正確にマッピングしました。この透明性は、異常を早期に発見し、廃棄物への即時対応を確保するために不可欠であり、グループの事業レジリエンスを大幅に向上させます。

ターゲットを絞った行動で消費を減らす

正確なモニタリングにより、AB社は塗装トンネルの消費量を 54% 削減しました。これは、負荷プロファイルを分析し、換気システムを最適化することによって達成されました。毎週のデータを比較し、自動アラームをアクティブにする機能により、積極的な管理が可能になり、一定の効率基準が保証され、メンテナンスコストが大幅に削減されます。

AB Group - image 1
AB Group - Image 3

Sustainability の目標を達成してください

ABグループの脱炭素化戦略は、Siemens スに理想的なパートナーを見つけました。監視された太陽光発電生産により、837.4トンのCO2排出が防止されました。高度なテクノロジーを統合することは、経済パフォーマンスを最適化するだけでなく、ネットゼロへの道のりを加速させます。これは、デジタル化が現代的で責任ある未来志向の産業の基本的な柱であることを証明しています。

Siemens とのパートナーシップのおかげで、高度な技術ソリューションを採用することで、持続可能性のビジョンを実現することができました。
ジュリオ・ベルトゥッツィ, 研究開発エンジニア, ABグループ

旅を始めましょう