Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

再生可能な未来を確保するためのエネルギーの貯蔵

再生可能エネルギー源が化石燃料の信頼できる代替品となるためには、バッテリーストレージは将来の電力網に欠かせない要素です。資金調達がどのように違いを生むかを学びましょう。

世界が風力や太陽光などの再生可能エネルギー源にますます移行するにつれて、常に安全で安定した電力を供給するためには、十分なバッテリーストレージ容量が不可欠です。

したがって、バッテリーストレージは、2050年までにネットゼロ目標を達成するために国の経済のすべての部門を脱炭素化するという英国政府の目標と、2030年までに低コストの再生可能発電容量を20GW追加で供給するというスコットランド政府の目標を達成する上で極めて重要な役割を果たします。このような背景から、Siemens Financial Services (SFS) は、バッテリーストレージとEVフリートのスペシャリストであるゼノブに財政的支援を提供しています。これは、急速な成長、事業拡大、英国の気候目標に大きく貢献するという同社の野心にとって不可欠な資金です。

Wind turbines and solar panels in a green field under a blue sky with white clouds
A person is standing in front of a white wall with a black border, wearing a black shirt and a black hat.

ゼノブは、ブラックヒロックとキルマーノックの2つの公益事業規模のバッテリーストレージプロジェクトを建設するための資金を必要としていました。合計容量は400MW/800MWhで、それぞれさらに100MW/200MWhずつ拡張できます。バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は、再生可能エネルギー発電のピーク時に電力を蓄え、最も必要なときに英国全土に供給することで、グリッドの効率を高め、需要と供給のバランスを取るのに役立ちます。

このプロジェクトは、Siemens 銀行にとって初めての独立した公益事業規模のBESS取引であり、シーメンスが2022年にEVフリートの資金調達を成功裏に完了した後、シーメンスがゼノブを支援したのは2回目です。プロジェクトのプロジェクトファイナンス負債総額は2億3500万GPBで、ブラックヒロックとキルマーノックはBESSにとってヨーロッパでこれまでに手配されたプロジェクトファイナンス施設としては最大です。さらに、ゼノブの成長への野心は、銀行が追加の自由自在のアコーディオン機能を提供したことによって支えられています。

Siemens 銀行の持続可能性への取り組みに沿って、委任状主任機関としてプロジェクトの債務融資を支援することで、15年間で410万トンのCO2排出を防止できると期待されています。その画期的な規模を考えると、このBESS取引には、セクターに関する深い専門知識と複雑な収益スタックの詳細な分析が必要でした。ファイナンシャル・クローズの達成は、銀行市場でそのような資産クラスの流動性を実証する上で重要なステップでした。同時に、このセクターの大手銀行になるというSiemens 銀行の野心を強調しました。

A graph showing CO2 availability over time with a fluctuating line.
このような業界初の資金調達構造を確保することは、グリッドによる再生可能エネルギーの導入を手頃な価格で確実に加速するというZenob'と私たちの使命にとって、もう一つのランドマークです。当社の事業の成長と発展に対するSiemens 継続的な支援と、当社の車両事業、そして現在はネットワークインフラ事業に関する2件の債務融資取引に心から感謝しています。ご支援いただきありがとうございます。
ニコラス・ビーティ, Zenobe の共同創設者兼ディレクター

エネルギー転換はBESSなどの最先端の技術ソリューションに依存しており、継続的な再生可能エネルギーの構築を支援するためには、それらへの投資が急務です。そのため、SFSはこのような画期的なプロジェクトを支援できることを誇りに思っています。ゼノブが英国の蓄電池市場に7億5000万ポンドを投資するという野心の達成を支援し、再生可能エネルギーの採用を加速し、英国のネットゼロの未来への道を開く手助けをしています。