2022年10月
今はヨーロッパの風力エネルギーにとって決定的な時期です。風力発電所は、パリ協定の一部として設定された気候目標を達成するだけでなく、エネルギーミックスを多様化し、輸入源への依存を減らすことにより、大陸のエネルギー安全保障を確保する上でも重要な役割を果たします。
しかし、風力エネルギーはまだその潜在能力を十分に発揮していません。許可のボトルネックとグローバルなサプライチェーンの問題により、2021年には ヨーロッパには17GWの風力エネルギーが設置されました — EUが2030年の気候目標に向けて順調に進むために必要な額の半分未満です。
新しい風力エネルギープロジェクトを支援することはかつてないほど重要になっています。Siemens、運用中の世界最大の風力発電所である英国のホーンシー2洋上風力発電所など、新しい画期的な風力発電プロジェクトを支援できることを特に誇りに思っています。
Siemens ファイナンシャルサービス(SFS)は、お客様のオーステッドを支援し、140万世帯以上に1.3 GW以上のエネルギーを供給しました。これは、マンチェスター市全体に電力を供給する量に相当します。
Siemens 銀行を通じて、SFSはスマートファイナンスを提供し、SFSとSiemens ガメサ・リニューアブル・エナジー(SGRE)の主要顧客をサポートしました。
ホーンシー2工場は、2035年までにカーボンニュートラルという英国政府の目標を達成する上で重要な要素となるでしょう。
エネルギー供給と安全保障をめぐる世界的な危機が続いている中、Hornsea 2は英国の家庭への持続可能で安全なエネルギーの供給に大きく貢献しています。
さらに、このプロジェクトは建設中に約2,000人の雇用を創出し、運用期間中にさらに130人の雇用を創出する予定です。

このプロジェクトは、グリーンフィールド再生可能プロジェクトの資金調達の大手プロバイダーとしてのSFSの地位を再確認し、オーステッドとSFSおよびSGREの両方との強固な関係に基づいています。
SFSは、債務融資プロセスの早い段階で、銀行クラブに加わるよう求められました。一方、SGREは、サービス契約と同様に165基の8メガワットのタービンを提供しました。Hornsea 2は、当社の主要な洋上風力発電ポートフォリオへの素晴らしい追加であり、持続可能なプロジェクトファイナンスに対するSFSの取り組みを明確に裏付けています。
そして、それはSFSがどのようにエネルギー転換を支援しているかを示す唯一の例ではありません。また、ドイツの北海岸沖にあるオーステッドのBorkum Riffgrund 3洋上風力発電所にも資金を提供しています。
Siemens 銀行は、ドイツ初の補助金なしの洋上風力発電所の長期融資に参加しています。SFSは他の7つの貸し手とともに委任状のリードアレンジャーを務めています。稼働すれば、900MWの風力発電所はドイツ最大の洋上風力発電所となり、Siemens ガメサから83基の11MWタービンが供給されます。