Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
リチウムイオン技術を搭載した蓄電池システムを視覚的に表現したもので、その主な特徴と利点を強調しています。

米国全体でバッテリーストレージプロジェクトを加速

Aypa Powerとの顧客関係にスポットライトを当てています

2025年8月

投稿者:Siemens ス・ファイナンシャル・サービス、米州プロジェクト・ファイナンス・アメリカ、電力および再生可能エネルギー担当マネージング・ディレクター、ブレント・ナイト

エネルギー転換が加速するにつれて、よりスマートで回復力のあるインフラへの需要も高まります。現代の送電網が必要とする柔軟性、信頼性、安定性を提供するバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は、今やこの変革の重要な部分です。Siemens ファイナンシャルサービス(SFS)では、資金調達は資本以上のものであり、イノベーションとインパクトの触媒であることを認識しています。

米国全体で、SFSは次世代のストレージプロジェクトを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。業界のリーダーとチームを組み、カスタマイズされたファイナンスソリューションを構築することで、野心と実行の間のギャップを埋める手助けをしています。方法は次のとおりです。

Wolf Tank:サウステキサスで柔軟性を実現

テキサスのようなエネルギー集約型市場では、グリッドの柔軟性が不可欠です。だからこそ、SFSはCIT(ファースト・シチズンズ・バンクの一部)とともに、8,450万ドルのプロジェクト・ファイナンス・パッケージのリード・アレンジャーを務めました ウルフタンク エネルギー貯蔵プロジェクト-2023年に商業運転を開始した173MWhのスタンドアロンBESSです。このプロジェクトは、ピーク負荷需要の管理とグリッドの信頼性の向上に役立ち、待望の柔軟な容量で南テキサス市場をサポートします。同様に重要なのは、具体的な運用価値を提供しながらエネルギー供給の脱炭素化を支援するというSFSの持続可能性の原則に沿っていることです。

バイパス:急速に成長している市場でグリッドレジリエンスを実現します

テキサスのグリッドは急速に進化し続けており、それに伴ってスケーラブルなストレージの需要も高まっています。共同主任アレンジャーとして、SFSはクロージングを手伝いました 1億9000万ドルのファイナンスパッケージプロジェクトバイパス、ヒューストン近郊の200MW/400MWhのバッテリーストレージプロジェクト。Bypassは、ERCOT(テキサス州電気信頼性評議会)で最初に完全契約されたエネルギー貯蔵プロジェクトの1つであり、革新的な資金調達がいかに持続可能なインフラを推進できるかの青写真となっています。このプロジェクトは、その存続期間中、2,000万ドルの地方税収入をもたらし、数百の雇用を創出することが期待されています。これは、インパクト主導型の金融が地域社会だけでなく気候にもどのように役立つかを示しています。

Vidal: カリフォルニア州のクリーンエネルギー目標を支援します

2045年までに100%カーボンフリーの電力を供給するというカリフォルニア州の取り組みには、統合的でスケーラブルなソリューションが必要です。にとって プロジェクト・ビダル サンバーナーディーノ郡では、SFSはハイブリッド施設の統合を支援するためにストラクチャード・デット・ファイナンスを提供しました 160 MWの太陽光発電160メガワット/640メガワット時のバッテリーストレージ。このソーラープラスストレージモデルは、ディスパッチ可能なクリーンエネルギーを提供し、送電網の信頼性を高め、カリフォルニアの長期的な脱炭素化戦略に貢献します。このプロジェクトは、エネルギー供給以外にも、地域全体で1,350万ドル以上の価値を生み出し、最大260人の建設雇用を創出するという経済的利益ももたらします。SFSでは、長期的な顧客関係をシステム変革の手段と見なしています。これらの蓄電池プロジェクトへの私たちの関与は、レジリエントなエネルギーシステムを実現し、ネットゼロ目標をサポートし、エネルギー環境全体で新しい価値を引き出すという幅広い取り組みを反映しています。より持続可能で、回復力があり、経済的に実行可能なエネルギーの未来への移行は、私たちがどれだけうまく資金を調達できるかにかかっています。その移行をリードできることを誇りに思います。経験豊富で情熱的なチームとともに、私たちはネットゼロを可能にするだけでなく、避けられないものにする技術とインフラの実現に引き続き取り組んでいます。