Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

生産工場が未来を思い描くとき

ベルント・マーカス・ファイファー | インベンター・オブ・ザ・イヤー | 生涯の業績

インテリジェント制御ソリューションがプロセス産業をどのように変えているか

ほんの数秒先ではなく、数時間先まで未来を予測できる化学プラントを想像してみてください。このような施設では、プロセスの偏差を事前に検出したり、原子炉内の臨界圧力限界を予測したり、製品品質の低下を予測したりすることができます。その後、すぐに調整が開始されます。運用パラメータが成功または失敗を決定づけるプロセス業界では、このレベルの予測可能性が最も重要です。このビジョンはもはやサイエンスフィクションではありません。化学プラント、製油所、医薬品製造施設を変革するイノベーションのおかげで、それが現実になりつつあります。

予測制御の芸術

「生涯功績」部門で2025年の発明者に選ばれたSiemens ベルント・マーカス・ファイファー博士は、この変革の原動力です。彼は、将来の何十ものシナリオを継続的に計算し、シームレスで効率的な運用を実現するための最適なパスをリアルタイムで特定するデータ主導型システムを支持しています。これは、プロセス業界全体の根本的なパラダイムシフトを表しています。プロアクティブなコントロールが単なる反応に取って代わります。

ファイファーのイノベーションの多くは、モデル予測制御(MPC)に貢献しています。その原理は、次の動きだけでなく、次の10手についても戦略を立てるチェスプレイヤーに似ています。偏差に反応する従来の制御システムとは異なり、MPCは「考え方」が異なります。MPCは、今後数時間にわたる製品の品質、温度、圧力、流量の将来の発展をシミュレートし、問題が発生する前に介入します。

違いは明らかです。伝統的に制御されているプロセスは、ドライバーが絶えずアクセルとブレーキを交互に切り替えているようなものです。しかし、MPC主導のプロセスはスムーズに進み、信号が赤くなる前に信号の変化をインテリジェントに予測して利用します。

デジタルツイン(実際の植物の仮想レプリカ)は、ファイファーの予測制御の基盤を形成します。MPCが将来の開発をシミュレートし、安全で最適化された運用を促進できるようにするプロセスモデルを提供しています。

データが量を語るとき

統制性能分析(CPA)は補完的なツールとして機能します。MPCは生産工場の中核プロセスをシミュレートし、全体的に最適化し、積極的に管理しますが、CPAは基本的な自動化における何百もの既存の従来の制御ループのパフォーマンスを継続的に分析します。最適化が必要な領域を強調し、人間の目には見えないパターンを特定し、最適ではない制御ループを特定します。これにより、運用担当者は、改善の可能性がある特定の制御ループに正確に注意を向けることができます。

「これは最高の形の予測型プラント運用です」とファイファーは説明します。「もう手遅れになったときだけ反応するように強制されることはありません。」この革新は、アプローチをメンテナンスから予防、危機管理から戦略的レジリエンスへと根本的に変えます。

A person is standing in front of a large screen displaying a factory with a futuristic design.

工場の門の向こうに

次のフロンティアはすでに見えています。内部プロセスデータを外部情報と統合することです。結局のところ、単独で稼働している化学プラントはありません。将来のビジョンには、内部プロセスの最適化と、天気予報、原材料と販売市場の動向、負荷予測などの外部データフィードを統合するシステムが含まれます。これにより、それ自体を最適化するだけでなく、サプライチェーン全体を予測して安定させるプロセスプラントが誕生します。つまり、真にデータ主導型で、予測可能で回復力のある運用が可能になります。

グリーンアドバンテージ

予測制御されたプラントは、よりスムーズに稼働し、より少ないエネルギーを消費し、廃棄物の発生も少なくなります。エネルギー集約型のプロセス産業では、わずかでも数パーセントポイントの効率向上でも、メガワットスケールの大幅な省エネにつながります。

ファイファーは、技術革新と環境への責任の相乗効果が、彼の仕事の最も重要な側面だと考えています。大規模施設全体で、これらの最適化が一体となって脱炭素化への取り組みに大きく貢献しています。

Portrait markus Pfeiffer Inventors of the year

将来の必要条件としてのレジリエンス

ますます予測不可能になる世界では、予測制御は戦略的に必要になりつつあります。今日、ITに投資している企業は、より効率的なプロセスを構築しているだけでなく、基本的なレジリエンスを構築しています。彼らは不確実性を計算可能なシナリオに変え、ボラティリティを競争上の優位性に変えます。

A factory with a large machine and a person standing in front of it.

ベルント・マーカス・ファイファー博士と同僚のレナ・ローナー博士

プロセス制御のこの新しいパラダイムは、単なる技術的ソリューションを超えています。それは新しい考え方を表しています。事後対応ではなくプロアクティブ、孤立ではなく相互接続、脆弱ではなく回復力です。これは、データインテリジェンスを活用して産業主権の新時代を築き、お客様が将来の課題に対応できるようにするという生産哲学です。

ビデオ

エクセルレーターベースの制御最適化

ベルント・マーカス・ファイファー | インベンター・オブ・ザ・イヤー | 生涯の業績