Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Estrazione parassitaria

L'estrazione parassitaria è fondamentale per ottimizzare e garantire il successo dei dispositivi elettronici. Consente agli ingegneri di prevedere e mitigare i potenziali problemi prima che si manifestino nei dispositivi prodotti.

Cos'è l'estrazione parassitaria?

L'estrazione parassitaria è un processo chiave nella progettazione elettronica. Implica l'identificazione e la quantificazione di componenti elettrici non intenzionali e non ideali che si trovano naturalmente nei progetti di circuiti a causa della loro configurazione fisica e dell'interazione con l'ambiente. Questi componenti indesiderati, noti come parassiti, includono in genere capacità, resistenza e induttanza parassite. Il processo prevede un'analisi dettagliata spesso eseguita da sofisticati strumenti software in grado di modellare e simulare i comportamenti elettromagnetici di un circuito. Questi strumenti prevedono in che modo i parassiti possono influire sulle prestazioni dei circuiti, compresi i loro effetti sull'integrità del segnale, sulla tempistica, sul consumo energetico e sulla funzionalità generale.

Prodotti correlati: Calibre xRC, Estrazione parassitaria Calibre xAct, Estrazione Calibre xL, Estrazione parassitaria Calibre XAct 3D

Comprenda i vantaggi

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dell'estrazione parassitaria nella progettazione di circuiti?

Prestazioni del circuito ottimizzate

Garantire una modellazione accurata di tutti i parassiti all'interno del circuito per ottenere prestazioni ottimali del circuito.

Maggiore sicurezza nella progettazione

L'individuazione precoce di potenziali problemi prima che si trasformino in gravi guasti del circuito, resa possibile dall'estrazione dettagliata, infonde maggiore fiducia nel successo del progetto.

Affidabilità e durata del dispositivo migliorate

Simulando e mitigando accuratamente gli effetti parassitari, i dispositivi possono funzionare entro le specifiche previste, riducendo notevolmente i guasti imprevisti, prolungando la durata operativa del dispositivo e mantenendo la fiducia degli utenti.

Elementi del circuito

Questa sezione presenta gli elementi di base del circuito insieme a un esempio delle loro funzionalità e applicazioni. Gli elementi base del circuito includono:

Capacità:

La capacità è la capacità di un sistema di immagazzinare una carica elettrica quando esiste una differenza di potenziale tra due conduttori del sistema. Nei circuiti pratici, questa proprietà è esibita da un componente chiamato condensatore. I condensatori sono costituiti da due o più piastre conduttive separate da un materiale isolante o dielettrico.

  • Funzionalità: I condensatori immagazzinano l'energia elettrica direttamente come campo elettrostatico tra le piastre. Rilasciano energia scaricando la carica immagazzinata quando il circuito lo richiede.
  • Applicazioni: Comunemente utilizzate come unità di accumulo di energia, funzionano anche in applicazioni di filtraggio in cui attenuano le fluttuazioni di tensione, nella regolazione dei circuiti risonanti e nella gestione del flusso di potenza nei dispositivi elettronici.

Induttanza:

L'induttanza è una proprietà di un conduttore elettrico mediante la quale una variazione della corrente che lo attraversa induce una forza elettromotrice (tensione) sia nel conduttore stesso (autoinduttanza) che in qualsiasi conduttore vicino (mutua induttanza). Gli induttori sono i componenti del circuito che presentano induttanza, in genere costituiti da una bobina di filo conduttore.

  • Funzionalità: Gli induttori resistono alle variazioni della corrente che li attraversa. Immagazzinano energia sotto forma di campo magnetico quando la corrente li attraversa.
  • Applicazioni: Questi induttori sono utilizzati nei filtri, nei trasformatori e nella regolazione degli alimentatori per gestire le tensioni fluttuanti.

Resistenza:

La resistenza è una proprietà di un materiale che impedisce il flusso di corrente elettrica. Un attributo intrinseco dei materiali che li induce a opporsi al flusso di elettroni. I resistori sono i componenti utilizzati nei circuiti per fornire una resistenza specifica.

  • Funzionalità: I resistori convertono l'energia elettrica in calore al passaggio della corrente. Regolano il flusso di cariche elettriche o regolano i livelli del segnale, tra gli altri usi.
  • Applicazioni: «I resistori sono ampiamente utilizzati per limitare la corrente, dividere le tensioni e i nodi pullup/pull-down nei circuiti.

La connessione generale nei circuiti può essere riassunta in due categorie, vale a dire:

Connessione in serie: Una connessione in serie è quella in cui i componenti sono collegati da un capo all'altro, quindi trasportano la stessa corrente ma la tensione tra ciascuno può differire. La resistenza totale in una serie è uguale alla somma delle singole resistenze.

Connessione parallela: Una connessione parallela è una connessione in cui i componenti sono collegati attraverso gli stessi due punti, trasportando correnti potenzialmente diverse ma soggetti alla stessa tensione. Parallelamente, le resistenze e le induttanze diminuiscono mentre le capacità aumentano man mano che vengono aggiunti altri componenti.

La comprensione e la manipolazione di queste proprietà elementari consente agli ingegneri di creare circuiti con i comportamenti desiderati, ottenere risposte specifiche e garantire stabilità ed efficienza nelle applicazioni elettroniche. Costituiscono la base fondamentale da cui vengono sviluppati sistemi elettronici complessi.

Elementi parassiti

Gli elementi parassiti si manifestano come componenti involontari che emergono a causa degli attributi fisici intrinseci della costruzione di circuiti. Questi includono:

Capacità parassita: Ciò si verifica quando i conduttori adiacenti creano inavvertitamente un effetto capacitivo, immagazzinando energia elettrica involontariamente.

Induttanza parassitaria: Questo fenomeno si verifica quando i circuiti loop funzionano inavvertitamente come elettromagneti, influenzando il flusso di corrente del circuito.

Resistenza ai parassiti: Ciò è presente quando parti del circuito introducono una resistenza indesiderata al flusso elettrico, analoga all'attrito che impedisce il movimento.

Da sinistra a destra: Rappresentazioni della capacità parassita, dell'induttanza parassita e della resistenza parassita.

Da sinistra a destra: rappresentazioni della capacità parassita, dell'induttanza parassitaria e della resistenza parassitaria.

Strumenti di estrazione parassitaria basati su regole

Gli strumenti di estrazione parassitaria basati su regole utilizzano regole e algoritmi predefiniti basati su proprietà geometriche ed elettriche per stimare gli effetti parassitari. Questi strumenti funzionano applicando semplici parametri geometrici (ad esempio larghezza, spaziatura) e informazioni sulla connettività per stimare rapidamente i parassiti. Le regole derivano da dati empirici e principi elettrici di base. Il vantaggio principale è la velocità. Questi strumenti richiedono meno potenza di calcolo e possono elaborare rapidamente circuiti di grandi dimensioni, il che li rende ideali per controlli preliminari e progetti meno complessi. Gli strumenti basati su regole in genere non hanno la precisione per i progetti di semiconduttori ad alta frequenza o molto avanzati, dove i comportamenti non ideali sono più critici. Più adatto per le fasi iniziali di progettazione o per le applicazioni meno critiche in cui l'alta velocità e la riduzione dei costi di calcolo sono priorità, ma con minore precisione.

Strumenti di esempio: Calibre xRC e Calibre xACT di Siemens.

Strumenti di estrazione parassitaria Field Solver

Gli strumenti Field Solver si basano sulla risoluzione delle equazioni di Maxwell per simulare i campi elettromagnetici e ricavare valori parassitari accurati. Questi risolutori considerano la struttura 3D del layout e le sue proprietà materiali. In genere utilizzano metodi numerici come il metodo degli elementi finiti (FEM), il metodo degli elementi finiti (BEM) o il metodo delle differenze finite (FDM) per ottenere stime parassitarie estremamente accurate. Tali strumenti offrono un'elevata precisione, particolarmente significativa nei progetti ad alta frequenza e nelle geometrie complesse in cui gli effetti parassitari non sono banali. Ciò, tuttavia, va a scapito di costi computazionali elevati e i tempi di esecuzione più lunghi sono limitazioni fondamentali, che possono costituire un collo di bottiglia in alcuni processi di progettazione. Essenziale per applicazioni avanzate (come progetti RF, analogici e a segnale misto), in cui la precisione e gli effetti parassiti dettagliati sono fondamentali, anche se a un costo computazionale più elevato.

Strumenti di esempio: Calibre xL e Calibre xACT 3D di Siemens.

Esplora i prodotti correlati all'estrazione parassitaria

Scopri di più sugli strumenti di estrazione parassitaria di Siemens